さすがに、超びっくり、です。RenesasさんがArduinoに出資、だそうです。

こんにちは。NoMaYです。

超びっくり。(まあ、きっと、搭載されるならマイコンは、、、ごにょごにょ、、、)

オープンソース世界大手のArduinoに出資し、巨大な開発者コミュニティ向けの製品提供を実現へ
~ArduinoのシリーズBラウンド資金調達に10百万米ドルを出資し、ルネサス執行役員Chris AllexandreがArduinoの取締役に就任予定~
www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-announces-investment-popular-open-source-company-arduino-access-huge-developer-community

Arduinoとの連携強化により、世界中の開発者コミュニティで使用されているArduinoのエレクトロニクスプラットフォーム(マイコンボード)へのルネサスの幅広い製品群の搭載を図ってまいります。


[追記]

このあたりの話なのだろうか、、、

WHY PRO?
www.arduino.cc/pro/why-pro
 

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    直接の因果関係があるかどうかは分かりませんけれども、ルネサスさんのサイトで以下のビデオが公開されていました。

    RL78 Arduino クイックスタートガイド
    www.renesas.com/jp/ja/video/rl78-arduino-quick-start-guide

    このビデオではRL78/G23 FPBでArduino IDEを用いてスケッチを動作させるための方法を紹介します。

    00:00 オープニング
    00:35 Arduino IDEのインストール
    01:05 環境設定
    01:36 ツールのインストール
    02:00 スケッチの記述
    02:10 COMポートの設定
    02:50 ボードの設定
    03:08 コンパイル、ダウンロード、LED点灯


    [追記]

    LLVM-RL78コンパイラも新しいバージョンが公開されていました。

    LLVM for Renesas RL78 10.0.0.202212 Is Available for Download
    llvm-gcc-renesas.com/llvm-for-renesas-rl78-10-0-0-202212-is-available-for-download/
     

  • NoMaYさん

    こんにちは、シェルティです。

    Arduino本家に搭載されたマイコンはNoMaYさんの推測通りごにょごにょで、RL78版は互換ボードという体でルネサス製で存在、コード自体はArduino IDE本家に潜り込ませることができました。過去から連綿とRL78やRX、RZでArduino対応は続けていましたが、トップダウンで決まったArduinoへの出資の話となんとか整合を取って合流させた感じになったかな?と思います。

    このあたり、関係性がうっすら分かるような具合にブログ記事にまとめてあったりします。RL78もArduino環境引き続き作っていきます。

    https://www.renesas.com/jp/ja/blogs/lets-try-running-rl78-family-using-arduino-ide

    以上です

Reply
  • NoMaYさん

    こんにちは、シェルティです。

    Arduino本家に搭載されたマイコンはNoMaYさんの推測通りごにょごにょで、RL78版は互換ボードという体でルネサス製で存在、コード自体はArduino IDE本家に潜り込ませることができました。過去から連綿とRL78やRX、RZでArduino対応は続けていましたが、トップダウンで決まったArduinoへの出資の話となんとか整合を取って合流させた感じになったかな?と思います。

    このあたり、関係性がうっすら分かるような具合にブログ記事にまとめてあったりします。RL78もArduino環境引き続き作っていきます。

    https://www.renesas.com/jp/ja/blogs/lets-try-running-rl78-family-using-arduino-ide

    以上です

Children
No Data