RX23W Renesas Flash Programmer

お世話になります。

Target Board for RX23W  (RTK5RX23W0C00000BJ ) にて 評価をしています

Renesas Flash Programmer V3.10.0 を使用して マイコン RX23Wに書き込もうとしていますが 

コントローラの選択で RX23Wを 選択できません

Renesas Flash Programmer  V3.10.0 では 書き込みができないのでしょうか

他に 方法があるのなら そちらも 教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

  • atsuatsuさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    RX200を選択すれば良いと思います。(RX600/RX700がバラバラ過ぎると思うのです。諸般の事情によるのでしょうが。)

  • 早速のお返事ありがとうございます。

    Renesas Flash Programmer V3.10.0では[ ターゲットデバイスを設定します] から 進まず
    (ダウンロードしてきただけでは 使用できないのでしょうか)

    Renesas Flash Programmer V3.08.02では 書き込みまで進みました

    が、 動作できず。。。

    e2studio build、デバッグ --> 動作確認OK
    e2studio build 生成motファイルをRenesas Flash Programmerで書き込み --> 動作せず
    「操作」以外のタブは 一切 触っていません
    何か 設定が必要ですか?

    よろしくお願いします。

  • すみません 自己解決しました。

    ボード上の設定でした。

    ありがとうございました!

  • > e2studio build、デバッグ --> 動作確認OK
    > e2studio build 生成motファイルをRenesas Flash Programmerで書き込み --> 動作せず
    ↓↓ これを見て思い当たる所がないか確認してみてはいかが。 
    FAQ - デバッグ時には正常動作するプログラムが単体では動作しない [RX]
    https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17796149

    デバッガがつながっている状態だと、(マイコンが全く動かない状態ではデバッグができないから)最低限動けるようにはしてくれるので、何かしくじっていても救われてしまうことがあります。