こんにちは。NoMaYです。#すみません、e2 studioの普通のユーザさんへお尋ねします。#私は特殊な環境な為です。CS+であればCS+のHelpメニューからCC-RL/CC-RX/CC-RHのCompilerパッケージのHelpを開くことが出来ます。そして、そういうHelpがあることを知っていたのでWindowsのDesktopにHelpへのショートカットを置くようにしていたので、今まで気に留めなかったのですが、本日、以下のスレッドを見掛けた時、あれっ?、と気になったことがありました。お尋ねしたいこと1:e2 studioの普通のインストールケースの場合でもe2 studio上からCC-RL/CC-RX/CC-RHのCompilerパッケージのHelpは開けないのですか?お尋ねしたいこと2:開けないのであれば普通のインストールケースの場合にはCompilerパッケージはどこのフォルダにインスト-ルされるのでしょうか?お尋ねしたいこと3:Compilerパッケージがインスト-ルされたフォルダには以下の画面コピーのHelpのヘルプファイルがありますでしょうか?背景:私はCS+でインストールしたCC-RL/CC-RX/CC-RHのCompilerパッケージをe2 studioでも使っていて普通のケースが分かっていないのです。ごめんなさい。(すみません、私自身が困っているわけでは無いです。初学者さんには不便なのでは?と気になったのです。)あれっ?、と気になったスレッド(といっても直接の関係はありませんけれども):E0520079: 型指定子がありません。とE0520141: 名前なしでプロトタイプ宣言された引数は関数定義がある場合には 許されていません。のエラーが出ております。japan.renesasrulz.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/9506/e0520079-e0520141以下、画面コピーです。e2 studio上からCC-RL/CC-RX/CC-RHのCompilerパッケージのHelpを開くメニューが存在しない?CS+であればHelpメニューから以下のCC-RL/CC-RX/CC-RHのCompilerパッケージのHelpを開くことが出来る(手前味噌) 私のWindows DesktopのCC-RL/CC-RX/CC-RHのCompilerパッケージのHelpへのショートカット
Windows Help viewer (hh.exe) は起動時に検索キーワード指定ができないのでローカルのヘルプファイル(${TCINSTALL}/Help/*.chm)が開けてもあまり便利になるイメージがわきません。今よりはマシになりますが。現状、ビルドコンソールに表示されたエラーや警告番号をSmartBrowser経由でRenesas Webサイトの検索できる仕組みになっていますが、それだとPDFが1個見つかるだけなのでやはり便利とは言えません。CS+のビルドコンソールのコンテクストメニューの「メッセージに関するヘルプ」と同様に、CS+のオンラインヘルプサイト(tool-support.renesas.com/.../) からメッセージ一覧のページに飛ばすようにしたら、ちょっとは楽になる…かも。
This article is really amazing. Thanks for the sharing.
liteblue login
ほや さん、こんにちは。NoMaYです。リプライありがとうございました。以下ということですね。e2 studioの普通のインストールケースの場合でもe2 studio上からCC-RL/CC-RX/CC-RHのCompilerパッケージのHelpは開けないのですか?⇒ 開けない開けないのであれば普通のインストールケースの場合にはCompilerパッケージはどこのフォルダにインスト-ルされるのでしょうか?⇒ 不明 (というか ${TCINSTALL} とのことなのですけれども具体例は分からない)Compilerパッケージがインスト-ルされたフォルダには以下の画面コピーのHelpのヘルプファイルがありますでしょうか?⇒ ある (ヘルプファイルは ${TCINSTALL}/Help/*.chm にインストールされている)
> Compilerパッケージはどこのフォルダにインスト-ルされるのでしょうか?> ⇒ 不明 (というか ${TCINSTALL} とのことなのですけれども具体例は分からない)「現在アクティブなプロジェクト」のように、なにがしかの手段でプロジェクトが決まればtoolchainのパス(${TCINSTALL})も一意に決まるのでtoolchainの種類を判別すればヘルプ/マニュアルのフォルダも決まる、という流れであれば実現可能に見えます。後は *.chmを開くかフォルダを開くだけにするか、どこまでやるかという話になると思います。