RL78 F24 PLL lock しない。

毎々お世話になります。

RL78 F24   ,CS+,  E2 lite でデバッグ中なのですが、PLL lock しないため、デバッグができないでいます。

src\smc_gen\r_bsp\mcu\rl78_f24\mcu_clocks.c 中の以下のところでループが抜けられずに中断してします。

PLLON = 1U;

/* WAIT_LOOP */
/* Confirm that the PLL circuit is locked. */
while (0U == LOCK)
{
;
}

なにか対策はあるでしょうか?

takag