毎々お世話になります。
RL78 F24 ,CS+, E2 lite でデバッグ中なのですが、PLL lock しないため、デバッグができないでいます。
src\smc_gen\r_bsp\mcu\rl78_f24\mcu_clocks.c 中の以下のところでループが抜けられずに中断してします。
PLLON = 1U;
/* WAIT_LOOP */ /* Confirm that the PLL circuit is locked. */ while (0U == LOCK) { ; }
なにか対策はあるでしょうか?
takag
takagさん、こんにちは。NoMaYです。ひょっとして、デバッグツールの選択がシミュレータになっていませんでしょうか?
ありがとうございました。
その通りでした。解決しました。