マイコンの出力機能の応用としてLEDの点灯があります。 ここでは、RL78シリーズで最も小さいRL78/G10の10ピンの製品を用いて、 できるだけ少ない部品点数でできるだけ多くのLEDを制御する方法を示します。 具体的には、5本の出力ポートを用いて、12個のLEDを制御します。ここで、 12個のLEDはリング状に配置するものとしてプログラム例を作成しています。 R10Y14でもこんなことができます。
これに関連する内容が動画FAQに掲載されました。今回は、7回中の第1回分です。これからも、気になるような内容が目白押しです。是非、ご覧ください。
japan.renesas.com/.../index.jsp