GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
ちっともピンクじゃない基板のKAEDEですが、ミーティングでは、インターフェース2014年11月号を参照せよと冷たいメッセージだったので、本日、秋葉原の本屋を巡ってみました。
書泉ブックタワーはインターフェースのバックナンバーで2014年11月号だけない状態。(早速、購入された方が居るんでしょう!)
ヨドバシカメラAKIBAの中にある有隣堂では2014年のバックナンバーがない状況でした。
Amazonでは中古しかなく、価格も定価を超えているし出版社経由でも買えるようですが、3000円以上じゃないと、送料が250円かかる仕様です。
API仕様とかはこの雑誌買わなくても情報開示してくれませんか???
そもそも何の情報が載っているのでしょうか?
プログラムが書けるようになるのか?が気になっています。
(役に立たないのなら、買いたくないのが本音)
持っている人、買った人、貰った人教えてください。
CQ出版に在庫があるみたいなので、書店経由でバックナンバーの注文は可能と思います、期間は掛かりますが。
若松通商とジュンク堂も探してみることをお勧めします。
Eguchi様 お問い合わせありがとうございます。
ご要望のAPI仕様書ですが、ルネサスナイト7当日にお見せしたデモンストレーションを実現するアプリケーションノートをがじぇるねのページに今月末をめどに公開する予定です。
もちろん無償です。
お探しされているインターフェース2014年11月号は、ネットワークカメラを実現するにあたっての課題をKAEDEを使用すれば解決できる、という内容となっているので、
ご期待には添えないと考えます。
さらっと、何ができるかリークしていただけると助かるなぁ。
デモのとき、おなか痛くなってトイレにいってしまい、デモを見ることができなかったんだよなぁ。
普通にカメラとして撮影ができて、それをRAWデータとしてメモリに展開、さらに人物検出の座標が判るみたいなのかなぁ。
だれかモーターと組み合わせて、セントリーガン作らないかなぁ(笑)。
申し込みの紙が回って来なかったけど、遅れてエントリー可能?
申し込みの紙が回ってこなかったので、置いてあるところに行って、丸付けてきました。
確か、1回目の休憩中に、もう居ないですか?って感じで回収していたような!
確かに、紙を回すやり方は良くなかったかもしれませんね。
chobichan様
用意した画像処理ミドルウェアは、①人物検知②動体検知③歪み補正④JPEGエンコーダです。
公開予定のアプリケーションノートではこれらを使ってネットワークカメラを実現してます。
キャプチャした画像は、歪み補正を行い、PCのブラウザ上で3×3の9分割し、エリア1~9のどこに何人もしくは動体が何個あるかを表示します。
もちろん、外付けのUSBメモリなどのストレージにも画像データをlogとして保存も可能(になる予定です)。
@chobichan様
了解しました。若干名ですが余裕がありますので、@chobichanさんにも送付するようにします。
今しばらくお待ちください。
カメラから取り込んだ画像データはRGBでSRAM上に展開されるのですか?
やっぱりLCD上にそれを表示したいなぁ。
Interface買っておくか。
はい。画像データは、RGBです。これをバッファメモリに展開してます。
今回のデモンストレーションでは、このバッファメモリ、用途によって違うものを使用しています。
①人物、動体検知をしない場合:MCU内蔵のSRAM ②人物、動体検知をする場合:外付けのSDRAM
余談ですが、これで外部にSDRAMなくてもMCUワンチップのみでネットワークカメラが実現できることを明示してます。
今回使用したMCU(RX64M)にはLCDコントローラがないので、(ルネサスの方言ですが)ダイレクトドライブでLCDへの表示も可能です。
ただし、過去ルネサスが推奨していたLCDパネルが製造中止となったため、ルネサスからほかパネルを使ってのダイレクトドライブ実現における情報提供ができない状況です。
横やりですぅ(笑
結構期待してたんですが、詳細がほとんど出てなくて「んんん~」っていうのは
ほかのみなさんとおなじですねぇ。
で、
「MCUワンチップのみで」
っていうけれど、トラステッドメモリつかって、っていう段階で、ワンチップどころか
このボード買わないと使えないわけで、なんだかなぁ、って大阪では言ってました。
SAKURAみたいにライブラリ化して公開とか、なかったんですかねぇ。
まぁ、情報も含めてすべてがこれからですから、なんとか広がる方向に
いってもらいたいもんです。
みんな気になってるようなので、手元のInterface 2014/11月号をみてみました。
みんなが焦らないとだめなような情報は特にでてないですね。
カメラとの接続構成が紹介されて、ルネサスのライブラリでやってます、というのが主題です。
1.OV7740カメラとRX64MのPDCにつないでDMACでRAM内転送(QVGA)
2.ルネサス製jpegライブラリをつかって、Jpeg圧縮
3.ルネサス製TCP/IPライブラリをつかってWebサーバー化
しました、って書いてあるだけで、プログラムのやり方だとか具体的なものは特に紹介されていません。
よって、KAEDEが届いて、プログラムできるよ!って情報を詳細に公開されるのを
待てばよいだけのようですよ。
ルネサスナイト7では、これに詳細があるからね!的な表現だったので
みなさん焦っているだけではないかと。
いずれにせよ、APIも含めて詳細をアップしてほしいところですね。
みなさん、情報ありがとうございます。
なるほど、詳細な情報はないということですね。
ライブラリがイケていることを祈るばかりですね。
まず、OV7740カメラを入手しておかないといけなさそうですね。
Eguchiさん
今回お渡ししたかった!ボードは、①GR-KAEDE本体、②インタフェースボード(X-bee搭載可能)、③カメラボード(OV7740搭載)の3枚セットです。
インドのメーカより、まず(ソフト書き換え必要な)①が入着しています。遅れて、今月末までに、②,③が入着しますので、①同様、プロデューサーの皆様に送付させていただく予定です。
おお、インターフェースボードとカメラもご提供いただけるのですね!
まだ注文しなくて良かった!
ついでに質問していいですかね。
大阪会場だと一方的に聞くだけで、詳細が不明だったんですが、
このボードって一般売りするつもりのボードですよね?
最終的に、いくらくらいの値段で買えるようになるつもりなんでしょうか?