GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
ちっともピンクじゃない基板のKAEDEですが、ミーティングでは、インターフェース2014年11月号を参照せよと冷たいメッセージだったので、本日、秋葉原の本屋を巡ってみました。
書泉ブックタワーはインターフェースのバックナンバーで2014年11月号だけない状態。(早速、購入された方が居るんでしょう!)
ヨドバシカメラAKIBAの中にある有隣堂では2014年のバックナンバーがない状況でした。
Amazonでは中古しかなく、価格も定価を超えているし出版社経由でも買えるようですが、3000円以上じゃないと、送料が250円かかる仕様です。
API仕様とかはこの雑誌買わなくても情報開示してくれませんか???
そもそも何の情報が載っているのでしょうか?
プログラムが書けるようになるのか?が気になっています。
(役に立たないのなら、買いたくないのが本音)
持っている人、買った人、貰った人教えてください。
CQ出版に在庫があるみたいなので、書店経由でバックナンバーの注文は可能と思います、期間は掛かりますが。
若松通商とジュンク堂も探してみることをお勧めします。
Eguchi様 お問い合わせありがとうございます。
ご要望のAPI仕様書ですが、ルネサスナイト7当日にお見せしたデモンストレーションを実現するアプリケーションノートをがじぇるねのページに今月末をめどに公開する予定です。
もちろん無償です。
お探しされているインターフェース2014年11月号は、ネットワークカメラを実現するにあたっての課題をKAEDEを使用すれば解決できる、という内容となっているので、
ご期待には添えないと考えます。
さらっと、何ができるかリークしていただけると助かるなぁ。
デモのとき、おなか痛くなってトイレにいってしまい、デモを見ることができなかったんだよなぁ。
普通にカメラとして撮影ができて、それをRAWデータとしてメモリに展開、さらに人物検出の座標が判るみたいなのかなぁ。
だれかモーターと組み合わせて、セントリーガン作らないかなぁ(笑)。
申し込みの紙が回って来なかったけど、遅れてエントリー可能?
申し込みの紙が回ってこなかったので、置いてあるところに行って、丸付けてきました。
確か、1回目の休憩中に、もう居ないですか?って感じで回収していたような!
確かに、紙を回すやり方は良くなかったかもしれませんね。
chobichan様
用意した画像処理ミドルウェアは、①人物検知②動体検知③歪み補正④JPEGエンコーダです。
公開予定のアプリケーションノートではこれらを使ってネットワークカメラを実現してます。
キャプチャした画像は、歪み補正を行い、PCのブラウザ上で3×3の9分割し、エリア1~9のどこに何人もしくは動体が何個あるかを表示します。
もちろん、外付けのUSBメモリなどのストレージにも画像データをlogとして保存も可能(になる予定です)。
@chobichan様
了解しました。若干名ですが余裕がありますので、@chobichanさんにも送付するようにします。
今しばらくお待ちください。