GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-KAEDE_Sketch_V1.00.zip の Makefile 中のコンパイルオプション
CFLAGS :=-Wall -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include" -I. -I"$(GNU_PATH)lib/gcc/rx-elf/$(GCC_VERSION)/include" -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include/c++/$(GCC_VERSION)/" -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include/c++/$(GCC_VERSION)/rx-elf/64-bit-double/" -ffunction-sections -fno-function-cse -fsigned-char -fdata-sections -mno-balign -DDEBUG -DGRKAEDE -DGRSAKURA -DARDUINO=144 -DCPPAPP -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -D__T4__ -g2 -g -flto -mlittle-endian-data -m64bit-doubles -mcpu=rx64m
最適化オプション `-O2' とかがないですね。なんか効率悪いコード吐くなと思ったらこれが原因か。`GRKAEDE' と `GRSAKURA' と `ARDUINO' がデファインされてるのもどうかという感じ。
参考: GR-SAKURA_Sketch_V2.02.zip の Makefile 中のコンパイルオプション
CFLAGS :=-Wall -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include" -I. -I"$(GNU_PATH)lib/gcc/rx-elf/$(GCC_VERSION)/include" -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include/c++/$(GCC_VERSION)/" -I"$(GNU_PATH)rx-elf/include/c++/$(GCC_VERSION)/rx-elf/64-bit-double/" -ffunction-sections -fno-function-cse -fsigned-char -fdata-sections -mno-balign -DTESTING=1 -DGRSAKURA -DARDUINO=100 -DCPPAPP -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -D__T4__ -O2 -flto -mlittle-endian-data -mcpu=rx600 -m64bit-doubles
pins_arduino.h の中でデジタルピンの数が
#define NUM_DIGITAL_PINS 66
となっていますが、下記の各テーブルの要素がそれぞれ 67 個あり、上の値も 67 が正しい感じです。
const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_PGM[] const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_mask_PGM[] const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[]
私は
-DDEBUG
が無いと嬉しいです.
gr_common/rx64m/iodefine.h の
22659 //64Mポ?EチE?E?E?E??E?E?E?ング
と
22726 //64Mポ?EチE?E?E?E??E?E?E?ング
の 2 行が文字化けしてるようです。
あと、
28811 #define SLIBXR128 ICU.SLIBXR128.BYTE // CMT2 CMI2 28812 #define SLIBXR129 ICU.SLIBXR129.BYTE // TPU2 TGI2A ~ 中略 ~ 28899 #define SLIBR206 ICU.SLIBR206.BYTE 28900 #define SLIBR207 ICU.SLIBR207.BYTE
構造体メンバ名(レジスタ名)でレジスタをマクロ定義するという変なことをされてますが、これに気が付かずに、例えば
ICU.SLIBXR128.BYTE = 0;
と書くとプリプロセッサに
ICU.ICU.SLIBXR128.BYTE.BYTE = 0;
と展開されるためコンパイルが通りません。
恐らくはソースの記述を短くすることを意図して行っていることと思いますが、ライブラリでそれを利用してる箇所が
gr_common/core/usb_hal.c 2060 SLIBXR137 = SLIBNO(USB0,USBI0);
gr_common/core/wiring.c 463 SLIBXR129 = SLIBNO(TPU2,TGI2A);
の 2 箇所しかなく大してメリットはないようであり、いたずらにユーザを混乱させるだけなのでやめていただきたい。
できれば修正していただきたい。
gr_common/core/WString.h:155: // character acccess acccess → access gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ip.c:203: if ((pip->ip_dst[0] & 0xf0) == 0xe0) /* multicast addresss */ addresss → address gr_common/core/usb_core.c:749: /*Interface descriptor is avalable through Configuration descriptor only.*/ gr_common/core/usb_core.c:751: /*Endpoint descriptor is avalable through Configuration descriptor only.*/ avalable → available gr_common/lib/LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:99: // before sending commands. Arduino can turn on way befer 4.5V so we'll wait 50 befer → before gr_common/core/usb_cdc.c:97:/*Data Bufer for SET_CONTROL_LINE_STATE data*/ bufer → buffer gr_common/core/wiring.c:487: CMT1.CMCR.BIT.CMIE = 1; //compair match int. en. compair → compare gr_common/core/Stream.h:28:// compatability macros for testing compatability → compatibility gr_common/core/usb_hal.c:2020: /*Configire Pipes/Endpoints */ configire → configure gr_common/core/usb_hal.c:1430: /*Often commented as it slows it down coniderably.*/ coniderably → considerably gr_common/core/wiring_analog.c:213: // for consistenty with Wiring, which doesn't require a pinMode consistenty → consistently gr_common/core/usb_hal.c:1763: /*This is a conveniant point to tell user that USB is connected. */ conveniant → convenient gr_common/lib/EEPROM/utilities/r_flash_api_rx600.c:23:* Copyright (C) 2010(2011) Renesas Electronics Corpration corpration → corporation gr_common/lib/Servo/Servo.h:53: * If _useTimerX is defined then TimerX is a 16 bit timer on the curent board curent → current gr_common/rx64m/iodefine.h:82: * Modified 25 Sep 2014 by Yoshinobu Shishido : Append #defaine SLIBXR128~143/SLIB144~207,Selectble Interrupt B(CMT2, TPU2, USB0) #defaine → #define gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/t4_driver.c:124:Functions (Use definiton function that called from T4 library) definiton → definition gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:796: /* Magic packet detecion mode */ detecion → detection gr_common/lib/SD/SD.cpp:402: // parent is now the parent diretory of the file! diretory → directory gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:160: * defined with section pragma directives to easly locate them easly → easily gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:18:#define RING_SIZ (1<<10) /*exsample 1024 = 1<<10*/ exsample → example gr_common/lib/Firmata/Boards.h:99:Port Access Inline Funtions: funtions → functions gr_common/lib/SD/SD.cpp:28: and to create a directory heirarchy. gr_common/lib/SD/SD.cpp:291: bottom of the directory heirarchy. gr_common/lib/SD/SD.cpp:542: Makes a single directory or a heirarchy of directories. gr_common/lib/SD/SD.cpp:553: Remove a single directory or a heirarchy of directories. gr_common/lib/SD/SD.h:79: // Create the requested directory heirarchy--if intermediate directories heirarchy → hierarchy gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/r_dhcp_client.c:343: case 54: // OPTION No.54 : Server Identiffer identiffer → identifer gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ether.c:96: * -5 : LAN controller stauts is 'ILLEAGAL' or need reset. gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ether.c:116: /* Illeagal len: discard the received data */ illeagal → illegal gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.h:78: * The value of flag and the situation which is indicatived of by the value. gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.h:85: * The flag which indicatived of the situation that the interrupt of Link Up/Down occur. gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.h:87: * The value of flag and the situation which is indicatived of by the value. gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.h:100: * The value of flag and the situation which is indicatived of by the value. indicatived → indicative gr_common/lib/SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:289:#if _DEBUG // for scope: pulse pin as overflow indictator gr_common/lib/SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:363:#if _DEBUG // for scope: pulse pin as overflow indictator indictator → indicator gr_common/core/usb_hal.c:236:/*HW Initalisation for USB 0 function*/ initalisation → initialisation gr_common/core/usb_hal.c:1991:* Description : Enable and Initiailise the USB perhipheral. initiailise → initialise gr_common/core/usb_core.c:30: Initilaises the HAL. gr_common/core/usb_core.h:30:* Initilaises the HAL. gr_common/core/usb_hal.c:253:* Description : Initilaises this USB HAL layer. initilaises → initialises gr_common/core/usb_cdc.c:752:* Description : Initilise this modules data. initilise → initialise gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/t4_driver.c:330:Functions (Interrput handler) interrput → interrupt gr_common/core/usb_hal.c:1855: /*Send another packet (possibly zero legth)*/ gr_common/core/usb_hal.c:1867: /*Send another packet (possibly zero legth)*/ legth → length gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ether.c:475: /* 0 padding when the pakcet lenght is less than 60 byte */ lenght → length gr_common/lib/Stepper/Stepper.cpp:19: connects to only 2 microcontroler pins, inverts the signals received, gr_common/lib/Stepper/Stepper.h:19: connects to only 2 microcontroler pins, inverts the signals received, microcontroler → microcontroller gr_common/rx64m/hardware_setup.cpp:102: // Enable the PFSWE midification. midification → modification gr_common/lib/Servo/Servo.h:96:#define REFRESH_INTERVAL 20000 // minumim time to refresh servos in microseconds minumim → minimum gr_common/lib/Ethernet/utility/r_config/r_t4_rx_config.h:34: Now, T4 config file is "config_tcpudp.c". Please modefy "config_tcpudp.c" directly. modefy → modify gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether_local.h:128: * modifed to support little endian CPU mode. modifed → modified gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:891:/* mothing to do 20150527 review */ mothing → nothing gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:561: * isn't used for notifing the Link Up/Down to external device. gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:588: * isn't used for notifing the Link Up/Down to external device. notifing → notifying gr_common/core/usb_cdc.c:511:* Description : Callback saying that an error has occoured in a gr_common/core/usb_hal.c:260:* _fpError: Callback function, Error occoured. gr_common/core/usb_hal.c:1666:* Description : VBUS interrupt has occoured. occoured → occurred gr_common/core/usb_core.c:169:* a control data out occours for a setup packet gr_common/core/usb_core.c:174:* error occours. gr_common/core/usb_hal.c:2274:* the USB interrupt occours. occours → occurs gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ether.c:475: /* 0 padding when the pakcet lenght is less than 60 byte */ pakcet → packet gr_common/core/usb_hal.c:255:* Enables the USB perhipheral ready for enumeration. gr_common/core/usb_hal.c:1991:* Description : Enable and Initiailise the USB perhipheral. perhipheral → peripheral gr_common/core/Tone.cpp:27:0005 B Hagman 09/11/23 Scanned prescalars for best fit on 8 bit timers gr_common/core/Tone.cpp:151: // 8 bit timers will require changing prescalar values, gr_common/core/Tone.cpp:152: // whereas 16 bit timers are set to either ck/1 or ck/64 prescalar gr_common/core/Tone.cpp:246: uint8_t prescalarbits = 0b001; gr_common/core/Tone.cpp:258: // if we are using an 8 bit timer, scan through prescalars to find the best fit gr_common/core/Tone.cpp:262: prescalarbits = 0b001; // ck/1: same for both timers gr_common/core/Tone.cpp:266: prescalarbits = 0b010; // ck/8: same for both timers gr_common/core/Tone.cpp:271: prescalarbits = 0b011; gr_common/core/Tone.cpp:277: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b011 : 0b100; gr_common/core/Tone.cpp:282: prescalarbits = 0b101; gr_common/core/Tone.cpp:288: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b100 : 0b110; gr_common/core/Tone.cpp:293: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b101 : 0b111; gr_common/core/Tone.cpp:302: TCCR0B = prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:308: TCCR2B = prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:321: prescalarbits = 0b001; gr_common/core/Tone.cpp:325: prescalarbits = 0b011; gr_common/core/Tone.cpp:331: TCCR1B = (TCCR1B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:336: TCCR3B = (TCCR3B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:340: TCCR4B = (TCCR4B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:344: TCCR5B = (TCCR5B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:246: uint8_t prescalarbits = 0b001; gr_common/core/Tone.cpp:262: prescalarbits = 0b001; // ck/1: same for both timers gr_common/core/Tone.cpp:266: prescalarbits = 0b010; // ck/8: same for both timers gr_common/core/Tone.cpp:271: prescalarbits = 0b011; gr_common/core/Tone.cpp:277: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b011 : 0b100; gr_common/core/Tone.cpp:282: prescalarbits = 0b101; gr_common/core/Tone.cpp:288: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b100 : 0b110; gr_common/core/Tone.cpp:293: prescalarbits = _timer == 0 ? 0b101 : 0b111; gr_common/core/Tone.cpp:302: TCCR0B = prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:308: TCCR2B = prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:321: prescalarbits = 0b001; gr_common/core/Tone.cpp:325: prescalarbits = 0b011; gr_common/core/Tone.cpp:331: TCCR1B = (TCCR1B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:336: TCCR3B = (TCCR3B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:340: TCCR4B = (TCCR4B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:344: TCCR5B = (TCCR5B & 0b11111000) | prescalarbits; gr_common/core/Tone.cpp:27:0005 B Hagman 09/11/23 Scanned prescalars for best fit on 8 bit timers gr_common/core/Tone.cpp:258: // if we are using an 8 bit timer, scan through prescalars to find the best fit prescalar → prescaler gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:578: /* no proccess */ gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:602: /* no proccess */ gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:607: /* no proccess */ gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/r_dns_client.h:97: DNS_PROC_NUM /* the number of proccess */ proccess → process gr_common/lib/Ethernet/utility/driver/r_ether.c:105: * Private global function prototyes prototyes → prototypes gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:127: if(count < 2){ /*can not record any more DATA SIZE QUE*/ gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:129: Serial.print("<T4:t4_udp_callback:dataSizeQue:can not record any more DATA SIZE QUE>"); gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:140: if(count < recvSiz.dword){ /*can not record any more UDP PACKET SIZE QUE*/ gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:142: Serial.print("<T4:t4_udp_callback:UDP PACKET Que:can not record any more UDP PACKET SIZE QUE>"); gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:149: Serial.print(""); gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:154: Serial.print(""); gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:159: for (i=0; i<recvSiz.dword; i++){ /*ring buffer que_ing*/ gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:1106: byteq_err = R_BYTEQ_Get(hdl_forSize, &recvSiz.byte[1]); /*que size upper read*/ gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:1109: Serial.print("T4:EthUDP:parsePacket:R_BYTEQ_Get(que_size_upper)="); gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:1114: byteq_err = R_BYTEQ_Get(hdl_forSize, &recvSiz.byte[0]); /*que size lower read*/ gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:1117: Serial.print("T4:EthUDP:parsePacket:R_BYTEQ_Get(que_size_lower)="); gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ip.h:74:#define _ICMPV6_GRP_QUE (130) que → queue gr_common/lib/Ethernet/Ethernet.cpp:752: Serial.println("DNS_PROC_RECEIVEING_REQUEST_WAIT"); gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/r_dns_client.c:146: /* E.wait to complete receiveing request*/ gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/r_dns_client.c:264: dns_mng.proc = DNS_PROC_RECEIVEING_REQUEST_WAIT; /* proc <- e="" wait="" to="" complete="" receiveing="" request="" gr_common="" lib="" ethernet="" utility="" t4_src="" r_dns_client="" h:92:="" dns_proc_receiveing_request_wait="" receiving="" c:545:="" if="" 0="" parblk="" completed="" receving="" ether="" c:406:="" regist="" the="" new="" entry="" arp="" table="" register="" cpp:15:static="" t_ipv4ep="" g_remoteipv4ep="" remort="" host="" ip="" port="" remote="" c:527:="" is="" already="" exist="" but="" not="" resoleved="" c:585:="" do="" use="" maxretry="" when="" resolved="" h:65:typedef="" struct="" dns_resouce_record_structure="" h:75:="" dns_resouce_record="" h:82:="" resouce_record="" resouce="" resource="" cpp:146:="" recvsiz="" dword=""> 0){ /*reveive success*/ reveive → receive gr_common/lib/Ethernet/utility/r_config/r_t4_http_server_rx_config.h:50:// 1: displays index page, 0: serches default_file_name gr_common/lib/Ethernet/utility/r_config/r_t4_http_server_rx_config.h:53:// If indexes == 0, HTTPd serches index.htm in specified directory. serches → searches gr_common/lib/Servo/Servo.h:27: The sequence used to sieze timers is defined in timers.h sieze → seize? gr_common/core/usb_hal.c:1232: read somne data.*/ somne → some gr_common/core/wiring_digital.c:189:// - changed to a switch statment; added 32 bytes but much easier to read and maintain. statment → statement gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/ether.c:96: * -5 : LAN controller stauts is 'ILLEAGAL' or need reset. stauts → status gr_common/core/WString.h:98: // concatenation is considered unsucessful. gr_common/lib/LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp:263: return 1; // assume sucess sucess → success gr_common/lib/Ethernet/utility/T4_src/tcp.c:159: _ptcb->rtchk_cnt = 0; // timeer count for re-transmit timeer → timer gr_common/core/HardwareSerial.cpp:513: // the hardware finished tranmission (TXC is set). tranmission → transmission gr_common/core/usb_cdc.c:205:* Blocks untill string has been written or error. gr_common/core/usb_cdc.c:279: /*This can not complete untill connected*/ gr_common/core/usb_cdc.c:328: /*This can not complete untill connected*/ gr_common/core/usb_hal.c:1281: /* Write data to the IN Fifo untill have written a full packet gr_common/core/usb_hal.c:1385: /* Write data to the IN Fifo untill have written a full packet gr_common/core/usb_hal.c:1524: /* Write data to the IN Fifo untill have written a full packet untill → until
ありがとうございます。んー、etherとusb開発者が多い!?e2studioを使っていれば大体スペルチェックが入るはずなんですけどね。、と自分チェックを棚に上げてすみませんがご指摘箇所修正します。
> e2studioを使っていれば大体スペルチェックが入るはずなんですけどね。
なんとそんな機能があったとは。要らん骨折ったな…。
SAKURA と KAEDE でライブラリが現状 fork してますが、統合はされないんでしょうか?
これからWebコンパイラにアップするE1.10では、下記対応をしたいと思います。すみませんが一部そのままでいきます。多分画処理ミドルで色々要望をいただくと思いますので、反映するときに検討させていただきます。
・O2オプションがない。
→修正付加すると、JPEGエンコードが正常に動作しないため、一旦付加してE1.10を出します。
・NUM_DIGITAL_PINSは67とすべき
→修正
・-DDEBUGをやめて欲しい
→削除
・_BV(0), /* PIN_IO27(P60) */が間違っている
・iodefine.hの文字化け
→すみませんが、原文分からないためRX64Mだけ残します。
・選択型割り込みのレジスタ(例SLIBXR128)のマクロ定義で混乱生みそう。
→変更後の動作確認含めて今後検討します。
・多箇所のスペルミス
→今後正式バージョンで対応します。
細かい事ですが、このページのLEDのピンマップと、
gadget.renesas.com/.../kaede.html
実際の対応が、並びが逆になっていませんか?
ライブラリで定義されてるピン番号の対応では上から
PIN_LED0 PIN_LED1 PIN_LED2 PIN_LED3
となっており、基板のシルクは上から
LED1 LED2 LED3 LED4
となってますね。GR-SAKURA もこの辺ずれてた気がします。
chobichanさん、ご指摘ありがとうございます。
まずはスケッチリファレンスに反映しました。がじぇるねWebはITチームが反映中です。
tool-cloud2.renesas.com/.../gr_reference_j.html
あと余談ですが、インドの方から5Vトレラントの位置がわかりずらくBoxでも示して欲しいというので、とりあえず枠を赤にしました。
しかしピン番号については、そうなんですよね。SAKURAのV1の時代にそうなってしまったので継承しちゃってますが。
プロジェクトテンプレート(Ver V1.00)のRTCライブラリは何処?
RTC.hをインクルードすると、「そんな物は知らん!」と怒られます。
gr_common/coreには見当たりません。
chobichanさん、V1.00には入れてません。E1.11に入ってます。
V1.00はスタックの位置も変なのですが、9/12プロデューサーミーティング以降で現状のE1.11をVにしようと考えています。
Imageライブラリが現状仕様でよいか見極めたかったものですから。
GR-SAKURA のライブラリ V2.02 にはある
gr_common/lib/DSP/
gr_common/lib/USB_Host/
が GR-KAEDE E1.11 にはないですね。
まずUSB Hostは、Eguchiさんからも要求を受けていて本当は8月末にやってしまいたかったのですが、やりきれませんでした。V1.11にした後、実装したいと思っています。
DSPについてはSAKURA側でも現在不完全で、消してしまったanalogBulkReadの復活と重ねてやりたいと思ってますが、ちょっとまだ見通したてていません。
SAKURAではIICのスレーブも遅れており、お約束守れずな状態になっています。
結局CN17へのデジタルI/Oの割り当ては行われないのでしょうか?
CN17 へのデジタルI/O 割り当ての修正です。GR-KAEDE_Sketch_E111 で新規プロジェクトを作成し(←重要)、アーカイブの内容を置き換えて下さい。
PIN_IO62~PIN_IO66 に P21, P20, P93, P60, PA0 を割り当てています。CN17 へのデジタルI/O 割り当を行わない意図が不明なためこの仕様は暫定的なものです。
なお、なんでか PIN_IO66(PA0) が動作しません。今んところ原因は不明です。←カン違いだった模様
動作テスト用スケッチ
#include <Arduino.h> void setup() { for (int i = PIN_IO62; i <= PIN_IO66; i++) { pinMode(i, OUTPUT); } } void loop() { for (int i = PIN_IO62; i <= PIN_IO66; i++) { digitalWrite(i, HIGH); delay(500); digitalWrite(i, LOW); } delay(500); for (int i = PIN_IO62; i <= PIN_IO66; i++) { digitalWrite(i, HIGH); } delay(500); for (int i = PIN_IO62; i <= PIN_IO66; i++) { digitalWrite(i, LOW); } delay(500); }
サーボのライブラリはソースコードの提供ではなくライブラリファイルでの提供なんですね。
CN17の端子をサーボに割り当てられない。
fujitaさん、CN17のディジタルIOへの対応ありがとううございます。
SDRAMを設定しない状態でdigitalWriteの動作は確認しました。
SPI.h にあるクラス「SPISettings」の変数「spcmd」に初期値が無いため,SPCMD0レジスタの「SSLA」に不正な値が入りSSが動かなくなる事があります.先日のミーティングでの「液晶画面が出なくなる」はこのためでした.202行目で初期値をゼロにする等必要かと思います.
RTC.RCR2.BIT.CNTMD の設定が無いのでは?
カメラに接続されているi2cが、wireライブラリの対象になっていないようですが、対応はなされないのですか?
取り敢えずcn17の件も含めて色々非サポートなのは、これは仕様なのか、穴なのか、明確にしてほしぃナァ。
Matsuuraさん、ご指摘ありがとうございました。ご返信遅くすみません。
カメラのi2cは他のWireと排他なのですが、改版の際に仕様変更の可能性がありますので、ひとまず現状維持にしようかと思っています。
元々wireのA4、A5はArduinoに合わせる為にソフトウエアでエミュレートしているのでしょうから、いっその事オーバーライドで好きなPINを割り当てられる様に作っておいた方が便利なんじゃないかな?
Okamiyaさん,
image.cpp 54~47行目で使用しているフラグのセットが何処にも無いようです.
これを呼び出す gr_sketch.cpp 45~47行目のループが何故2回なのかよく分かりませんが.
image.cpp 93行目のラベルは87行目(writeの前)に移動した方が良いと思います.
SDカードとSPI(LCD)の問題は,SDのSSピンに他のピンを指定した際にもSPCRのSPMSが0である為のようです.
こちらではとりあえずアプリ側でSDにアクセスする時レジスタを書き換えて両者を動かしているので大丈夫です.
hamayanさん、現在はSoftI2cMaster rtc(A4, A5);の引数を変えればできるため、APIとして用意するかどうかなのですが、ハードI2Cもたくさんあり、あまりニーズがなさそうだったので(せめてArduinoのSCL, SDAピンなのですがハードとしてN.C.になっている)、敢えて見せてない状況です。
Matsuuraさん、コメントいただきありがとうございます。
>image.cpp 54~47行目で使用しているフラグのセットが何処にも無いようです.
g_flag_finished_image_beginですかね?上でfalseとして初期化していますが、私の勘違いでしょうか。
>これを呼び出す gr_sketch.cpp 45~47行目のループが何故2回なのかよく分かりませんが.
これ、完全に私の凡ミスで、本来は3回ですね。image[3]の初期化で、Mdl_IP_Init( detect_workaddr );をそれぞれのメモリ空間を初期化してます。
>image.cpp 93行目のラベルは87行目(writeの前)に移動した方が良いと思います.
そうですね。ありがとうございます。
>SDカードとSPI(LCD)の問題は,SDのSSピンに他のピンを指定した際にもSPCRのSPMSが0である為のようです。
>こちらではとりあえずアプリ側でSDにアクセスする時レジスタを書き換えて両者を動かしているので大丈夫です。
SSLAの件も含めて、この初期値忘れは、ビンゴですね。大変助かりました。問題発生時はSSLAが設定禁止の4とかになってました。
g_flag_finished_image_begin を48行目以降で true にして初期化を1度だけに制限したかったのかなと思いました.こうしないと初期化を何度も実行します.そのため起動時間が長く掛かっていますので,1度で良いならその方が嬉しいです.
Matsuuraさん、ありがとうございます。その通りです。基本的には一回でOKです。初期化を一度だけにしたかったので、荒いですが手っ取り早くグローバル変数で管理することにしました。ひとまずサンプルではbeginを一度だけのコードにしようかと思います。
hamayanさん、CN17はfujitaさんの反映を適用させていただきます。確かにカメラを使わない方にはサービスピンになりますので。Fujitaさん、ありがとうございます!
digipontaさんのWebサーバー、SDカード同時使用?でSDがfailする件は、Matsuuraさんご指摘の初期化漏れの修正でSDがfailすることがなくなりました。再現していた状態で、初期化コードを追加して改善を確認しています。ただ、Webサーバーで画像が崩れる件、jpegエンコード時に崩してしまっているようでした。SDカードの保存データも一緒に崩れていたことと、生の画像は問題ないためです。
ですので、JPEGエンコードをもう少し調べた後にV版にしたいと思います。とりあえず、E1.12としてe2studioのプロジェクトだけ公開します。9月29日までにJpegエンコードが改善できるかを判断したいと思います。・・・インドコンテストも始まってますので一旦V版として制限付き公開させていただきます。
V1.13として公開させていただきました。
・server.writeのサイズがsint16になってしまっていたのをuint32_tにしました。
・jpegエンコードで失敗することがあるのを改善しました。
・RTCでhourが変な値になるのを修正し、またうるう年にも対応しました。
これでおおよそdigipontaさんのサンプルも問題なく動くと思います。多くのご支援をいただきありがとうございました。
Okamiyaさん
SPI.h にあるクラス「SPISettings」の変数「spcmd」の初期値として187行目に
spcmd = 0x070d; // default value
が追加されましたが,b3-b2の
BRDV(ビットレート分周設定ビット)が8分周となり非常に遅いです.
分周無しの
spcmd = 0x0700;
ではまずいのでしょうか?
KAEDE と SAKURA 両方
SD.cpp のbegin で SPI のクロックを SPI_HALF_SPEED にしているが,
SPI_FULL_SPEED にしていない?