GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
生地に練りこんで焼き上げたクルミパン、すり鉢ですって野菜と和えたクルミ和え、冷たいお蕎麦にクルミだれ、クルミ饅頭、クルミ豆腐、クルミ餅。クルミは私たちの毎日の食卓に欠かすことができません。そんな私たちの生活と切っても切り離せないクルミについて研究をしてみることにしました。
クルミ(胡桃、山胡桃、漢語:胡桃(ことう)、英語:Walnut、学名:Juglans)は、クルミ科クルミ属の落葉高木の総称。また、食用に利用されるその実を指す。夏の季語としては花を、秋の季語としては実を表す。木工材料としての用途ではウォールナットと英名で呼ばれる。
原産地はヨーロッパ南西部からアジア西部とされる。北半球温帯地域のやや冷涼な気候を好み、降雨量の少ない地方に分布する。葉は羽状複葉、雌雄同株で樹高は20mにも及ぶ。春頃に葉の脇から雄花の穂が垂れ、雌花が直立した後、夏頃に3~4cmほどの球形の実をつける。
仮果と呼ばれる実は緑色をした肉質の外果皮に包まれており、その中に堅い内果皮(=殻)を持つ核果がある。核果の中の子葉部分(=仁)を食用にする。木の実の中では脂肪分が豊富であり、子葉全体の約65%を占めている。またビタミンEやビタミンB群、ミネラル類を豊富に含み、非常に栄養価の高い食品として知られる。子葉部分を圧搾して採られる油は食用の他、空気にさらされて酸化し固まる性質があるため木工製品の仕上げや油絵具の材料としても利用される。
食用のクルミの生産は中国が世界の生産量の約半分を占め、以下、イラン、アメリカと続く。日本では長野県での栽培が多い。
人類に利用された木の実としては最古のもののひとつとして挙げられ、その歴史は紀元前7000年にまで遡るといわれる。古代ローマ人は "Juglans regia"、「ユピテルの聖なる木の実」と呼び珍重した。学名の 'Juglans' はこれに由来する。
日本では縄文時代の遺跡から核果の出土事例がある。また、「縄文クッキー」の名で知られる長野県の曽利遺跡においてはじめて発見されたクッキー状炭化物の材料のひとつと考えられている。日本の律令制下での租税制度であった租庸調(そようちょう)のなかで、甲斐国(現在の山梨県)からの調としてクルミが含まれていたことが平城京から出土した木簡の記録で確認できる。
シナノクルミ
現在日本でもっとも多く栽培される品種。現在の日本で一般にクルミというとこの種を指すことが多い。近代になって日本に移入された中国原産のテウチクルミ(カシクルミ)とイラン原産のペルシャクルミとの交雑種と考えられている。
EEPROMライブラリに間違いがあったので差し替えお願いします。
GR-KURUMI_Sketch_V1.09diet.zip の RLduino78_main.cpp のみ差し替え。
38kB → 27kB に縮小。
RTTI 削って RLduino78_main.cpp も纏めた。
27kB → 21kB に縮小。
2015/5/10 22:11 の投稿 の続き
終了関数の独自実装
libc.a と libstdc++.a で提供される abort()、exit()、std::terminate() の終了関数が必要以上に複雑で大きくかったため、RLduino78_main.cpp の中に
#include <stdlib.h> void abort(void) { for(;;); } void exit(int) __attribute__ ((weak, alias ("abort"))); #include <exception> void std::terminate() __attribute__ ((weak, alias ("abort")));
以上の実装をしています。
いずれも呼ばれたらただ無限ループで停止する動作になりますが、HIMEKURUMI(仮) や GR-KURUMI の用途ではこれらの関数は通常呼び出されないため、問題ないという判断です。
RTTI 削除
GNU の g++ では標準で RTTI が有効としてコンパイルされるため、RTTI サポートの関数がリンクされ、生成されるプログラムのサイズを大きくしています。
HIMEKURUMI(仮) や GR-KURUMI の用途では RTTI は要らんだろうという判断から、コンパイラのコマンドラインオプションに ‘-fno-rtti’ を指定してこれを削除しています。
今まで HIMEKURUMI(仮) について、RL78/G13 の 20pin LSSOP の製品の採用を想定していたのだけれども、電子工作用途には使いづらい部分があるのではないか? という疑問も生じてきたので以下にまとめる。
20pin LSSOP 版の製品の採用を想定していたのは
という理由からで、いづれも試作が楽という観点からのものだった。しかし、いざ基板のパターンを起こし実装を外注するとなると上記のメリットはほぼ意味がなくなる。対して、電子工作用途を考えた場合、20pin LSSOP 版の製品では欠点も見えてきた。
以上の考えにより、RL78/G13 の 20pin LSSOP 版以外のパッケジも検討してみることとした。
300mil 幅の基板に実装できそうな RL78/G13 の製品はおよそ以下のパッケジのものに限られる。
LSSOP とは このようなパッケジ であり、今までの HIMEKURUMI(仮) の試作に使用していたもののそれである。工作はし易いがピン数が少なくフットプリント辺りのピン密度は低い。
HWQFN とは このようなパッケジ である。手作業による実装は厳しそうだが、ハンダ付けの良/不良が外観からある程度確認できそうなので安心感がある。
WFLGA とは このようなパッケジ である。ハンダ付けされる箇所がチップと基板との間に完全に隠れるため、問題が発生した場合何が起こってるかわかり辛い。これは避けたほうが無難な気がする。
そんなわけで、HWQFN の製品を検討してみたい。
RL78/G13 の 24pin HWQFN の製品のピン内容を以下に示す。
この内の 1.~3. は入力専用のピン、4. は外部にコンデンサを接続するだけのピン、14.~16.は流せる電流が小さいピンなのでそれぞれ積極的に HIMEKURUMI(仮) の外部に出したいピンではなく、以上を除くと残りのピン数は 17 であり、外部 20pin を想定している HIMEKURUMI(仮) にはピン数が少ないようだ。
RL78/G13 の 32pin HWQFN の製品のピン内容を以下に示す。
この内の 3.~5. は入力専用のピン、6. は外部にコンデンサを接続するだけのピン、26.~28.は流せる電流が小さいピンなのでそれぞれ HIMEKURUMI(仮) の外部に使いたいものではなく、以上を除くと残りのピン数は 25 であり、外部 20pin を想定している HIMEKURUMI(仮) にはピン数的には余裕がある。この製品の使用を検討したい。
RL78/G13 の 32pin HWQFN の製品を HIMEKURUMI(仮) に使用した場合のピンの使用を考える。
仮に
以上のピン 20 本を基板外側2列にスルーホールに使用し、残りの
をプログラム書き込み用ピンとして VSS と VDD と一緒に基板上に別にスルーホールを用意する。
は基板上で 0.47~1.0uF のコンデンサを接続、
は GR-KURUMI 同様に基板上で LED(2色) を接続、残りの
は未使用もしくは基板上にサービスピンを用意、くらいが適当なところか。
マイコンの採用を決めるに当たって、実際にその製品が入手可能かは絶対に確認しなければならない条件である。
RL78/G13 のフラッシュ ROM の容量が 64kB で 32pin HWQFN の製品の少量購入が可能かを プロダクトセレクタ で確認すると、とりあえずは この投稿をしている時点では入手可能 のようだ。マルツでは謎の スペシャルプライスキャンペーン対象商品 となっており、今すぐ注文すべきかは悩ましいところである。
以上のようなことをウスラボンヤリと考えてます。
そーいや RL78/G13 の LSSOP 版のフラッシュメモリが 64kBが上限だったのでなんとなくそれで考えていたのだけど、32pin HWQFN を条件として考えると、もちょっとメモリ容量の選択肢が広がるんだなあ、
と思って プロダクトセレクタ 見てみたら、マルツで
64kB の民生用途のが360円(スペシャルプライス) 、
96kB の民生用途のが400円、
128kB の民生用途のが440円(スペシャルプライス)、
128kB で動作可能条件の広い信頼性の高い産業用途のが300円(スペシャルプライス)か。ワケわからんな。
マイコンの採用を決定した日に在庫があったとしても、リピート量産時に入手できるとは限らないんですよね。
うっかりしていると、3ヶ月待ちになるのが辛いところ。。。
マイコンの納期も不安要素のひとつなのですが、それ以前の話として、何の経験もないところでやってるので数の見込みがまったく立てられないところが辛いところです。
基板は特にコストに絡むところなので希望としては500とか1000とか発注したいのですが、どう考えても捌けるわけがない、100とかだと単価が高くなってしまう。安い値段で配布できないとあまり意味がないプロジェクトなのです。
RL78/G13 の 64 ピンの製品はメモリ容量が各種のが 秋月でホイホイ買える らしく、変換基板に実装された製品 や 変換基板 も売られており、加えて RL78/G13 の 64 ピンの製品はピンの構成が 32 ピンの製品のそれをほぼそのまゝ含んでいて(=黒字)、わずかの例外として複数のピンに機能が分散されている(=青字)のがあるだけなので、そこに気をつければソフトの検証の大体のところまではこれが使えそうな気がする。
※32 ピン版の
19. P15/PCLBUZ1/SCK20/SCL20/(TI02)/(TO02) 30. P01/ANI16/TO00/RxD131. P00/ANI17/TI00/TxD1
のみ該当する機能が 64 ピン版では分散している