GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
RL78/G13のボードとしてGR-KURUMI、GR-COTTON、GR-ADZUKIの3つがありますが、これらのライブラリをマージしようと思います。
★3/13を目途にご要望や修正点などを締め切り、その後検証して3月末にWebコンパイラに反映、順次IDE for GRへ適用したいと思います。
■概要
ライブラリについて、これまで多くのご意見やご提案があり、それぞれを独立してライブラリアップデートを図っていましたが、マージすることでメンテナンス性の向上と、見やすさ・分かりやすさを向上するために、ファイル構成変更をArduinoや既存のGR-SAKURAと同様にしたいと思います。
・マージについて
__RL78_G13__ をRL78/G13のGRボード共通マクロとして定義。コンパイルオプションで指定。ちなみにArduinoでは__AVR_ATmega1280__という感じ。
ボードごとにGRKURUMI, GRADZUKIなどコンパイルオプションを付加することで、切り分けを行う。(テスト版ではまだ付加しておらず、GR-ADZUKIで動作確認してます)
・ファイル構成変更
・GR-SAKURAと同様に以下の構成に変更
Arduino\cores\
\libraries (階層変更なし)
\rl78\ (portableフォルダを廃止してrl78直下に変更)
・主な変更
・RLduino78_mcu_depend.hや、RLduino78_basic.cpp、RLduino78_timer.cなど、独自にArduinoライブラリが形成されていたものを以下のファイルに移植。
ただし、関数の中身変更は改善事項を除いて基本的に実施しません。比較的RL78ライブラリは安定しているためです。(microsの検証ですごい苦労したのがトラウマです)
\Arduino.h (標準ライブラリに広くインクルードされるヘッダ)
\pins_arduino.h (ボードごとのピンに関するヘッダ)
\wiring_private.h (wiring**や、W**などのArduino基本ライブラリから参照されるヘッダ)
\wiring.c (millis()やdelay())
\wiring_digital.c (digital系)
\wiring_analog.c (analog系)
\wiring_pulse.c (pulse系)
\wiring_shift.c (shift系)
\WMath.cpp (算数)
\WInterrupts.c (外部割込み)
\Tone.cpp (Tone関係)
\utilities.cpp (GRで独自のもの。例えば省電力やattachIntervalTimerとか)
\rl78\specific_instructions.h (Fujitaさんが作ってくれた高速化やお役立ち)
■その他
・標準以外のArduinoのライブラリでよく使われるdigitalPinToPortなどを実装
・RTOS用の記述は削除(動作検証できておらず、あまり使用した事例もみないため。)
・attachMicroIntervalTimer、MsTimer2の時間ずれ不具合は反映しました(Fujitaさんありがとうございます!)
・makeでarによるアーカイブ化してから、リンクするとなぜか不要なものがリンクされてしまうため、適用保留としてます。
■テストファイル
・makefile
※make用ですが、ActivePerlを組み込んでC:\Program Files (x86)\KPITにGNURL78v14.03-ELFをコピーし、コマンドプロンプトでbuild実行してもOKです。ちなみに.batを実行してもOKで、これがWebコンパイラのビルド実体でもあります。
・e2studio用
インポートしてビルドできます。
■ご意見、要望などまとめ
-mcpu=g13 -mmul=noneを指定
以下で分ける
#if __RL78__ /* 全ボード全RL78共通 */ #if GRKURUMI /* GR-KURUMI 固有 */ #elif GRCOTTON /* GR-COTTON 固有 */ #elif GRADZUKI /* GR-ADZUKI 固有 */ #endif #if __RL78_G13__ /* RL78/G13 固有 */ #elif __RL78_G14__ /* RL78/G14 固有 */ #elif __RL78_G10__ /* RL78/G10 固有 */ #endif #endif
MsTimer2は標準ではないので、librariesフォルダに入れる
GR-KURUMI, COTTON, ADZUKI のライブラリ V2.00 の web コンパイラが生成する makefile でターゲットが clean の箇所が
clean: $(OBJS) $(MAKEFILE) rm -f $(OBJFILES) rm -f ./gr_build/$(TARGET).x rm -f $(TARGET).bin rm -f ./gr_build/$(TARGET).mot rm -f ./gr_build/$(TARGET).map
となっていますが `clean:' の後のソースが不要です。
ソースに $(OBJS) があるために make clean した後に再度 make clean をすると $(OBJS) にある .o を一旦生成した後に削除するという動作となってしまいます。
> -fnocprop-registersオプションの件ですが、SDからのWAV再生の方です。
web コンパイラにて GR-KURUMI_Sketch_V2.00.zip をテンプレートとして新規作成したプロジェクトに GR-KURUMI_WAVP(SD)_V1.13 の wav_lib/ 以下と gr_sketch.cpp を追加/交換してビルドを行ったところ、リンクの箇所で
./wav_lib/Fatfs/option/cc932.o: In function `ff_convert': /wav_lib/Fatfs/option/cc932.c:3759: undefined reference to `_rl78_abs__' E:/GCC for Renesas RL78 4.9.2.201701-GNURL78-ELF/rl78-elf/rl78-elf/bin/rl78-elf-ld.exe: Warning: RL78_SYM reloc with an unknown symbol /wav_lib/Fatfs/option/cc932.c:3763: undefined reference to `_rl78_abs__' E:/GCC for Renesas RL78 4.9.2.201701-GNURL78-ELF/rl78-elf/rl78-elf/bin/rl78-elf-ld.exe: Warning: RL78_SYM reloc with an unknown symbol /wav_lib/Fatfs/option/cc932.c:3763: undefined reference to `_rl78_abs__' E:/GCC for Renesas RL78 4.9.2.201701-GNURL78-ELF/rl78-elf/rl78-elf/bin/rl78-elf-ld.exe: Warning: RL78_SYM reloc with an unknown symbol /wav_lib/Fatfs/option/cc932.c:3763: undefined reference to `_rl78_abs__' E:/GCC for Renesas RL78 4.9.2.201701-GNURL78-ELF/rl78-elf/rl78-elf/bin/rl78-elf-ld.exe: Warning: RL78_SYM reloc with an unknown symbol make: *** [rom] Error 1
とエラーとなってしまいビルドが成功しませんでした。
確認したところ、wav_lib/Fatfs/option/cc932.c の ff_convert() の中の変数 p に sjis2uni と uni2sjis を代入している箇所
WCHAR ff_convert ( /* Converted code, 0 means conversion error */ WCHAR chr, /* Character code to be converted */ UINT dir /* 0: Unicode to OEMCP, 1: OEMCP to Unicode */ ) { const __far WCHAR *p; WCHAR c; int i, n, li, hi; if (chr <= 0x80) { /* ASCII */ c = chr; } else { #if !_TINY_TABLE if (dir) { /* OEMCP to unicode */ p = sjis2uni; hi = sizeof sjis2uni / 4 - 1; } else { /* Unicode to OEMCP */ p = uni2sjis; hi = sizeof uni2sjis / 4 - 1; }
が
movw ax, #%lo16(_uni2sjis) movw [sp+4], ax movw ax, #%hi16(_uni2sjis) br !!.L11 .LVL1: .L7: .loc 1 3760 0 movw ax, #%lo16(_sjis2uni) .LVL2: movw [sp+4], ax movw ax, #%hi16(_sjis2uni) .L11: movw [sp+6], ax
というコードにコンパイルされ、アセンブルは通るものゝ、_uni2sjis と _sjis2uni というシンボルは同ファイルで定義されているにも関わらずリンクで参照に失敗するという現象のようです。
アセンブラかリンカの不具合と思われます。現在確認中です。
GR-KURUMI_Sketch_V2.00 のリンカスクリプトを変更し、WAVP(SD) の差分を追加して GCC for Renesas 4.9.2.201701-GNURL78 Windows Toolchain (ELF) にてビルドと動作の確認を行いました。`-fno-cprop-registers' はあってもなくとも動作に違いは見られませんでした。
> 現状のWebコンパイラに搭載されているV2.00では上記の記載が.ldになくリンクが通るのですよね。。
web コンパイラで組み込まれるライブラリでは
WCHAR ff_convert ( /* Converted code, 0 means conversion error */ WCHAR chr, /* Character code to be converted */ UINT dir /* 0: Unicode to OEMCP, 1: OEMCP to Unicode */ ) { const __far WCHAR *p; WCHAR c; int i, n, li, hi; if (chr <= 0x80) { /* ASCII */ c = chr; } else { #if !_TINY_TABLE if (dir) { /* OEMCP to unicode */ p = sjis2uni; hi = sizeof sjis2uni / 4 - 1; } else { /* Unicode to OEMCP */ // p = uni2sjis; hi = sizeof uni2sjis / 4 - 1; } li = 0; for (n = 16; n; n--) { i = li + (hi - li) / 2; // if (chr == p[i * 2]) break; if (chr > p[i * 2]) li = i; else hi = i; } c = n ? p[i * 2 + 1] : 0;
エラーとなる箇所がコメントアウトされており根本解決していません。
web コンパイラでもコメントアウト部分を元に戻すとリンクでエラーとなることが確認できます。リンカスクリプトの修正は必要でしょう。
> -fnocprop-registerに関わるWAVPライブラリの個所を修正したいと思いますが、ビット操作を行っている部分と思ってよかったでしょうか?
`-fnocprop-register' は既にレジスタに格納されている値に対して無駄なメモリアクセスを省く最適化 `-fcprop-register' を打ち消す指示です。`-O' `-O2' `-O3' `-Os' 等の最適化指示では標準で `-fcprop-register' を含んでおり、コンパイラに問題がなければ `-fnocprop-register' は敢えて指示する必要はないものです。以前 RL78 版 GCC でレジスタ破壊を行うコードを吐いていた時期があり、その際には `-fnocprop-register' を指示することで破壊されたレジスタの内容を再度メモリから読み出すことで動作をさせていました。
コンパイラに問題がなければソースの修正は必要ありません。リンカスクリプトに PROVIDE (__rl78_abs__ = 0); を追加するという話とは問題が別です。
fujitaさん、オプションの解説ありがとうございました。
オプションの指定する/しないで、アセンブルリストでレジスタアクセス部分の差分を見てみましたが、例えば音の乱れに影響しそうなwav_audio.cのPWMのデューティーを変更する部分などには差分が見られず、どの部分が悪いのかが分かりませんでした。ちょっと時間がかかりそうなため、GCCサポートにクエリを登録し、その回答を待って修正を検討しようと思います。
https://gcc-renesas.com/ja/my-support-requests/tickettrackingsystem/ticketdetail/121
ですので恐れ入りますが、それまでは-fno-cprop-registersを追加する方向とさせていただきます。
> 例えば音の乱れに影響しそうなwav_audio.cのPWMのデューティーを変更する部分などには差分が見られず、どの部分が悪いのかが分かりませんでした。
web コンパイラで GR-KURUM_Sketch_V2.01.zip を初期テンプレートとして新規プロジェクトを作成し、gr_kurumi_wavplay_SD_library をインポートし、下記のスケッチを gr_sketch.cpp としてビルドした kurumi_sketch.bin と、web コンパイラから先のプロジェクトをダウンロードし、makefile 中の `-fno-cprop-registers' を削除してローカルでビルドし作成した kurumi_sketch.bin とを GR-KURUMI で動作させてみましたが動作上の違いは分かりませんでした。「音の乱れ」とはどのようなことを指していますか?
/* wavp_play.c - wavp library Copyright (c) 2015 Mitsuhiro Matsuura. All right reserved. This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA */ /*This template is based on GR-KURUMI Sketch Template Version: V1.13*/ #include <Arduino.h> #include <Wavp.h> #define LED_RED 22 #define LED_GREEN 23 #define LED_BLUE 24 #define LED_ON 0 #define LED_OFF 1 #define SW_PAUSE 7 #define SW_SKIP 8 #define SW_ON 0 #define SW_OFF 1 Wavp wavp(44100); static void cyclic_handler(unsigned long u32ms); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("kurumi wav player from SD"); pinMode(LED_GREEN, OUTPUT); digitalWrite(LED_GREEN, LED_OFF); pinMode(LED_BLUE, OUTPUT); digitalWrite(LED_BLUE, LED_OFF); pinMode(SW_PAUSE, INPUT_PULLUP); pinMode(SW_SKIP, INPUT_PULLUP); // 周期処理を起動 attachIntervalTimerHandler(cyclic_handler); } #if 1 // ファイル名を決め打ちするサンプル void loop() { if(wavp.begin()) { // 再生 wavp.play("1.wav"); wavp.play("2.wav"); wavp.play("3.wav"); wavp.play("4.wav"); wavp.play("5.wav"); wavp.play("6.wav"); wavp.play("7.wav"); wavp.play("8.wav"); wavp.play("9.wav"); wavp.play("11.wav"); wavp.play("12.wav"); wavp.play("13.wav"); wavp.play("14.wav"); wavp.play("15.wav"); wavp.play("16.wav"); wavp.play("17.wav"); } else { Serial.println("no card!"); digitalWrite(LED_GREEN, LED_ON); delay(1000); digitalWrite(LED_GREEN, LED_OFF); delay(1000); } } #else // カードの.wavファイルを見つけた順に再生するサンプル FRESULT scan_files(char* path) { FRESULT res; FILINFO fno; DIR dir; int i; char *fn; /* 非Unicode構成を想定 */ static char lfn[_MAX_LFN + 1]; fno.lfname = lfn; fno.lfsize = sizeof lfn; // ディレクトリを開く res = f_opendir(&dir, path); if(res == FR_OK) { i = strlen(path); for(;;) { // ディレクトリ項目を1個読み出す res = f_readdir(&dir, &fno); if(res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) { // エラーまたは項目無しのときは抜ける break; } if(fno.fname[0] == '.') { // ドットエントリは無視 continue; } fn = *fno.lfname ? fno.lfname : fno.fname; if(fno.fattrib & AM_DIR) { // ディレクトリ sprintf(&path[i], "\\%s", fn); res = scan_files(path); path[i] = '\0'; } else { // ファイル // パス名とファイル名を結合 char path_and_name[256]; sprintf(path_and_name, "%s\\%s", path, fn); // 文字コードをUTF-8に変換 // ファイル名に多バイト文字が無い場合は不要 // シリアル出力がシフトJISの場合は不要 char buf[256]; sjis_to_utf8(buf, path_and_name); Serial.println(buf); if((NULL != strstr(fn, "wav")) || (NULL != strstr(fn, "WAV"))) { // 再生(ファイル名の多バイト文字はシフトJIS) Serial.write(wavp.play(path_and_name)); } } } f_closedir(&dir); } return res; } void loop() { char path[1024] = ""; if(wavp.begin()) { // .wavファイルを探して再生 scan_files(path); } else { Serial.println("no card!"); digitalWrite(LED_GREEN, LED_ON); delay(1000); digitalWrite(LED_GREEN, LED_OFF); delay(1000); } } #endif // 一時停止,スキップ機能のサンプル static void sw_timerproc(void) { static int s_pause = 0, t_pause = 0; switch(s_pause) { case 0: if(SW_ON == digitalRead(SW_PAUSE)) { if(++t_pause > 100) { wavp.pause(1); s_pause = 1; } } else { digitalWrite(LED_BLUE, LED_ON); t_pause = 0; } break; case 1: if(SW_OFF == digitalRead(SW_PAUSE)) { s_pause = 2; } t_pause = 0; break; case 2: if(SW_ON == digitalRead(SW_PAUSE)) { if(++t_pause > 100) { wavp.pause(0); s_pause = 3; } } else { digitalWrite(LED_BLUE, LED_OFF); t_pause = 0; } break; default: if(SW_OFF == digitalRead(SW_PAUSE)) { s_pause = 0; } t_pause = 0; break; } static int s_skip = 0, t_skip = 0; switch(s_skip) { case 0: if(SW_ON == digitalRead(SW_SKIP)) { if(++t_skip > 100) { wavp.skip(); s_skip = 1; } } else { t_skip = 0; } break; default: if(SW_OFF == digitalRead(SW_SKIP)) { s_skip = 0; } t_skip = 0; break; } } static void cyclic_handler(unsigned long u32ms) { sw_timerproc(); // FatFs 周期処理 disk_timerproc(); }
web コンパイラにて GR-ADZUKI_Sketch_V2.01.zip をテンプレートとして新規プロジェクトを作成し、gr_adzuki_wavplay_SD Library を追加して、gr_sketch.cpp の内容を
/* wavp_play.c - wavp library Copyright (c) 2015 Mitsuhiro Matsuura. All right reserved. This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA */ /*This template is based on GR-KURUMI Sketch Template Version: V1.13*/ #include #include #define LED_RED 22 #define LED_GREEN 23 #define LED_BLUE 24 #define LED_ON 0 #define LED_OFF 1 #define SW_PAUSE 7 #define SW_SKIP 8 #define SW_ON 0 #define SW_OFF 1 Wavp wavp(44100); static void cyclic_handler(unsigned long u32ms); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("kurumi wav player from SD"); pinMode(LED_GREEN, OUTPUT); digitalWrite(LED_GREEN, LED_OFF); pinMode(LED_BLUE, OUTPUT); digitalWrite(LED_BLUE, LED_OFF); pinMode(SW_PAUSE, INPUT_PULLUP); pinMode(SW_SKIP, INPUT_PULLUP); // 周期処理を起動 attachIntervalTimerHandler(cyclic_handler); } #if 1 // ファイル名を決め打ちするサンプル void loop() { if(wavp.begin()) { // 再生 wavp.play("1.wav"); wavp.play("2.wav"); wavp.play("3.wav"); wavp.play("4.wav"); wavp.play("5.wav"); wavp.play("6.wav"); wavp.play("7.wav"); wavp.play("8.wav"); wavp.play("9.wav"); wavp.play("11.wav"); wavp.play("12.wav"); wavp.play("13.wav"); wavp.play("14.wav"); wavp.play("15.wav"); wavp.play("16.wav"); wavp.play("17.wav"); } else { Serial.println("no card!"); digitalWrite(LED_GREEN, LED_ON); delay(1000); digitalWrite(LED_GREEN, LED_OFF); delay(1000); } } #else // カードの.wavファイルを見つけた順に再生するサンプル FRESULT scan_files(char* path) { FRESULT res; FILINFO fno; DIR dir; int i; char *fn; /* 非Unicode構成を想定 */ static char lfn[_MAX_LFN + 1]; fno.lfname = lfn; fno.lfsize = sizeof lfn; // ディレクトリを開く res = f_opendir(&dir, path); if(res == FR_OK) { i = strlen(path); for(;;) { // ディレクトリ項目を1個読み出す res = f_readdir(&dir, &fno); if(res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) { // エラーまたは項目無しのときは抜ける break; } if(fno.fname[0] == '.') { // ドットエントリは無視 continue; } fn = *fno.lfname ? fno.lfname : fno.fname; if(fno.fattrib & AM_DIR) { // ディレクトリ sprintf(&path[i], "\\%s", fn); res = scan_files(path); path[i] = '\0'; } else { // ファイル // パス名とファイル名を結合 char path_and_name[256]; sprintf(path_and_name, "%s\\%s", path, fn); // 文字コードをUTF-8に変換 // ファイル名に多バイト文字が無い場合は不要 // シリアル出力がシフトJISの場合は不要 char buf[256]; sjis_to_utf8(buf, path_and_name); Serial.println(buf); if((NULL != strstr(fn, "wav")) || (NULL != strstr(fn, "WAV"))) { // 再生(ファイル名の多バイト文字はシフトJIS) Serial.write(wavp.play(path_and_name)); } } } f_closedir(&dir); } return res; } void loop() { char path[1024] = ""; if(wavp.begin()) { // .wavファイルを探して再生 scan_files(path); } else { Serial.println("no card!"); digitalWrite(LED_GREEN, LED_ON); delay(1000); digitalWrite(LED_GREEN, LED_OFF); delay(1000); } } #endif // 一時停止,スキップ機能のサンプル static void sw_timerproc(void) { static int s_pause = 0, t_pause = 0; switch(s_pause) { case 0: if(SW_ON == digitalRead(SW_PAUSE)) { if(++t_pause > 100) { wavp.pause(1); s_pause = 1; } } else { digitalWrite(LED_BLUE, LED_ON); t_pause = 0; } break; case 1: if(SW_OFF == digitalRead(SW_PAUSE)) { s_pause = 2; } t_pause = 0; break; case 2: if(SW_ON == digitalRead(SW_PAUSE)) { if(++t_pause > 100) { wavp.pause(0); s_pause = 3; } } else { digitalWrite(LED_BLUE, LED_OFF); t_pause = 0; } break; default: if(SW_OFF == digitalRead(SW_PAUSE)) { s_pause = 0; } t_pause = 0; break; } static int s_skip = 0, t_skip = 0; switch(s_skip) { case 0: if(SW_ON == digitalRead(SW_SKIP)) { if(++t_skip > 100) { wavp.skip(); s_skip = 1; } } else { t_skip = 0; } break; default: if(SW_OFF == digitalRead(SW_SKIP)) { s_skip = 0; } t_skip = 0; break; } } static void cyclic_handler(unsigned long u32ms) { sw_timerproc(); // FatFs 周期処理 disk_timerproc(); }
としてビルドして作成した adzuki_sketch.bin と、web コンパイラから上記のプロジェクトを PC にダウンロードし、makefile 中の `-fno-cprop-registers' を削除してローカルでビルドした adzuki_sketch.bin を、GR-ADZUKI は持っていないので代わりに GR-KURUMI に書き込んで確認してみましたが動画のような現象は見られませんでした。
基板の違いは置いておくとして、とりあえずあと違いとして .wav ファイルと gr_sketch.cpp の内容が不明なので動画のテストで使用されたそれを公開して下さい。それで再度確認を行います。
fujitaさん、replyが遅れてしまいすみません。スケッチは無用なテストコードも含まれてますがご了承ください。また、SPI2でやってますのでGR-ADZUKIが必要になってしまいますが、SPI1にして試していただければと思います。
//#define STANDARD_TEST#include <Arduino.h>//#include <LiquidCrystal.h>//#include <Ethernet.h>//#include <Stepper.h>//#define EEPROM_TEST//#define FIRMATA_TEST//#define WIRE_TEST//#define SD_TEST//#define RTC_TEST//#define MSTIMER2_TEST//#define MORTOR_TEST//#define SERIAL_TEST//#define IR_TEST//#define TONE_TEST//#define STANBY_TEST#define WAVP_TEST//#define PULSE_TEST//#define GFX_TEST#ifdef EEPROM_TEST#include <EEPROM.h>#endif#if not defined (FIRMATA_TEST) \ && not defined (WIRE_TEST) \ && not defined (SD_TEST) \ && not defined (RTC_TEST) \ && not defined (MSTIMER2_TEST)\ && not defined (MORTOR_TEST)\ && not defined (SERIAL_TEST)\ && not defined (IR_TEST)\ && not defined (TONE_TEST)\ && not defined (STANBY_TEST)\ && not defined (WAVP_TEST)\ && not defined (PULSE_TEST)\ && not defined (GFX_TEST)#define LED_R_COM 22#define LED_G_COM 23#define LED_B_COM 24#define LED_1 12#define LED_2 13/*GR-ADZUKI Sketch Template Version: V1.00*/void sw1_push() { digitalWrite(LED_R_COM, LOW);}void sw2_push() { digitalWrite(LED_G_COM, LOW);}void P137_pin25() { digitalWrite(LED_B_COM, LOW);}void setup() { Serial.begin(9600);#ifdef EEPROM_TEST for(int i = 0; i < 8*1024; i++) { if(0 == i % 1024) { Serial.println(); Serial.print("reading.."); Serial.println(i, HEX); } Serial.print(EEPROM.read(i),HEX); } for(int i = 0; i < 8*1024; i++) { if(0 == i % 1024) { Serial.println(); Serial.print("writing.."); Serial.println(i, HEX); } EEPROM.write(i, (uint8_t)i); }#endif pinMode(LED_R_COM, OUTPUT); pinMode(LED_G_COM, OUTPUT); pinMode(LED_B_COM, OUTPUT); pinMode(LED_1, OUTPUT); pinMode(LED_2, OUTPUT); digitalWrite(LED_R_COM, HIGH); // red LED on digitalWrite(LED_G_COM, HIGH);// green LED on digitalWrite(LED_B_COM, HIGH);// blue LED on digitalWrite(LED_1, HIGH); digitalWrite(LED_2, LOW); pinMode(3, INPUT_PULLUP);// for sw1 pinMode(2, INPUT_PULLUP);// for sw2 pinMode(25, INPUT_PULLUP);// needed external PULLUP attachInterrupt(0, sw2_push, FALLING); attachInterrupt(1, sw1_push, FALLING); attachInterrupt(2, P137_pin25, FALLING); for (int i = 0; i < 31; i++) { Serial.print("pin"); Serial.print(i); Serial.print(":\t"); Serial.print(digitalPinToPort(i), DEC); Serial.print(":\t"); Serial.println((uint8_t) digitalPinToBitMask(i), HEX); } uint16_t original_data = 0b1111000010100101; Serial.println("BIN"); Serial.print("original:\t"); Serial.println(original_data, BIN); Serial.print("lowByte:\t"); Serial.println(lowByte(original_data), BIN); Serial.print("highByte:\t"); Serial.println(highByte(original_data), BIN); Serial.println("HEX"); Serial.print("original:\t"); Serial.println(original_data, HEX); Serial.print("lowByte:\t"); Serial.println(lowByte(original_data), HEX); Serial.print("highByte:\t"); Serial.println(highByte(original_data), HEX);// analogWrite(3, 50);// tone(5, 500); randomSeed(millis());}void loop() { static uint8_t count = 0; static uint32_t old = millis(); static double x = 0; if (millis() - old > 100) { digitalWrite(LED_1, !digitalRead(LED_1)); digitalWrite(LED_2, !digitalRead(LED_2)); Serial.print("millis:"); Serial.print(millis()); Serial.print(" micros:"); Serial.print(micros()); Serial.print(" A2:"); Serial.print(analogRead(A2)); Serial.print(" random:"); Serial.print(random(0, 100)); Serial.print(" x:"); Serial.print(x); Serial.print(" sin"); Serial.print(sin(x)); Serial.print(" cos"); Serial.print(cos(x)); Serial.println(); x += 0.01; if (x > PI) x = 0; old = millis(); } analogWrite(6, count); analogWrite(9, 255 - count); analogWrite(10, count); analogWrite(11, 255 - count); delay(5); count++;}#endif#ifdef FIRMATATEST/* Firmata is a generic protocol for communicating with microcontrollers from software on a host computer. It is intended to work with any host computer software package. To download a host software package, please click on the following link to open the list of Firmata client libraries in your default browser. github.com/.../arduino Copyright (C) 2006-2008 Hans-Christoph Steiner. All rights reserved. Copyright (C) 2010-2011 Paul Stoffregen. All rights reserved. Copyright (C) 2009 Shigeru Kobayashi. All rights reserved. Copyright (C) 2009-2016 Jeff Hoefs. All rights reserved. This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. See file LICENSE.txt for further informations on licensing terms. Last updated October 16th, 2016 */#include <Servo.h>#include <Wire.h>#include <Firmata.h>#define I2C_WRITE B00000000#define I2C_READ B00001000#define I2C_READ_CONTINUOUSLY B00010000#define I2C_STOP_READING B00011000#define I2C_READ_WRITE_MODE_MASK B00011000#define I2C_10BIT_ADDRESS_MODE_MASK B00100000#define I2C_END_TX_MASK B01000000#define I2C_STOP_TX 1#define I2C_RESTART_TX 0#define I2C_MAX_QUERIES 8#define I2C_REGISTER_NOT_SPECIFIED -1// the minimum interval for sampling analog input#define MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL 1/*============================================================================== * GLOBAL VARIABLES *============================================================================*/#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURESerialFirmata serialFeature;#endif/* analog inputs */int analogInputsToReport = 0; // bitwise array to store pin reporting/* digital input ports */byte reportPINs[TOTAL_PORTS]; // 1 = report this port, 0 = silencebyte previousPINs[TOTAL_PORTS];// previous 8 bits sent/* pins configuration */byte portConfigInputs[TOTAL_PORTS]; // each bit: 1 = pin in INPUT, 0 = anything else/* timer variables */unsigned long currentMillis; // store the current value from millis()unsigned long previousMillis;// for comparison with currentMillisunsigned int samplingInterval = 19;// how often to run the main loop (in ms)/* i2c data */struct i2c_device_info { byte addr; int reg; byte bytes; byte stopTX;};/* for i2c read continuous more */i2c_device_info query[I2C_MAX_QUERIES];byte i2cRxData[64];boolean isI2CEnabled = false;signed char queryIndex = -1;// default delay time between i2c read request and Wire.requestFrom()unsigned int i2cReadDelayTime = 0;Servo servos[MAX_SERVOS];byte servoPinMap[TOTAL_PINS];byte detachedServos[MAX_SERVOS];byte detachedServoCount = 0;byte servoCount = 0;boolean isResetting = false;// Forward declare a few functions to avoid compiler errors with older versions// of the Arduino IDE.void setPinModeCallback(byte, int);void reportAnalogCallback(byte analogPin, int value);void sysexCallback(byte, byte, byte*);/* utility functions */void wireWrite(byte data){#if ARDUINO >= 100 Wire.write((byte)data);#else Wire.send(data);#endif}byte wireRead(void){#if ARDUINO >= 100 return Wire.read();#else return Wire.receive();#endif}/*============================================================================== * FUNCTIONS *============================================================================*/void attachServo(byte pin, int minPulse, int maxPulse){ if (servoCount < MAX_SERVOS) { // reuse indexes of detached servos until all have been reallocated if (detachedServoCount > 0) { servoPinMap[pin] = detachedServos[detachedServoCount - 1]; if (detachedServoCount > 0) detachedServoCount--; } else { servoPinMap[pin] = servoCount; servoCount++; } if (minPulse > 0 && maxPulse > 0) { servos[servoPinMap[pin]].attach(PIN_TO_DIGITAL(pin), minPulse, maxPulse); } else { servos[servoPinMap[pin]].attach(PIN_TO_DIGITAL(pin)); } } else { Firmata.sendString("Max servos attached"); }}void detachServo(byte pin){ servos[servoPinMap[pin]].detach(); // if we're detaching the last servo, decrement the count // otherwise store the index of the detached servo if (servoPinMap[pin] == servoCount && servoCount > 0) { servoCount--; } else if (servoCount > 0) { // keep track of detached servos because we want to reuse their indexes // before incrementing the count of attached servos detachedServoCount++; detachedServos[detachedServoCount - 1] = servoPinMap[pin]; } servoPinMap[pin] = 255;}void enableI2CPins(){ byte i; // is there a faster way to do this? would probaby require importing // Arduino.h to get SCL and SDA pins for (i = 0; i < TOTAL_PINS; i++) { if (IS_PIN_I2C(i)) { // mark pins as i2c so they are ignore in non i2c data requests setPinModeCallback(i, PIN_MODE_I2C); } } isI2CEnabled = true; Wire.begin();}/* disable the i2c pins so they can be used for other functions */void disableI2CPins() { isI2CEnabled = false; // disable read continuous mode for all devices queryIndex = -1;}void readAndReportData(byte address, int theRegister, byte numBytes, byte stopTX) { // allow I2C requests that don't require a register read // for example, some devices using an interrupt pin to signify new data available // do not always require the register read so upon interrupt you call Wire.requestFrom() if (theRegister != I2C_REGISTER_NOT_SPECIFIED) { Wire.beginTransmission(address); wireWrite((byte)theRegister); Wire.endTransmission(stopTX); // default = true // do not set a value of 0 if (i2cReadDelayTime > 0) { // delay is necessary for some devices such as WiiNunchuck delayMicroseconds(i2cReadDelayTime); } } else { theRegister = 0; // fill the register with a dummy value } Wire.requestFrom(address, numBytes); // all bytes are returned in requestFrom // check to be sure correct number of bytes were returned by slave if (numBytes < Wire.available()) { Firmata.sendString("I2C: Too many bytes received"); } else if (numBytes > Wire.available()) { Firmata.sendString("I2C: Too few bytes received"); } i2cRxData[0] = address; i2cRxData[1] = theRegister; for (int i = 0; i < numBytes && Wire.available(); i++) { i2cRxData[2 + i] = wireRead(); } // send slave address, register and received bytes Firmata.sendSysex(SYSEX_I2C_REPLY, numBytes + 2, i2cRxData);}void outputPort(byte portNumber, byte portValue, byte forceSend){ // pins not configured as INPUT are cleared to zeros portValue = portValue & portConfigInputs[portNumber]; // only send if the value is different than previously sent if (forceSend || previousPINs[portNumber] != portValue) { Firmata.sendDigitalPort(portNumber, portValue); previousPINs[portNumber] = portValue; }}/* ----------------------------------------------------------------------------- * check all the active digital inputs for change of state, then add any events * to the Serial output queue using Serial.print() */void checkDigitalInputs(void){ /* Using non-looping code allows constants to be given to readPort(). * The compiler will apply substantial optimizations if the inputs * to readPort() are compile-time constants. */ if (TOTAL_PORTS > 0 && reportPINs[0]) outputPort(0, readPort(0, portConfigInputs[0]), false); if (TOTAL_PORTS > 1 && reportPINs[1]) outputPort(1, readPort(1, portConfigInputs[1]), false); if (TOTAL_PORTS > 2 && reportPINs[2]) outputPort(2, readPort(2, portConfigInputs[2]), false); if (TOTAL_PORTS > 3 && reportPINs[3]) outputPort(3, readPort(3, portConfigInputs[3]), false); if (TOTAL_PORTS > 4 && reportPINs[4]) outputPort(4, readPort(4, portConfigInputs[4]), false); if (TOTAL_PORTS > 5 && reportPINs[5]) outputPort(5, readPort(5, portConfigInputs[5]), false); if (TOTAL_PORTS > 6 && reportPINs[6]) outputPort(6, readPort(6, portConfigInputs[6]), false); if (TOTAL_PORTS > 7 && reportPINs[7]) outputPort(7, readPort(7, portConfigInputs[7]), false); if (TOTAL_PORTS > 8 && reportPINs[8]) outputPort(8, readPort(8, portConfigInputs[8]), false); if (TOTAL_PORTS > 9 && reportPINs[9]) outputPort(9, readPort(9, portConfigInputs[9]), false); if (TOTAL_PORTS > 10 && reportPINs[10]) outputPort(10, readPort(10, portConfigInputs[10]), false); if (TOTAL_PORTS > 11 && reportPINs[11]) outputPort(11, readPort(11, portConfigInputs[11]), false); if (TOTAL_PORTS > 12 && reportPINs[12]) outputPort(12, readPort(12, portConfigInputs[12]), false); if (TOTAL_PORTS > 13 && reportPINs[13]) outputPort(13, readPort(13, portConfigInputs[13]), false); if (TOTAL_PORTS > 14 && reportPINs[14]) outputPort(14, readPort(14, portConfigInputs[14]), false); if (TOTAL_PORTS > 15 && reportPINs[15]) outputPort(15, readPort(15, portConfigInputs[15]), false);}// -----------------------------------------------------------------------------/* sets the pin mode to the correct state and sets the relevant bits in the * two bit-arrays that track Digital I/O and PWM status */void setPinModeCallback(byte pin, int mode){ if (Firmata.getPinMode(pin) == PIN_MODE_IGNORE) return; if (Firmata.getPinMode(pin) == PIN_MODE_I2C && isI2CEnabled && mode != PIN_MODE_I2C) { // disable i2c so pins can be used for other functions // the following if statements should reconfigure the pins properly disableI2CPins(); } if (IS_PIN_DIGITAL(pin) && mode != PIN_MODE_SERVO) { if (servoPinMap[pin] < MAX_SERVOS && servos[servoPinMap[pin]].attached()) { detachServo(pin); } } if (IS_PIN_ANALOG(pin)) { reportAnalogCallback(PIN_TO_ANALOG(pin), mode == PIN_MODE_ANALOG ? 1 : 0); // turn on/off reporting } if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { if (mode == INPUT || mode == PIN_MODE_PULLUP) { portConfigInputs[pin / 8] |= (1 << (pin & 7)); } else { portConfigInputs[pin / 8] &= ~(1 << (pin & 7)); } } Firmata.setPinState(pin, 0); switch (mode) { case PIN_MODE_ANALOG: if (IS_PIN_ANALOG(pin)) { if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT); // disable output driver#if ARDUINO <= 100 // deprecated since Arduino 1.0.1 - TODO: drop support in Firmata 2.6 digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW);// disable internal pull-ups#endif } Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_ANALOG); } break; case INPUT: if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT); // disable output driver#if ARDUINO <= 100 // deprecated since Arduino 1.0.1 - TODO: drop support in Firmata 2.6 digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW);// disable internal pull-ups#endif Firmata.setPinMode(pin, INPUT); } break; case PIN_MODE_PULLUP: if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT_PULLUP); Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_PULLUP); Firmata.setPinState(pin, 1); } break; case OUTPUT: if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { if (Firmata.getPinMode(pin) == PIN_MODE_PWM) { // Disable PWM if pin mode was previously set to PWM. digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW); } pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), OUTPUT); Firmata.setPinMode(pin, OUTPUT); } break; case PIN_MODE_PWM: if (IS_PIN_PWM(pin)) { pinMode(PIN_TO_PWM(pin), OUTPUT); analogWrite(PIN_TO_PWM(pin), 0); Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_PWM); } break; case PIN_MODE_SERVO: if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_SERVO); if (servoPinMap[pin] == 255 || !servos[servoPinMap[pin]].attached()) { // pass -1 for min and max pulse values to use default values set // by Servo library attachServo(pin, -1, -1); } } break; case PIN_MODE_I2C: if (IS_PIN_I2C(pin)) { // mark the pin as i2c // the user must call I2C_CONFIG to enable I2C for a device Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_I2C); } break; case PIN_MODE_SERIAL:#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE serialFeature.handlePinMode(pin, PIN_MODE_SERIAL);#endif break; default: Firmata.sendString("Unknown pin mode"); // TODO: put error msgs in EEPROM } // TODO: save status to EEPROM here, if changed}/* * Sets the value of an individual pin. Useful if you want to set a pin value but * are not tracking the digital port state. * Can only be used on pins configured as OUTPUT. * Cannot be used to enable pull-ups on Digital INPUT pins. */void setPinValueCallback(byte pin, int value){ if (pin < TOTAL_PINS && IS_PIN_DIGITAL(pin)) { if (Firmata.getPinMode(pin) == OUTPUT) { Firmata.setPinState(pin, value); digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), value); } }}void analogWriteCallback(byte pin, int value){ if (pin < TOTAL_PINS) { switch (Firmata.getPinMode(pin)) { case PIN_MODE_SERVO: if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) servos[servoPinMap[pin]].write(value); Firmata.setPinState(pin, value); break; case PIN_MODE_PWM: if (IS_PIN_PWM(pin)) analogWrite(PIN_TO_PWM(pin), value); Firmata.setPinState(pin, value); break; } }}void digitalWriteCallback(byte port, int value){ byte pin, lastPin, pinValue, mask = 1, pinWriteMask = 0; if (port < TOTAL_PORTS) { // create a mask of the pins on this port that are writable. lastPin = port * 8 + 8; if (lastPin > TOTAL_PINS) lastPin = TOTAL_PINS; for (pin = port * 8; pin < lastPin; pin++) { // do not disturb non-digital pins (eg, Rx & Tx) if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { // do not touch pins in PWM, ANALOG, SERVO or other modes if (Firmata.getPinMode(pin) == OUTPUT || Firmata.getPinMode(pin) == INPUT) { pinValue = ((byte)value & mask) ? 1 : 0; if (Firmata.getPinMode(pin) == OUTPUT) { pinWriteMask |= mask; } else if (Firmata.getPinMode(pin) == INPUT && pinValue == 1 && Firmata.getPinState(pin) != 1) { // only handle INPUT here for backwards compatibility#if ARDUINO > 100 pinMode(pin, INPUT_PULLUP);#else // only write to the INPUT pin to enable pullups if Arduino v1.0.0 or earlier pinWriteMask |= mask;#endif } Firmata.setPinState(pin, pinValue); } } mask = mask << 1; } writePort(port, (byte)value, pinWriteMask); }}// -----------------------------------------------------------------------------/* sets bits in a bit array (int) to toggle the reporting of the analogIns *///void FirmataClass::setAnalogPinReporting(byte pin, byte state) {//}void reportAnalogCallback(byte analogPin, int value){ if (analogPin < TOTAL_ANALOG_PINS) { if (value == 0) { analogInputsToReport = analogInputsToReport & ~ (1 << analogPin); } else { analogInputsToReport = analogInputsToReport | (1 << analogPin); // prevent during system reset or all analog pin values will be reported // which may report noise for unconnected analog pins if (!isResetting) { // Send pin value immediately. This is helpful when connected via // ethernet, wi-fi or bluetooth so pin states can be known upon // reconnecting. Firmata.sendAnalog(analogPin, analogRead(analogPin)); } } } // TODO: save status to EEPROM here, if changed}void reportDigitalCallback(byte port, int value){ if (port < TOTAL_PORTS) { reportPINs[port] = (byte)value; // Send port value immediately. This is helpful when connected via // ethernet, wi-fi or bluetooth so pin states can be known upon // reconnecting. if (value) outputPort(port, readPort(port, portConfigInputs[port]), true); } // do not disable analog reporting on these 8 pins, to allow some // pins used for digital, others analog. Instead, allow both types // of reporting to be enabled, but check if the pin is configured // as analog when sampling the analog inputs. Likewise, while // scanning digital pins, portConfigInputs will mask off values from any // pins configured as analog}/*============================================================================== * SYSEX-BASED commands *============================================================================*/void sysexCallback(byte command, byte argc, byte *argv){ byte mode; byte stopTX; byte slaveAddress; byte data; int slaveRegister; unsigned int delayTime; switch (command) { case I2C_REQUEST: mode = argv[1] & I2C_READ_WRITE_MODE_MASK; if (argv[1] & I2C_10BIT_ADDRESS_MODE_MASK) { Firmata.sendString("10-bit addressing not supported"); return; } else { slaveAddress = argv[0]; } // need to invert the logic here since 0 will be default for client // libraries that have not updated to add support for restart tx if (argv[1] & I2C_END_TX_MASK) { stopTX = I2C_RESTART_TX; } else { stopTX = I2C_STOP_TX; // default } switch (mode) { case I2C_WRITE: Wire.beginTransmission(slaveAddress); for (byte i = 2; i < argc; i += 2) { data = argv[i] + (argv[i + 1] << 7); wireWrite(data); } Wire.endTransmission(); delayMicroseconds(70); break; case I2C_READ: if (argc == 6) { // a slave register is specified slaveRegister = argv[2] + (argv[3] << 7); data = argv[4] + (argv[5] << 7);// bytes to read } else { // a slave register is NOT specified slaveRegister = I2C_REGISTER_NOT_SPECIFIED; data = argv[2] + (argv[3] << 7);// bytes to read } readAndReportData(slaveAddress, (int)slaveRegister, data, stopTX); break; case I2C_READ_CONTINUOUSLY: if ((queryIndex + 1) >= I2C_MAX_QUERIES) { // too many queries, just ignore Firmata.sendString("too many queries"); break; } if (argc == 6) { // a slave register is specified slaveRegister = argv[2] + (argv[3] << 7); data = argv[4] + (argv[5] << 7);// bytes to read } else { // a slave register is NOT specified slaveRegister = (int)I2C_REGISTER_NOT_SPECIFIED; data = argv[2] + (argv[3] << 7);// bytes to read } queryIndex++; query[queryIndex].addr = slaveAddress; query[queryIndex].reg = slaveRegister; query[queryIndex].bytes = data; query[queryIndex].stopTX = stopTX; break; case I2C_STOP_READING: byte queryIndexToSkip; // if read continuous mode is enabled for only 1 i2c device, disable // read continuous reporting for that device if (queryIndex <= 0) { queryIndex = -1; } else { queryIndexToSkip = 0; // if read continuous mode is enabled for multiple devices, // determine which device to stop reading and remove it's data from // the array, shifiting other array data to fill the space for (byte i = 0; i < queryIndex + 1; i++) { if (query[i].addr == slaveAddress) { queryIndexToSkip = i; break; } } for (byte i = queryIndexToSkip; i < queryIndex + 1; i++) { if (i < I2C_MAX_QUERIES) { query[i].addr = query[i + 1].addr; query[i].reg = query[i + 1].reg; query[i].bytes = query[i + 1].bytes; query[i].stopTX = query[i + 1].stopTX; } } queryIndex--; } break; default: break; } break; case I2C_CONFIG: delayTime = (argv[0] + (argv[1] << 7)); if (delayTime > 0) { i2cReadDelayTime = delayTime; } if (!isI2CEnabled) { enableI2CPins(); } break; case SERVO_CONFIG: if (argc > 4) { // these vars are here for clarity, they'll optimized away by the compiler byte pin = argv[0]; int minPulse = argv[1] + (argv[2] << 7); int maxPulse = argv[3] + (argv[4] << 7); if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { if (servoPinMap[pin] < MAX_SERVOS && servos[servoPinMap[pin]].attached()) { detachServo(pin); } attachServo(pin, minPulse, maxPulse); setPinModeCallback(pin, PIN_MODE_SERVO); } } break; case SAMPLING_INTERVAL: if (argc > 1) { samplingInterval = argv[0] + (argv[1] << 7); if (samplingInterval < MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL) { samplingInterval = MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL; } } else { //Firmata.sendString("Not enough data"); } break; case EXTENDED_ANALOG: if (argc > 1) { int val = argv[1]; if (argc > 2) val |= (argv[2] << 7); if (argc > 3) val |= (argv[3] << 14); analogWriteCallback(argv[0], val); } break; case CAPABILITY_QUERY: Firmata.write(START_SYSEX); Firmata.write(CAPABILITY_RESPONSE); for (byte pin = 0; pin < TOTAL_PINS; pin++) { if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { Firmata.write((byte)INPUT); Firmata.write(1); Firmata.write((byte)PIN_MODE_PULLUP); Firmata.write(1); Firmata.write((byte)OUTPUT); Firmata.write(1); } if (IS_PIN_ANALOG(pin)) { Firmata.write(PIN_MODE_ANALOG); Firmata.write(10); // 10 = 10-bit resolution } if (IS_PIN_PWM(pin)) { Firmata.write(PIN_MODE_PWM); Firmata.write(DEFAULT_PWM_RESOLUTION); } if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { Firmata.write(PIN_MODE_SERVO); Firmata.write(14); } if (IS_PIN_I2C(pin)) { Firmata.write(PIN_MODE_I2C); Firmata.write(1); // TODO: could assign a number to map to SCL or SDA }#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE serialFeature.handleCapability(pin);#endif Firmata.write(127); } Firmata.write(END_SYSEX); break; case PIN_STATE_QUERY: if (argc > 0) { byte pin = argv[0]; Firmata.write(START_SYSEX); Firmata.write(PIN_STATE_RESPONSE); Firmata.write(pin); if (pin < TOTAL_PINS) { Firmata.write(Firmata.getPinMode(pin)); Firmata.write((byte)Firmata.getPinState(pin) & 0x7F); if (Firmata.getPinState(pin) & 0xFF80) Firmata.write((byte)(Firmata.getPinState(pin) >> 7) & 0x7F); if (Firmata.getPinState(pin) & 0xC000) Firmata.write((byte)(Firmata.getPinState(pin) >> 14) & 0x7F); } Firmata.write(END_SYSEX); } break; case ANALOG_MAPPING_QUERY: Firmata.write(START_SYSEX); Firmata.write(ANALOG_MAPPING_RESPONSE); for (byte pin = 0; pin < TOTAL_PINS; pin++) { Firmata.write(IS_PIN_ANALOG(pin) ? PIN_TO_ANALOG(pin) : 127); } Firmata.write(END_SYSEX); break; case SERIAL_MESSAGE:#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE serialFeature.handleSysex(command, argc, argv);#endif break; }}/*============================================================================== * SETUP() *============================================================================*/void systemResetCallback(){ isResetting = true; // initialize a defalt state // TODO: option to load config from EEPROM instead of default#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE serialFeature.reset();#endif if (isI2CEnabled) { disableI2CPins(); } for (byte i = 0; i < TOTAL_PORTS; i++) { reportPINs[i] = false; // by default, reporting off portConfigInputs[i] = 0;// until activated previousPINs[i] = 0; } for (byte i = 0; i < TOTAL_PINS; i++) { // pins with analog capability default to analog input // otherwise, pins default to digital output if (IS_PIN_ANALOG(i)) { // turns off pullup, configures everything setPinModeCallback(i, PIN_MODE_ANALOG); } else if (IS_PIN_DIGITAL(i)) { // sets the output to 0, configures portConfigInputs setPinModeCallback(i, OUTPUT); } servoPinMap[i] = 255; } // by default, do not report any analog inputs analogInputsToReport = 0; detachedServoCount = 0; servoCount = 0; /* send digital inputs to set the initial state on the host computer, * since once in the loop(), this firmware will only send on change */ /* TODO: this can never execute, since no pins default to digital input but it will be needed when/if we support EEPROM stored config for (byte i=0; i < TOTAL_PORTS; i++) { outputPort(i, readPort(i, portConfigInputs[i]), true); } */ isResetting = false;}void setup(){ Firmata.setFirmwareVersion(FIRMATA_FIRMWARE_MAJOR_VERSION, FIRMATA_FIRMWARE_MINOR_VERSION); Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback); Firmata.attach(DIGITAL_MESSAGE, digitalWriteCallback); Firmata.attach(REPORT_ANALOG, reportAnalogCallback); Firmata.attach(REPORT_DIGITAL, reportDigitalCallback); Firmata.attach(SET_PIN_MODE, setPinModeCallback); Firmata.attach(SET_DIGITAL_PIN_VALUE, setPinValueCallback); Firmata.attach(START_SYSEX, sysexCallback); Firmata.attach(SYSTEM_RESET, systemResetCallback); // to use a port other than Serial, such as Serial1 on an Arduino Leonardo or Mega, // Call begin(baud) on the alternate serial port and pass it to Firmata to begin like this: // Serial1.begin(57600); // Firmata.begin(Serial1); // However do not do this if you are using SERIAL_MESSAGE Firmata.begin(57600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for ATmega32u4-based boards and Arduino 101 } systemResetCallback(); // reset to default config}/*============================================================================== * LOOP() *============================================================================*/void loop(){ byte pin, analogPin; /* DIGITALREAD - as fast as possible, check for changes and output them to the * FTDI buffer using Serial.print() */ checkDigitalInputs(); /* STREAMREAD - processing incoming messagse as soon as possible, while still * checking digital inputs. */ while (Firmata.available()) Firmata.processInput(); // TODO - ensure that Stream buffer doesn't go over 60 bytes currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis > samplingInterval) { previousMillis += samplingInterval; /* ANALOGREAD - do all analogReads() at the configured sampling interval */ for (pin = 0; pin < TOTAL_PINS; pin++) { if (IS_PIN_ANALOG(pin) && Firmata.getPinMode(pin) == PIN_MODE_ANALOG) { analogPin = PIN_TO_ANALOG(pin); if (analogInputsToReport & (1 << analogPin)) { Firmata.sendAnalog(analogPin, analogRead(analogPin)); } } } // report i2c data for all device with read continuous mode enabled if (queryIndex > -1) { for (byte i = 0; i < queryIndex + 1; i++) { readAndReportData(query[i].addr, query[i].reg, query[i].bytes, query[i].stopTX); } } }#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE serialFeature.update();#endif}#endif // FIRMATATEST#ifdef WIRE_TEST#include <Wire.h>#define HMC5883L_ADDRESS 0x1E //7bit ADDRESS//*********************************************************void setup(){ //Initialize Serial and I2C communications Serial.begin(9600); Wire.begin(); //Put the HMC5883 IC into the correct operating mode Wire.beginTransmission(HMC5883L_ADDRESS); Wire.write(0x02);//select mode register Wire.write(0x00);//continuous measurement mode Wire.endTransmission();}//------------------------------------------------------void loop(){ int x,y,z; //triple axis data //set address where to begin reading data Wire.beginTransmission(HMC5883L_ADDRESS); Wire.write(0x03);//select register 3, X MSB register Wire.endTransmission(); //Read data from each axis, 2 registers per axis Wire.requestFrom(HMC5883L_ADDRESS, 6); if(6 <= Wire.available()) { x = Wire.read()<<8; x |= Wire.read(); z = Wire.read()<<8; z |= Wire.read(); y = Wire.read()<<8; y |= Wire.read(); } //Print out values of each axis Serial.print("x: "); Serial.print(x); Serial.print(" y: "); Serial.print(y); Serial.print(" z: "); Serial.println(z); delay(100);}#endif // WIRE_TEST#ifdef SD_TEST#include <SD.h>File myFile;//#define SD2_TESTvoid setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) { } Serial.print("Initializing SD card...");#ifndef SD2_TEST if (!SD.begin(SS)) {#else if (!SD2.begin(SS2)) {#endif Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done.");#ifndef SD2_TEST myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);#else myFile = SD2.open("test.txt", FILE_WRITE);#endif if (myFile) { Serial.print("Writing to test.txt..."); myFile.println("testing 1, 2, 3."); // close the file: myFile.close(); Serial.println("done."); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("error opening test.txt"); } // re-open the file for reading:#ifndef SD2_TEST myFile = SD.open("test.txt");#else myFile = SD2.open("test.txt");#endif if (myFile) { Serial.println("test.txt:"); // read from the file until there's nothing else in it: while (myFile.available()) { Serial.write(myFile.read()); } // close the file: myFile.close(); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("error opening test.txt"); } } void loop() { }#endif#ifdef RTC_TEST#include <RTC.h>#define LED_ERROR 12#define LED_ALARM 13#define LED_ON HIGH#define LED_OFF LOWRTC rtc;void alarm_handler();void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(LED_ALARM, OUTPUT); // LED for alarm pinMode(LED_ERROR, OUTPUT);// LED for error digitalWrite(LED_ALARM, LED_OFF);//turn off digitalWrite(LED_ERROR, LED_OFF);//turn off if(!rtc.begin()) { digitalWrite(LED_ERROR, LED_ON); // error } rtc.setDateTime(2016, 9, 22, 23, 20, 50, RTC_WEEK_SATURDAY); rtc.attachAlarmHandler(alarm_handler); rtc.setAlarmTime(23, 21, RTC_ALARM_EVERYDAY); rtc.alarmOn();}void loop(){ int year, mon, day, hour, min, sec, week; rtc.getDateTime(year, mon, day, hour, min, sec, week); Serial.print(year, DEC);Serial.print("/"); Serial.print(mon, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(day, DEC); Serial.print(" "); Serial.print(hour, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(min, DEC); Serial.print(":"); Serial.println(sec, DEC); delay(500);}void alarm_handler(){ digitalWrite(LED_ALARM, LED_ON); // led for alarm}#endif#ifdef MSTIMER2_TEST#include <libraries/MsTimer2/MsTimer2.h>volatile unsigned long timerCount = 0;void timer(){ timerCount++;}void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println("start");#if 0 attachMicroIntervalTimerHandler(timer, 1000);#elif 0 MsTimer2::set(1, timer); MsTimer2::start();#elif 1 MsTimer2::setMicros(1000, timer); MsTimer2::start();#endif}void loop(){ static unsigned long lastMicros = micros(); unsigned long currentMicros; do { currentMicros = micros(); }while (currentMicros - lastMicros < 1000000UL); lastMicros = currentMicros; unsigned long securedTimerCount; do { securedTimerCount = timerCount; }while (securedTimerCount != timerCount); Serial.println(securedTimerCount);}#endif#ifdef MORTOR_TEST#include <Servo.h>Servo servo;void setup() { pinMode(13, OUTPUT);// analogWrite(9, 100); servo.attach(4);}void loop() { if(analogRead(A2) < 30) { analogWrite(10, 0); servo.write(0); } else { analogWrite(10, 150); servo.write(180); }}#endif#ifdef SERIAL_TESTvoid setup() { Serial.begin(9600); Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 64, 64); Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 256, 64);}void loop() {#if 0 delay(1000); Serial.print("RX_BufSize Ch0:"); Serial.print(Serial.availableForRead()); Serial.print(" Ch1:"); Serial.print(Serial1.availableForRead()); Serial.print(" Ch2:"); Serial.println(Serial2.availableForRead());#endif#if 1 if(Serial.available()) { Serial2.write(Serial.read()); } if(Serial2.available()) { Serial.write(Serial2.read()); }#endif}#endif#ifdef IR_TEST#include <Servo.h>#define IR_PIN 2#define IR_INTERRUPT 0uint8_t g_ir_data = 0;bool g_ir_available = false;void ir_receive_interrupt();void ir_receive_start();uint8_t ir_getData();bool ir_available();Servo servo;void setup() {// setPowerManagementMode(PM_STOP_MODE); Serial.begin(9600); pinMode(IR_PIN, INPUT_PULLUP); ir_receive_start(); servo.attach(4); servo.write(0); pinMode(22, OUTPUT); pinMode(23, OUTPUT); pinMode(24, OUTPUT); digitalWrite(22, HIGH); digitalWrite(23, HIGH); digitalWrite(24, HIGH);}void loop() { static int srv_angle = 0; ir_receive_start(); srv_angle++; servo.write(srv_angle); delay(10); if (srv_angle >= 180) srv_angle = 0;// delay(0xFFFFFFFF); // hold STOP mode until receiving IR signal. if (ir_available()) { Serial.println(ir_getData(), HEX); Serial.flush(); switch (ir_getData()) { case 0xD8: // POWER BUTTON break; case 0xF8: // A BUTTON break; case 0x78: // B BUTTON break; case 0x58: // C BUTTON break; default: break; } }}/************ IR utility function ***************/void ir_receive_interrupt() { unsigned long last_time; detachInterrupt(IR_INTERRUPT); interrupts() ; last_time = micros(); // confirm if reader code is correct uint8_t err = 0; while (!digitalRead(IR_PIN)) { // until change from low to high if ((micros() - last_time) > 10000) { // interval low should be 9ms or less err = true; break; } } while (digitalRead(IR_PIN)) { // until change from high to low if ((micros() - last_time) > 15000) { // interval of reader code should be 13.5ms or less err = true; break; } } if (((micros() - last_time) < 13000) || (err == true)) { // Unknown code attachInterrupt(0, ir_receive_interrupt, FALLING); g_ir_available = false; return; // not available remote controller } // get data uint8_t receive_count = 0; uint8_t temp_ir_data[4] = { 0 }; g_ir_data = 0; last_time = micros(); while ((32 > receive_count) && ((micros() - last_time) < 80000)) { // interval of a frame data should be 76.5ms or less last_time = micros(); while (!digitalRead(IR_PIN) && ((micros() - last_time) < 1000)) { // interval of low state is about 0.56ms. } while (digitalRead(IR_PIN) && ((micros() - last_time) < 2500)) { // interval of a bit is between 1.125ms and 2.25ms } if ((micros() - last_time) > 1500) { bitSet(temp_ir_data[receive_count / 8], receive_count % 8); } receive_count++; } if (temp_ir_data[2] == (uint8_t) ~temp_ir_data[3]) { g_ir_data = temp_ir_data[2]; // set actual data g_ir_available = true; }}void ir_receive_start() { attachInterrupt(IR_INTERRUPT, ir_receive_interrupt, FALLING);}uint8_t ir_getData() { g_ir_available = false; return g_ir_data;}bool ir_available() { return g_ir_available;}#endif#ifdef TONE_TESTvoid setup(){ for(int i = 0; i < 500; i+=10){ tone(5, 500 + i); delay(10); } for(int i = 0; i < 500; i+=10){ tone(5, 1000 - i); delay(10); } noTone(5); delay(500); tone(5, 400, 200); delay(500); tone(5, 400, 1000);}void loop(){}#endif#ifdef STANBY_TEST#include <Arduino.h>void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(13, OUTPUT);}void loop(){ int value; setPowerManagementMode(PM_SNOOZE_MODE, 500, 1023); value = analogRead(A0); Serial.println(value); Serial.flush(); Serial.println(getTemperature(0)); Serial.flush(); setPowerManagementMode(PM_NORMAL_MODE); value = analogRead(A0); Serial.println(value); Serial.flush(); Serial.println(getTemperature(0)); Serial.flush(); delay(100);}#endif#ifdef WAVP_TEST#include <Wavp.h>Wavp wavp(44100, WAVP_OUTPUT_35);void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(24, OUTPUT); digitalWrite(24, LOW);// wavp.play("organ.wav");// analogWrite(6, 50);// analogWrite(9, 100);// analogWrite(10,0);// tone(5, 600);// delay(1000);// noTone(5); wavp.begin(WAVP_SPI2);// digitalWrite(24, HIGH); wavp.play("okoto.wav");// tone(5, 500);// delay(500);// noTone(5); wavp.play("jingle2.wav"); while(1);}void loop(){ tone(3, 500); delay(1000);// wavp.play("1.wav"); tone(3, 500); delay(1000);}#endif#ifdef PULSE_TESTconst int pinPulseOut = 3;const int pinPulseIn = 2;void setup(){ Serial.begin(9600);}void loop(){ for (int i = 1; i <= 255; i++) { analogWrite(pinPulseOut, i); for (int j = 0; j < 10; j++) { noInterrupts(); unsigned long highWidth = pulseIn(pinPulseIn, HIGH, 100000UL); unsigned long lowWidth = pulseIn(pinPulseIn, LOW, 100000UL); interrupts(); char buf[100]; sprintf(buf, "%8ld: high(%3d) low(%3d) => high(%3ld) low(%3ld)", millis(), 8 * i, 8 * (255 - i), highWidth, lowWidth); Serial.println(buf); Serial.flush(); } }}#endif#ifdef GFX_TESTvoid setup(){}void loop(){}#endifClick here to play this audio clipClick here to play this audio clipClick here to play this audio clip
確認に使用したプロジェクトを添付します。
adzuki_sketch.-fno-cprop-registers.bin
↑ `-fno-cprop-registers' ありでビルドしたもの
adzuki_sketch.-fcprop-registers.bin
↑ `-fno-cprop-registers' なしでビルドしたもの
同一のバイナリが作成されるかもご確認願います。
> 私の方でもGR-KURUMIで確認してみます。
その後どうなってますか?
Fujitaさん、滞ってしまい申し訳ありません。
KURUMIにして、SPI1で試してみましたが、-fno-cprop-registersをはずすと音がよどんでしまう現象は再現いたしました。
GNURL78のコミュニティから以下の回答があり、その後プロジェクトを提出しました。回答待ちです。
ーーーーー
これはコンパイラのバグであるように思えます。このオプション (-fno-cprop-registers) が渡されるか否かに関係なく、プログラムは同じように動作しなければなりません。
お使いのツールチェインのバージョンとデバイスの種類、および選択しているコンパイラオプションとテストケースをお知らせください。それで私たちでバグを再現できるか試してみて、正確なご回答を提供できるかと思います。
japan.renesasrulz.com/.../22624 の確認はしていただけたでしょうか? あるいは、そちらで確認されたプロジェクトをバイナリ含めて丸ごと公開して下さい。いつまで経っても埒が明きません。
Fujitaさん、失礼しました。確認していませんでした。
確認したところ、Fujitaさんの-f, -fnoのバイナリで音に違いはなかったです。以下、プロジェクトを添付いたします。
添付されたプロジェクトの kurumi_sketch/HardwareDebug/kurumi_sketch.map を見ると
C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_muldi3.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/rl78-elf/lib\libc.a(lib_a-rand.o) (__muldi3) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_lshrdi3.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/rl78-elf/lib\libc.a(lib_a-rand.o) (__lshrdi3) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_fixunssfsi.o) ./arduino/cores/Print.o (__fixunssfsi) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_addsub_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__addsf3) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_mul_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__mulsf3) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_div_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__divsf3) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_eq_sf.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/rl78-elf/lib\libc.a(lib_a-svfprintf.o) (__eqsf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_ne_sf.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/rl78-elf/lib\libc.a(lib_a-svfprintf.o) (__nesf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_gt_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__gtsf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_ge_sf.o) ./arduino/cores/avr/avrlib.o (__gesf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_lt_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__ltsf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_le_sf.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/rl78-elf/lib\libc.a(lib_a-dtoa.o) (__lesf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_si_to_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__floatsisf) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_sf_to_si.o) ./arduino/cores/Print.o (__fixsfsi) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_thenan_sf.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_addsub_sf.o) (__thenan_sf)
リンクしているライブラリが明らかに KPIT の GNURL78v14.03 のものですが、使用されているツールチェーンが現在の web コンパイラのそれと違うのでは?
> 14.03から最新へのアップデートで-fno-cprop-registersと-fcprop-registersで差がなくなったということですかね? 以前 GR-KURUMI の SD ライブラリか何かの動作不良で明らかになった RL78版 GCC の最適化の不具合は最新よりずっと以前の 15.01 辺りで修正された筈です。 `-fno-cprop-registers' はその不具合対策として付加され、それ以降そのまゝとなっています。
添付されたプロジェクトの kurumi_sketch/HardwareDebug/kurumi_sketch.bin を GR-KURUMI に書き込んで動作を確認してみたのですが、問題の現象は確認できませんでした。
こちらの環境で、GNURL78v14.03 を使用して `-fno-cprop-registers' なしでビルドしたものでも同様の結果です。問題の現象が確認できるプロジェクトを公開して下さい。
いやー、前回添付したのがそれのはずなのですけどね。以下は私のローカルPCで出力したbinですが、Fujitaさんの環境で音がそうなるか試してみていただけませんか?