GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
RL78/G13のボードとしてGR-KURUMI、GR-COTTON、GR-ADZUKIの3つがありますが、これらのライブラリをマージしようと思います。
★3/13を目途にご要望や修正点などを締め切り、その後検証して3月末にWebコンパイラに反映、順次IDE for GRへ適用したいと思います。
■概要
ライブラリについて、これまで多くのご意見やご提案があり、それぞれを独立してライブラリアップデートを図っていましたが、マージすることでメンテナンス性の向上と、見やすさ・分かりやすさを向上するために、ファイル構成変更をArduinoや既存のGR-SAKURAと同様にしたいと思います。
・マージについて
__RL78_G13__ をRL78/G13のGRボード共通マクロとして定義。コンパイルオプションで指定。ちなみにArduinoでは__AVR_ATmega1280__という感じ。
ボードごとにGRKURUMI, GRADZUKIなどコンパイルオプションを付加することで、切り分けを行う。(テスト版ではまだ付加しておらず、GR-ADZUKIで動作確認してます)
・ファイル構成変更
・GR-SAKURAと同様に以下の構成に変更
Arduino\cores\
\libraries (階層変更なし)
\rl78\ (portableフォルダを廃止してrl78直下に変更)
・主な変更
・RLduino78_mcu_depend.hや、RLduino78_basic.cpp、RLduino78_timer.cなど、独自にArduinoライブラリが形成されていたものを以下のファイルに移植。
ただし、関数の中身変更は改善事項を除いて基本的に実施しません。比較的RL78ライブラリは安定しているためです。(microsの検証ですごい苦労したのがトラウマです)
\Arduino.h (標準ライブラリに広くインクルードされるヘッダ)
\pins_arduino.h (ボードごとのピンに関するヘッダ)
\wiring_private.h (wiring**や、W**などのArduino基本ライブラリから参照されるヘッダ)
\wiring.c (millis()やdelay())
\wiring_digital.c (digital系)
\wiring_analog.c (analog系)
\wiring_pulse.c (pulse系)
\wiring_shift.c (shift系)
\WMath.cpp (算数)
\WInterrupts.c (外部割込み)
\Tone.cpp (Tone関係)
\utilities.cpp (GRで独自のもの。例えば省電力やattachIntervalTimerとか)
\rl78\specific_instructions.h (Fujitaさんが作ってくれた高速化やお役立ち)
■その他
・標準以外のArduinoのライブラリでよく使われるdigitalPinToPortなどを実装
・RTOS用の記述は削除(動作検証できておらず、あまり使用した事例もみないため。)
・attachMicroIntervalTimer、MsTimer2の時間ずれ不具合は反映しました(Fujitaさんありがとうございます!)
・makeでarによるアーカイブ化してから、リンクするとなぜか不要なものがリンクされてしまうため、適用保留としてます。
■テストファイル
・makefile
※make用ですが、ActivePerlを組み込んでC:\Program Files (x86)\KPITにGNURL78v14.03-ELFをコピーし、コマンドプロンプトでbuild実行してもOKです。ちなみに.batを実行してもOKで、これがWebコンパイラのビルド実体でもあります。
・e2studio用
インポートしてビルドできます。
■ご意見、要望などまとめ
-mcpu=g13 -mmul=noneを指定
以下で分ける
#if __RL78__ /* 全ボード全RL78共通 */ #if GRKURUMI /* GR-KURUMI 固有 */ #elif GRCOTTON /* GR-COTTON 固有 */ #elif GRADZUKI /* GR-ADZUKI 固有 */ #endif #if __RL78_G13__ /* RL78/G13 固有 */ #elif __RL78_G14__ /* RL78/G14 固有 */ #elif __RL78_G10__ /* RL78/G10 固有 */ #endif #endif
MsTimer2は標準ではないので、librariesフォルダに入れる
GR-KURUMI, COTTON, ADZUKI のライブラリ V2.00 の web コンパイラが生成する makefile でターゲットが clean の箇所が
clean: $(OBJS) $(MAKEFILE) rm -f $(OBJFILES) rm -f ./gr_build/$(TARGET).x rm -f $(TARGET).bin rm -f ./gr_build/$(TARGET).mot rm -f ./gr_build/$(TARGET).map
となっていますが `clean:' の後のソースが不要です。
ソースに $(OBJS) があるために make clean した後に再度 make clean をすると $(OBJS) にある .o を一旦生成した後に削除するという動作となってしまいます。
fujitaさん、replyが遅れてしまいすみません。スケッチは無用なテストコードも含まれてますがご了承ください。また、SPI2でやってますのでGR-ADZUKIが必要になってしまいますが、SPI1にして試していただければと思います。
//#define STANDARD_TEST#include <Arduino.h>//#include <LiquidCrystal.h>//#include <Ethernet.h>//#include <Stepper.h>//#define EEPROM_TEST//#define FIRMATA_TEST//#define WIRE_TEST//#define SD_TEST//#define RTC_TEST//#define MSTIMER2_TEST//#define MORTOR_TEST//#define SERIAL_TEST//#define IR_TEST//#define TONE_TEST//#define STANBY_TEST#define WAVP_TEST//#define PULSE_TEST//#define GFX_TEST#ifdef EEPROM_TEST#include <EEPROM.h>#endif#if not defined (FIRMATA_TEST) \ && not defined (WIRE_TEST) \ && not defined (SD_TEST) \ && not defined (RTC_TEST) \ && not defined (MSTIMER2_TEST)\ && not defined (MORTOR_TEST)\ && not defined (SERIAL_TEST)\ && not defined (IR_TEST)\ && not defined (TONE_TEST)\ && not defined (STANBY_TEST)\ && not defined (WAVP_TEST)\ && not defined (PULSE_TEST)\ && not defined (GFX_TEST)#define LED_R_COM 22#define LED_G_COM 23#define LED_B_COM 24#define LED_1 12#define LED_2 13/*GR-ADZUKI Sketch Template Version: V1.00*/void sw1_push() { digitalWrite(LED_R_COM, LOW);}void sw2_push() { digitalWrite(LED_G_COM, LOW);}void P137_pin25() { digitalWrite(LED_B_COM, LOW);}void setup() { Serial.begin(9600);#ifdef EEPROM_TEST for(int i = 0; i < 8*1024; i++) { if(0 == i % 1024) { Serial.println(); Serial.print("reading.."); Serial.println(i, HEX); } Serial.print(EEPROM.read(i),HEX); } for(int i = 0; i < 8*1024; i++) { if(0 == i % 1024) { Serial.println(); Serial.print("writing.."); Serial.println(i, HEX); } EEPROM.write(i, (uint8_t)i); }#endif pinMode(LED_R_COM, OUTPUT); pinMode(LED_G_COM, OUTPUT); pinMode(LED_B_COM, OUTPUT); pinMode(LED_1, OUTPUT); pinMode(LED_2, OUTPUT); digitalWrite(LED_R_COM, HIGH); // red LED on digitalWrite(LED_G_COM, HIGH);// green LED on digitalWrite(LED_B_COM, HIGH);// blue LED on digitalWrite(LED_1, HIGH); digitalWrite(LED_2, LOW); pinMode(3, INPUT_PULLUP);// for sw1 pinMode(2, INPUT_PULLUP);// for sw2 pinMode(25, INPUT_PULLUP);// needed external PULLUP attachInterrupt(0, sw2_push, FALLING); attachInterrupt(1, sw1_push, FALLING); attachInterrupt(2, P137_pin25, FALLING); for (int i = 0; i < 31; i++) { Serial.print("pin"); Serial.print(i); Serial.print(":\t"); Serial.print(digitalPinToPort(i), DEC); Serial.print(":\t"); Serial.println((uint8_t) digitalPinToBitMask(i), HEX); } uint16_t original_data = 0b1111000010100101; Serial.println("BIN"); Serial.print("original:\t"); Serial.println(original_data, BIN); Serial.print("lowByte:\t"); Serial.println(lowByte(original_data), BIN); Serial.print("highByte:\t"); Serial.println(highByte(original_data), BIN); Serial.println("HEX"); Serial.print("original:\t"); Serial.println(original_data, HEX); Serial.print("lowByte:\t"); Serial.println(lowByte(original_data), HEX); Serial.print("highByte:\t"); Serial.println(highByte(original_data), HEX);// analogWrite(3, 50);// tone(5, 500); randomSeed(millis());}void loop() { static uint8_t count = 0; static uint32_t old = millis(); static double x = 0; if (millis() - old > 100) { digitalWrite(LED_1, !digitalRead(LED_1)); digitalWrite(LED_2, !digitalRead(LED_2)); Serial.print("millis:"); Serial.print(millis()); Serial.print(" micros:"); Serial.print(micros()); Serial.print(" A2:"); Serial.print(analogRead(A2)); Serial.print(" random:"); Serial.print(random(0, 100)); Serial.print(" x:"); Serial.print(x); Serial.print(" sin"); Serial.print(sin(x)); Serial.print(" cos"); Serial.print(cos(x)); Serial.println(); x += 0.01; if (x > PI) x = 0; old = millis(); } analogWrite(6, count); analogWrite(9, 255 - count); analogWrite(10, count); analogWrite(11, 255 - count); delay(5); count++;}#endif#ifdef FIRMATATEST/* Firmata is a generic protocol for communicating with microcontrollers from software on a host computer. It is intended to work with any host computer software package. To download a host software package, please click on the following link to open the list of Firmata client libraries in your default browser. github.com/.../arduino Copyright (C) 2006-2008 Hans-Christoph Steiner. All rights reserved. Copyright (C) 2010-2011 Paul Stoffregen. All rights reserved. Copyright (C) 2009 Shigeru Kobayashi. All rights reserved. Copyright (C) 2009-2016 Jeff Hoefs. All rights reserved. This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. See file LICENSE.txt for further informations on licensing terms. Last updated October 16th, 2016 */#include <Servo.h>#include <Wire.h>#include <Firmata.h>#define I2C_WRITE B00000000#define I2C_READ B00001000#define I2C_READ_CONTINUOUSLY B00010000#define I2C_STOP_READING B00011000#define I2C_READ_WRITE_MODE_MASK B00011000#define I2C_10BIT_ADDRESS_MODE_MASK B00100000#define I2C_END_TX_MASK B01000000#define I2C_STOP_TX 1#define I2C_RESTART_TX 0#define I2C_MAX_QUERIES 8#define I2C_REGISTER_NOT_SPECIFIED -1// the minimum interval for sampling analog input#define MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL 1/*============================================================================== * GLOBAL VARIABLES *============================================================================*/#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURESerialFirmata serialFeature;#endif/* analog inputs */int analogInputsToReport = 0; // bitwise array to store pin reporting/* digital input ports */byte reportPINs[TOTAL_PORTS]; // 1 = report this port, 0 = silencebyte previousPINs[TOTAL_PORTS];// previous 8 bits sent/* pins configuration */byte portConfigInputs[TOTAL_PORTS]; // each bit: 1 = pin in INPUT, 0 = anything else/* timer variables */unsigned long currentMillis; // store the current value from millis()unsigned long previousMillis;// for comparison with currentMillisunsigned int samplingInterval = 19;// how often to run the main loop (in ms)/* i2c data */struct i2c_device_info { byte addr; int reg; byte bytes; byte stopTX;};/* for i2c read continuous more */i2c_device_info query[I2C_MAX_QUERIES];byte i2cRxData[64];boolean isI2CEnabled = false;signed char queryIndex = -1;// default delay time between i2c read request and Wire.requestFrom()unsigned int i2cReadDelayTime = 0;Servo servos[MAX_SERVOS];byte servoPinMap[TOTAL_PINS];byte detachedServos[MAX_SERVOS];byte detachedServoCount = 0;byte servoCount = 0;boolean isResetting = false;// Forward declare a few functions to avoid compiler errors with older versions// of the Arduino IDE.void setPinModeCallback(byte, int);void reportAnalogCallback(byte analogPin, int value);void sysexCallback(byte, byte, byte*);/* utility functions */void wireWrite(byte data){#if ARDUINO >= 100 Wire.write((byte)data);#else Wire.send(data);#endif}byte wireRead(void){#if ARDUINO >= 100 return Wire.read();#else return Wire.receive();#endif}/*============================================================================== * FUNCTIONS *============================================================================*/void attachServo(byte pin, int minPulse, int maxPulse){ if (servoCount < MAX_SERVOS) { // reuse indexes of detached servos until all have been reallocated if (detachedServoCount > 0) { servoPinMap[pin] = detachedServos[detachedServoCount - 1]; if (detachedServoCount > 0) detachedServoCount--; } else { servoPinMap[pin] = servoCount; servoCount++; } if (minPulse > 0 && maxPulse > 0) { servos[servoPinMap[pin]].attach(PIN_TO_DIGITAL(pin), minPulse, maxPulse); } else { servos[servoPinMap[pin]].attach(PIN_TO_DIGITAL(pin)); } } else { Firmata.sendString("Max servos attached"); }}void detachServo(byte pin){ servos[servoPinMap[pin]].detach(); // if we're detaching the last servo, decrement the count // otherwise store the index of the detached servo if (servoPinMap[pin] == servoCount && servoCount > 0) { servoCount--; } else if (servoCount > 0) { // keep track of detached servos because we want to reuse their indexes // before incrementing the count of attached servos detachedServoCount++; detachedServos[detachedServoCount - 1] = servoPinMap[pin]; } servoPinMap[pin] = 255;}void enableI2CPins(){ byte i; // is there a faster way to do this? would probaby require importing // Arduino.h to get SCL and SDA pins for (i = 0; i < TOTAL_PINS; i++) { if (IS_PIN_I2C(i)) { // mark pins as i2c so they are ignore in non i2c data requests setPinModeCallback(i, PIN_MODE_I2C); } } isI2CEnabled = true; Wire.begin();}/* disable the i2c pins so they can be used for other functions */void disableI2CPins() { isI2CEnabled = false; // disable read continuous mode for all devices queryIndex = -1;}void readAndReportData(byte address, int theRegister, byte numBytes, byte stopTX) { // allow I2C requests that don't require a register read // for example, some devices using an interrupt pin to signify new data available // do not always require the register read so upon interrupt you call Wire.requestFrom() if (theRegister != I2C_REGISTER_NOT_SPECIFIED) { Wire.beginTransmission(address); wireWrite((byte)theRegister); Wire.endTransmission(stopTX); // default = true // do not set a value of 0 if (i2cReadDelayTime > 0) { // delay is necessary for some devices such as WiiNunchuck delayMicroseconds(i2cReadDelayTime); } } else { theRegister = 0; // fill the register with a dummy value } Wire.requestFrom(address, numBytes); // all bytes are returned in requestFrom // check to be sure correct number of bytes were returned by slave if (numBytes < Wire.available()) { Firmata.sendString("I2C: Too many bytes received"); } else if (numBytes > Wire.available()) { Firmata.sendString("I2C: Too few bytes received"); } i2cRxData[0] = address; i2cRxData[1] = theRegister; for (int i = 0; i < numBytes && Wire.available(); i++) { i2cRxData[2 + i] = wireRead(); } // send slave address, register and received bytes Firmata.sendSysex(SYSEX_I2C_REPLY, numBytes + 2, i2cRxData);}void outputPort(byte portNumber, byte portValue, byte forceSend){ // pins not configured as INPUT are cleared to zeros portValue = portValue & portConfigInputs[portNumber]; // only send if the value is different than previously sent if (forceSend || previousPINs[portNumber] != portValue) { Firmata.sendDigitalPort(portNumber, portValue); previousPINs[portNumber] = portValue; }}/* ----------------------------------------------------------------------------- * check all the active digital inputs for change of state, then add any events * to the Serial output queue using Serial.print() */void checkDigitalInputs(void){ /* Using non-looping code allows constants to be given to readPort(). * The compiler will apply substantial optimizations if the inputs * to readPort() are compile-time constants. */ if (TOTAL_PORTS > 0 && reportPINs[0]) outputPort(0, readPort(0, portConfigInputs[0]), false); if (TOTAL_PORTS > 1 && reportPINs[1]) outputPort(1, readPort(1, portConfigInputs[1]), false); if (TOTAL_PORTS > 2 && reportPINs[2]) outputPort(2, readPort(2, portConfigInputs[2]), false); if (TOTAL_PORTS > 3 && reportPINs[3]) outputPort(3, readPort(3, portConfigInputs[3]), false); if (TOTAL_PORTS > 4 && reportPINs[4]) outputPort(4, readPort(4, portConfigInputs[4]), false); if (TOTAL_PORTS > 5 && reportPINs[5]) outputPort(5, readPort(5, portConfigInputs[5]), false); if (TOTAL_PORTS > 6 && reportPINs[6]) outputPort(6, readPort(6, portConfigInputs[6]), false); if (TOTAL_PORTS > 7 && reportPINs[7]) outputPort(7, readPort(7, portConfigInputs[7]), false); if (TOTAL_PORTS > 8 && reportPINs[8]) outputPort(8, readPort(8, portConfigInputs[8]), false); if (TOTAL_PORTS > 9 && reportPINs[9]) outputPort(9, readPort(9, portConfigInputs[9]), false); if (TOTAL_PORTS > 10 && reportPINs[10]) outputPort(10, readPort(10, portConfigInputs[10]), false); if (TOTAL_PORTS > 11 && reportPINs[11]) outputPort(11, readPort(11, portConfigInputs[11]), false); if (TOTAL_PORTS > 12 && reportPINs[12]) outputPort(12, readPort(12, portConfigInputs[12]), false); if (TOTAL_PORTS > 13 && reportPINs[13]) outputPort(13, readPort(13, portConfigInputs[13]), false); if (TOTAL_PORTS > 14 && reportPINs[14]) outputPort(14, readPort(14, portConfigInputs[14]), false); if (TOTAL_PORTS > 15 && reportPINs[15]) outputPort(15, readPort(15, portConfigInputs[15]), false);}// -----------------------------------------------------------------------------/* sets the pin mode to the correct state and sets the relevant bits in the * two bit-arrays that track Digital I/O and PWM status */void setPinModeCallback(byte pin, int mode){ if (Firmata.getPinMode(pin) == PIN_MODE_IGNORE) return; if (Firmata.getPinMode(pin) == PIN_MODE_I2C && isI2CEnabled && mode != PIN_MODE_I2C) { // disable i2c so pins can be used for other functions // the following if statements should reconfigure the pins properly disableI2CPins(); } if (IS_PIN_DIGITAL(pin) && mode != PIN_MODE_SERVO) { if (servoPinMap[pin] < MAX_SERVOS && servos[servoPinMap[pin]].attached()) { detachServo(pin); } } if (IS_PIN_ANALOG(pin)) { reportAnalogCallback(PIN_TO_ANALOG(pin), mode == PIN_MODE_ANALOG ? 1 : 0); // turn on/off reporting } if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { if (mode == INPUT || mode == PIN_MODE_PULLUP) { portConfigInputs[pin / 8] |= (1 << (pin & 7)); } else { portConfigInputs[pin / 8] &= ~(1 << (pin & 7)); } } Firmata.setPinState(pin, 0); switch (mode) { case PIN_MODE_ANALOG: if (IS_PIN_ANALOG(pin)) { if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT); // disable output driver#if ARDUINO <= 100 // deprecated since Arduino 1.0.1 - TODO: drop support in Firmata 2.6 digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW);// disable internal pull-ups#endif } Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_ANALOG); } break; case INPUT: if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT); // disable output driver#if ARDUINO <= 100 // deprecated since Arduino 1.0.1 - TODO: drop support in Firmata 2.6 digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW);// disable internal pull-ups#endif Firmata.setPinMode(pin, INPUT); } break; case PIN_MODE_PULLUP: if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT_PULLUP); Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_PULLUP); Firmata.setPinState(pin, 1); } break; case OUTPUT: if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { if (Firmata.getPinMode(pin) == PIN_MODE_PWM) { // Disable PWM if pin mode was previously set to PWM. digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW); } pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), OUTPUT); Firmata.setPinMode(pin, OUTPUT); } break; case PIN_MODE_PWM: if (IS_PIN_PWM(pin)) { pinMode(PIN_TO_PWM(pin), OUTPUT); analogWrite(PIN_TO_PWM(pin), 0); Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_PWM); } break; case PIN_MODE_SERVO: if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_SERVO); if (servoPinMap[pin] == 255 || !servos[servoPinMap[pin]].attached()) { // pass -1 for min and max pulse values to use default values set // by Servo library attachServo(pin, -1, -1); } } break; case PIN_MODE_I2C: if (IS_PIN_I2C(pin)) { // mark the pin as i2c // the user must call I2C_CONFIG to enable I2C for a device Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_I2C); } break; case PIN_MODE_SERIAL:#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE serialFeature.handlePinMode(pin, PIN_MODE_SERIAL);#endif break; default: Firmata.sendString("Unknown pin mode"); // TODO: put error msgs in EEPROM } // TODO: save status to EEPROM here, if changed}/* * Sets the value of an individual pin. Useful if you want to set a pin value but * are not tracking the digital port state. * Can only be used on pins configured as OUTPUT. * Cannot be used to enable pull-ups on Digital INPUT pins. */void setPinValueCallback(byte pin, int value){ if (pin < TOTAL_PINS && IS_PIN_DIGITAL(pin)) { if (Firmata.getPinMode(pin) == OUTPUT) { Firmata.setPinState(pin, value); digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), value); } }}void analogWriteCallback(byte pin, int value){ if (pin < TOTAL_PINS) { switch (Firmata.getPinMode(pin)) { case PIN_MODE_SERVO: if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) servos[servoPinMap[pin]].write(value); Firmata.setPinState(pin, value); break; case PIN_MODE_PWM: if (IS_PIN_PWM(pin)) analogWrite(PIN_TO_PWM(pin), value); Firmata.setPinState(pin, value); break; } }}void digitalWriteCallback(byte port, int value){ byte pin, lastPin, pinValue, mask = 1, pinWriteMask = 0; if (port < TOTAL_PORTS) { // create a mask of the pins on this port that are writable. lastPin = port * 8 + 8; if (lastPin > TOTAL_PINS) lastPin = TOTAL_PINS; for (pin = port * 8; pin < lastPin; pin++) { // do not disturb non-digital pins (eg, Rx & Tx) if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { // do not touch pins in PWM, ANALOG, SERVO or other modes if (Firmata.getPinMode(pin) == OUTPUT || Firmata.getPinMode(pin) == INPUT) { pinValue = ((byte)value & mask) ? 1 : 0; if (Firmata.getPinMode(pin) == OUTPUT) { pinWriteMask |= mask; } else if (Firmata.getPinMode(pin) == INPUT && pinValue == 1 && Firmata.getPinState(pin) != 1) { // only handle INPUT here for backwards compatibility#if ARDUINO > 100 pinMode(pin, INPUT_PULLUP);#else // only write to the INPUT pin to enable pullups if Arduino v1.0.0 or earlier pinWriteMask |= mask;#endif } Firmata.setPinState(pin, pinValue); } } mask = mask << 1; } writePort(port, (byte)value, pinWriteMask); }}// -----------------------------------------------------------------------------/* sets bits in a bit array (int) to toggle the reporting of the analogIns *///void FirmataClass::setAnalogPinReporting(byte pin, byte state) {//}void reportAnalogCallback(byte analogPin, int value){ if (analogPin < TOTAL_ANALOG_PINS) { if (value == 0) { analogInputsToReport = analogInputsToReport & ~ (1 << analogPin); } else { analogInputsToReport = analogInputsToReport | (1 << analogPin); // prevent during system reset or all analog pin values will be reported // which may report noise for unconnected analog pins if (!isResetting) { // Send pin value immediately. This is helpful when connected via // ethernet, wi-fi or bluetooth so pin states can be known upon // reconnecting. Firmata.sendAnalog(analogPin, analogRead(analogPin)); } } } // TODO: save status to EEPROM here, if changed}void reportDigitalCallback(byte port, int value){ if (port < TOTAL_PORTS) { reportPINs[port] = (byte)value; // Send port value immediately. This is helpful when connected via // ethernet, wi-fi or bluetooth so pin states can be known upon // reconnecting. if (value) outputPort(port, readPort(port, portConfigInputs[port]), true); } // do not disable analog reporting on these 8 pins, to allow some // pins used for digital, others analog. Instead, allow both types // of reporting to be enabled, but check if the pin is configured // as analog when sampling the analog inputs. Likewise, while // scanning digital pins, portConfigInputs will mask off values from any // pins configured as analog}/*============================================================================== * SYSEX-BASED commands *============================================================================*/void sysexCallback(byte command, byte argc, byte *argv){ byte mode; byte stopTX; byte slaveAddress; byte data; int slaveRegister; unsigned int delayTime; switch (command) { case I2C_REQUEST: mode = argv[1] & I2C_READ_WRITE_MODE_MASK; if (argv[1] & I2C_10BIT_ADDRESS_MODE_MASK) { Firmata.sendString("10-bit addressing not supported"); return; } else { slaveAddress = argv[0]; } // need to invert the logic here since 0 will be default for client // libraries that have not updated to add support for restart tx if (argv[1] & I2C_END_TX_MASK) { stopTX = I2C_RESTART_TX; } else { stopTX = I2C_STOP_TX; // default } switch (mode) { case I2C_WRITE: Wire.beginTransmission(slaveAddress); for (byte i = 2; i < argc; i += 2) { data = argv[i] + (argv[i + 1] << 7); wireWrite(data); } Wire.endTransmission(); delayMicroseconds(70); break; case I2C_READ: if (argc == 6) { // a slave register is specified slaveRegister = argv[2] + (argv[3] << 7); data = argv[4] + (argv[5] << 7);// bytes to read } else { // a slave register is NOT specified slaveRegister = I2C_REGISTER_NOT_SPECIFIED; data = argv[2] + (argv[3] << 7);// bytes to read } readAndReportData(slaveAddress, (int)slaveRegister, data, stopTX); break; case I2C_READ_CONTINUOUSLY: if ((queryIndex + 1) >= I2C_MAX_QUERIES) { // too many queries, just ignore Firmata.sendString("too many queries"); break; } if (argc == 6) { // a slave register is specified slaveRegister = argv[2] + (argv[3] << 7); data = argv[4] + (argv[5] << 7);// bytes to read } else { // a slave register is NOT specified slaveRegister = (int)I2C_REGISTER_NOT_SPECIFIED; data = argv[2] + (argv[3] << 7);// bytes to read } queryIndex++; query[queryIndex].addr = slaveAddress; query[queryIndex].reg = slaveRegister; query[queryIndex].bytes = data; query[queryIndex].stopTX = stopTX; break; case I2C_STOP_READING: byte queryIndexToSkip; // if read continuous mode is enabled for only 1 i2c device, disable // read continuous reporting for that device if (queryIndex <= 0) { queryIndex = -1; } else { queryIndexToSkip = 0; // if read continuous mode is enabled for multiple devices, // determine which device to stop reading and remove it's data from // the array, shifiting other array data to fill the space for (byte i = 0; i < queryIndex + 1; i++) { if (query[i].addr == slaveAddress) { queryIndexToSkip = i; break; } } for (byte i = queryIndexToSkip; i < queryIndex + 1; i++) { if (i < I2C_MAX_QUERIES) { query[i].addr = query[i + 1].addr; query[i].reg = query[i + 1].reg; query[i].bytes = query[i + 1].bytes; query[i].stopTX = query[i + 1].stopTX; } } queryIndex--; } break; default: break; } break; case I2C_CONFIG: delayTime = (argv[0] + (argv[1] << 7)); if (delayTime > 0) { i2cReadDelayTime = delayTime; } if (!isI2CEnabled) { enableI2CPins(); } break; case SERVO_CONFIG: if (argc > 4) { // these vars are here for clarity, they'll optimized away by the compiler byte pin = argv[0]; int minPulse = argv[1] + (argv[2] << 7); int maxPulse = argv[3] + (argv[4] << 7); if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { if (servoPinMap[pin] < MAX_SERVOS && servos[servoPinMap[pin]].attached()) { detachServo(pin); } attachServo(pin, minPulse, maxPulse); setPinModeCallback(pin, PIN_MODE_SERVO); } } break; case SAMPLING_INTERVAL: if (argc > 1) { samplingInterval = argv[0] + (argv[1] << 7); if (samplingInterval < MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL) { samplingInterval = MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL; } } else { //Firmata.sendString("Not enough data"); } break; case EXTENDED_ANALOG: if (argc > 1) { int val = argv[1]; if (argc > 2) val |= (argv[2] << 7); if (argc > 3) val |= (argv[3] << 14); analogWriteCallback(argv[0], val); } break; case CAPABILITY_QUERY: Firmata.write(START_SYSEX); Firmata.write(CAPABILITY_RESPONSE); for (byte pin = 0; pin < TOTAL_PINS; pin++) { if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { Firmata.write((byte)INPUT); Firmata.write(1); Firmata.write((byte)PIN_MODE_PULLUP); Firmata.write(1); Firmata.write((byte)OUTPUT); Firmata.write(1); } if (IS_PIN_ANALOG(pin)) { Firmata.write(PIN_MODE_ANALOG); Firmata.write(10); // 10 = 10-bit resolution } if (IS_PIN_PWM(pin)) { Firmata.write(PIN_MODE_PWM); Firmata.write(DEFAULT_PWM_RESOLUTION); } if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) { Firmata.write(PIN_MODE_SERVO); Firmata.write(14); } if (IS_PIN_I2C(pin)) { Firmata.write(PIN_MODE_I2C); Firmata.write(1); // TODO: could assign a number to map to SCL or SDA }#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE serialFeature.handleCapability(pin);#endif Firmata.write(127); } Firmata.write(END_SYSEX); break; case PIN_STATE_QUERY: if (argc > 0) { byte pin = argv[0]; Firmata.write(START_SYSEX); Firmata.write(PIN_STATE_RESPONSE); Firmata.write(pin); if (pin < TOTAL_PINS) { Firmata.write(Firmata.getPinMode(pin)); Firmata.write((byte)Firmata.getPinState(pin) & 0x7F); if (Firmata.getPinState(pin) & 0xFF80) Firmata.write((byte)(Firmata.getPinState(pin) >> 7) & 0x7F); if (Firmata.getPinState(pin) & 0xC000) Firmata.write((byte)(Firmata.getPinState(pin) >> 14) & 0x7F); } Firmata.write(END_SYSEX); } break; case ANALOG_MAPPING_QUERY: Firmata.write(START_SYSEX); Firmata.write(ANALOG_MAPPING_RESPONSE); for (byte pin = 0; pin < TOTAL_PINS; pin++) { Firmata.write(IS_PIN_ANALOG(pin) ? PIN_TO_ANALOG(pin) : 127); } Firmata.write(END_SYSEX); break; case SERIAL_MESSAGE:#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE serialFeature.handleSysex(command, argc, argv);#endif break; }}/*============================================================================== * SETUP() *============================================================================*/void systemResetCallback(){ isResetting = true; // initialize a defalt state // TODO: option to load config from EEPROM instead of default#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE serialFeature.reset();#endif if (isI2CEnabled) { disableI2CPins(); } for (byte i = 0; i < TOTAL_PORTS; i++) { reportPINs[i] = false; // by default, reporting off portConfigInputs[i] = 0;// until activated previousPINs[i] = 0; } for (byte i = 0; i < TOTAL_PINS; i++) { // pins with analog capability default to analog input // otherwise, pins default to digital output if (IS_PIN_ANALOG(i)) { // turns off pullup, configures everything setPinModeCallback(i, PIN_MODE_ANALOG); } else if (IS_PIN_DIGITAL(i)) { // sets the output to 0, configures portConfigInputs setPinModeCallback(i, OUTPUT); } servoPinMap[i] = 255; } // by default, do not report any analog inputs analogInputsToReport = 0; detachedServoCount = 0; servoCount = 0; /* send digital inputs to set the initial state on the host computer, * since once in the loop(), this firmware will only send on change */ /* TODO: this can never execute, since no pins default to digital input but it will be needed when/if we support EEPROM stored config for (byte i=0; i < TOTAL_PORTS; i++) { outputPort(i, readPort(i, portConfigInputs[i]), true); } */ isResetting = false;}void setup(){ Firmata.setFirmwareVersion(FIRMATA_FIRMWARE_MAJOR_VERSION, FIRMATA_FIRMWARE_MINOR_VERSION); Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback); Firmata.attach(DIGITAL_MESSAGE, digitalWriteCallback); Firmata.attach(REPORT_ANALOG, reportAnalogCallback); Firmata.attach(REPORT_DIGITAL, reportDigitalCallback); Firmata.attach(SET_PIN_MODE, setPinModeCallback); Firmata.attach(SET_DIGITAL_PIN_VALUE, setPinValueCallback); Firmata.attach(START_SYSEX, sysexCallback); Firmata.attach(SYSTEM_RESET, systemResetCallback); // to use a port other than Serial, such as Serial1 on an Arduino Leonardo or Mega, // Call begin(baud) on the alternate serial port and pass it to Firmata to begin like this: // Serial1.begin(57600); // Firmata.begin(Serial1); // However do not do this if you are using SERIAL_MESSAGE Firmata.begin(57600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for ATmega32u4-based boards and Arduino 101 } systemResetCallback(); // reset to default config}/*============================================================================== * LOOP() *============================================================================*/void loop(){ byte pin, analogPin; /* DIGITALREAD - as fast as possible, check for changes and output them to the * FTDI buffer using Serial.print() */ checkDigitalInputs(); /* STREAMREAD - processing incoming messagse as soon as possible, while still * checking digital inputs. */ while (Firmata.available()) Firmata.processInput(); // TODO - ensure that Stream buffer doesn't go over 60 bytes currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis > samplingInterval) { previousMillis += samplingInterval; /* ANALOGREAD - do all analogReads() at the configured sampling interval */ for (pin = 0; pin < TOTAL_PINS; pin++) { if (IS_PIN_ANALOG(pin) && Firmata.getPinMode(pin) == PIN_MODE_ANALOG) { analogPin = PIN_TO_ANALOG(pin); if (analogInputsToReport & (1 << analogPin)) { Firmata.sendAnalog(analogPin, analogRead(analogPin)); } } } // report i2c data for all device with read continuous mode enabled if (queryIndex > -1) { for (byte i = 0; i < queryIndex + 1; i++) { readAndReportData(query[i].addr, query[i].reg, query[i].bytes, query[i].stopTX); } } }#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE serialFeature.update();#endif}#endif // FIRMATATEST#ifdef WIRE_TEST#include <Wire.h>#define HMC5883L_ADDRESS 0x1E //7bit ADDRESS//*********************************************************void setup(){ //Initialize Serial and I2C communications Serial.begin(9600); Wire.begin(); //Put the HMC5883 IC into the correct operating mode Wire.beginTransmission(HMC5883L_ADDRESS); Wire.write(0x02);//select mode register Wire.write(0x00);//continuous measurement mode Wire.endTransmission();}//------------------------------------------------------void loop(){ int x,y,z; //triple axis data //set address where to begin reading data Wire.beginTransmission(HMC5883L_ADDRESS); Wire.write(0x03);//select register 3, X MSB register Wire.endTransmission(); //Read data from each axis, 2 registers per axis Wire.requestFrom(HMC5883L_ADDRESS, 6); if(6 <= Wire.available()) { x = Wire.read()<<8; x |= Wire.read(); z = Wire.read()<<8; z |= Wire.read(); y = Wire.read()<<8; y |= Wire.read(); } //Print out values of each axis Serial.print("x: "); Serial.print(x); Serial.print(" y: "); Serial.print(y); Serial.print(" z: "); Serial.println(z); delay(100);}#endif // WIRE_TEST#ifdef SD_TEST#include <SD.h>File myFile;//#define SD2_TESTvoid setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) { } Serial.print("Initializing SD card...");#ifndef SD2_TEST if (!SD.begin(SS)) {#else if (!SD2.begin(SS2)) {#endif Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done.");#ifndef SD2_TEST myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);#else myFile = SD2.open("test.txt", FILE_WRITE);#endif if (myFile) { Serial.print("Writing to test.txt..."); myFile.println("testing 1, 2, 3."); // close the file: myFile.close(); Serial.println("done."); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("error opening test.txt"); } // re-open the file for reading:#ifndef SD2_TEST myFile = SD.open("test.txt");#else myFile = SD2.open("test.txt");#endif if (myFile) { Serial.println("test.txt:"); // read from the file until there's nothing else in it: while (myFile.available()) { Serial.write(myFile.read()); } // close the file: myFile.close(); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("error opening test.txt"); } } void loop() { }#endif#ifdef RTC_TEST#include <RTC.h>#define LED_ERROR 12#define LED_ALARM 13#define LED_ON HIGH#define LED_OFF LOWRTC rtc;void alarm_handler();void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(LED_ALARM, OUTPUT); // LED for alarm pinMode(LED_ERROR, OUTPUT);// LED for error digitalWrite(LED_ALARM, LED_OFF);//turn off digitalWrite(LED_ERROR, LED_OFF);//turn off if(!rtc.begin()) { digitalWrite(LED_ERROR, LED_ON); // error } rtc.setDateTime(2016, 9, 22, 23, 20, 50, RTC_WEEK_SATURDAY); rtc.attachAlarmHandler(alarm_handler); rtc.setAlarmTime(23, 21, RTC_ALARM_EVERYDAY); rtc.alarmOn();}void loop(){ int year, mon, day, hour, min, sec, week; rtc.getDateTime(year, mon, day, hour, min, sec, week); Serial.print(year, DEC);Serial.print("/"); Serial.print(mon, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(day, DEC); Serial.print(" "); Serial.print(hour, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(min, DEC); Serial.print(":"); Serial.println(sec, DEC); delay(500);}void alarm_handler(){ digitalWrite(LED_ALARM, LED_ON); // led for alarm}#endif#ifdef MSTIMER2_TEST#include <libraries/MsTimer2/MsTimer2.h>volatile unsigned long timerCount = 0;void timer(){ timerCount++;}void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println("start");#if 0 attachMicroIntervalTimerHandler(timer, 1000);#elif 0 MsTimer2::set(1, timer); MsTimer2::start();#elif 1 MsTimer2::setMicros(1000, timer); MsTimer2::start();#endif}void loop(){ static unsigned long lastMicros = micros(); unsigned long currentMicros; do { currentMicros = micros(); }while (currentMicros - lastMicros < 1000000UL); lastMicros = currentMicros; unsigned long securedTimerCount; do { securedTimerCount = timerCount; }while (securedTimerCount != timerCount); Serial.println(securedTimerCount);}#endif#ifdef MORTOR_TEST#include <Servo.h>Servo servo;void setup() { pinMode(13, OUTPUT);// analogWrite(9, 100); servo.attach(4);}void loop() { if(analogRead(A2) < 30) { analogWrite(10, 0); servo.write(0); } else { analogWrite(10, 150); servo.write(180); }}#endif#ifdef SERIAL_TESTvoid setup() { Serial.begin(9600); Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 64, 64); Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 256, 64);}void loop() {#if 0 delay(1000); Serial.print("RX_BufSize Ch0:"); Serial.print(Serial.availableForRead()); Serial.print(" Ch1:"); Serial.print(Serial1.availableForRead()); Serial.print(" Ch2:"); Serial.println(Serial2.availableForRead());#endif#if 1 if(Serial.available()) { Serial2.write(Serial.read()); } if(Serial2.available()) { Serial.write(Serial2.read()); }#endif}#endif#ifdef IR_TEST#include <Servo.h>#define IR_PIN 2#define IR_INTERRUPT 0uint8_t g_ir_data = 0;bool g_ir_available = false;void ir_receive_interrupt();void ir_receive_start();uint8_t ir_getData();bool ir_available();Servo servo;void setup() {// setPowerManagementMode(PM_STOP_MODE); Serial.begin(9600); pinMode(IR_PIN, INPUT_PULLUP); ir_receive_start(); servo.attach(4); servo.write(0); pinMode(22, OUTPUT); pinMode(23, OUTPUT); pinMode(24, OUTPUT); digitalWrite(22, HIGH); digitalWrite(23, HIGH); digitalWrite(24, HIGH);}void loop() { static int srv_angle = 0; ir_receive_start(); srv_angle++; servo.write(srv_angle); delay(10); if (srv_angle >= 180) srv_angle = 0;// delay(0xFFFFFFFF); // hold STOP mode until receiving IR signal. if (ir_available()) { Serial.println(ir_getData(), HEX); Serial.flush(); switch (ir_getData()) { case 0xD8: // POWER BUTTON break; case 0xF8: // A BUTTON break; case 0x78: // B BUTTON break; case 0x58: // C BUTTON break; default: break; } }}/************ IR utility function ***************/void ir_receive_interrupt() { unsigned long last_time; detachInterrupt(IR_INTERRUPT); interrupts() ; last_time = micros(); // confirm if reader code is correct uint8_t err = 0; while (!digitalRead(IR_PIN)) { // until change from low to high if ((micros() - last_time) > 10000) { // interval low should be 9ms or less err = true; break; } } while (digitalRead(IR_PIN)) { // until change from high to low if ((micros() - last_time) > 15000) { // interval of reader code should be 13.5ms or less err = true; break; } } if (((micros() - last_time) < 13000) || (err == true)) { // Unknown code attachInterrupt(0, ir_receive_interrupt, FALLING); g_ir_available = false; return; // not available remote controller } // get data uint8_t receive_count = 0; uint8_t temp_ir_data[4] = { 0 }; g_ir_data = 0; last_time = micros(); while ((32 > receive_count) && ((micros() - last_time) < 80000)) { // interval of a frame data should be 76.5ms or less last_time = micros(); while (!digitalRead(IR_PIN) && ((micros() - last_time) < 1000)) { // interval of low state is about 0.56ms. } while (digitalRead(IR_PIN) && ((micros() - last_time) < 2500)) { // interval of a bit is between 1.125ms and 2.25ms } if ((micros() - last_time) > 1500) { bitSet(temp_ir_data[receive_count / 8], receive_count % 8); } receive_count++; } if (temp_ir_data[2] == (uint8_t) ~temp_ir_data[3]) { g_ir_data = temp_ir_data[2]; // set actual data g_ir_available = true; }}void ir_receive_start() { attachInterrupt(IR_INTERRUPT, ir_receive_interrupt, FALLING);}uint8_t ir_getData() { g_ir_available = false; return g_ir_data;}bool ir_available() { return g_ir_available;}#endif#ifdef TONE_TESTvoid setup(){ for(int i = 0; i < 500; i+=10){ tone(5, 500 + i); delay(10); } for(int i = 0; i < 500; i+=10){ tone(5, 1000 - i); delay(10); } noTone(5); delay(500); tone(5, 400, 200); delay(500); tone(5, 400, 1000);}void loop(){}#endif#ifdef STANBY_TEST#include <Arduino.h>void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(13, OUTPUT);}void loop(){ int value; setPowerManagementMode(PM_SNOOZE_MODE, 500, 1023); value = analogRead(A0); Serial.println(value); Serial.flush(); Serial.println(getTemperature(0)); Serial.flush(); setPowerManagementMode(PM_NORMAL_MODE); value = analogRead(A0); Serial.println(value); Serial.flush(); Serial.println(getTemperature(0)); Serial.flush(); delay(100);}#endif#ifdef WAVP_TEST#include <Wavp.h>Wavp wavp(44100, WAVP_OUTPUT_35);void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(24, OUTPUT); digitalWrite(24, LOW);// wavp.play("organ.wav");// analogWrite(6, 50);// analogWrite(9, 100);// analogWrite(10,0);// tone(5, 600);// delay(1000);// noTone(5); wavp.begin(WAVP_SPI2);// digitalWrite(24, HIGH); wavp.play("okoto.wav");// tone(5, 500);// delay(500);// noTone(5); wavp.play("jingle2.wav"); while(1);}void loop(){ tone(3, 500); delay(1000);// wavp.play("1.wav"); tone(3, 500); delay(1000);}#endif#ifdef PULSE_TESTconst int pinPulseOut = 3;const int pinPulseIn = 2;void setup(){ Serial.begin(9600);}void loop(){ for (int i = 1; i <= 255; i++) { analogWrite(pinPulseOut, i); for (int j = 0; j < 10; j++) { noInterrupts(); unsigned long highWidth = pulseIn(pinPulseIn, HIGH, 100000UL); unsigned long lowWidth = pulseIn(pinPulseIn, LOW, 100000UL); interrupts(); char buf[100]; sprintf(buf, "%8ld: high(%3d) low(%3d) => high(%3ld) low(%3ld)", millis(), 8 * i, 8 * (255 - i), highWidth, lowWidth); Serial.println(buf); Serial.flush(); } }}#endif#ifdef GFX_TESTvoid setup(){}void loop(){}#endifClick here to play this audio clipClick here to play this audio clipClick here to play this audio clip
確認に使用したプロジェクトを添付します。
adzuki_sketch.-fno-cprop-registers.bin
↑ `-fno-cprop-registers' ありでビルドしたもの
adzuki_sketch.-fcprop-registers.bin
↑ `-fno-cprop-registers' なしでビルドしたもの
同一のバイナリが作成されるかもご確認願います。
> 私の方でもGR-KURUMIで確認してみます。
その後どうなってますか?
Fujitaさん、滞ってしまい申し訳ありません。
KURUMIにして、SPI1で試してみましたが、-fno-cprop-registersをはずすと音がよどんでしまう現象は再現いたしました。
GNURL78のコミュニティから以下の回答があり、その後プロジェクトを提出しました。回答待ちです。
ーーーーー
これはコンパイラのバグであるように思えます。このオプション (-fno-cprop-registers) が渡されるか否かに関係なく、プログラムは同じように動作しなければなりません。
お使いのツールチェインのバージョンとデバイスの種類、および選択しているコンパイラオプションとテストケースをお知らせください。それで私たちでバグを再現できるか試してみて、正確なご回答を提供できるかと思います。
japan.renesasrulz.com/.../22624 の確認はしていただけたでしょうか? あるいは、そちらで確認されたプロジェクトをバイナリ含めて丸ごと公開して下さい。いつまで経っても埒が明きません。
Fujitaさん、失礼しました。確認していませんでした。
確認したところ、Fujitaさんの-f, -fnoのバイナリで音に違いはなかったです。以下、プロジェクトを添付いたします。
添付されたプロジェクトの kurumi_sketch/HardwareDebug/kurumi_sketch.map を見ると
C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_muldi3.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/rl78-elf/lib\libc.a(lib_a-rand.o) (__muldi3) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_lshrdi3.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/rl78-elf/lib\libc.a(lib_a-rand.o) (__lshrdi3) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_fixunssfsi.o) ./arduino/cores/Print.o (__fixunssfsi) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_addsub_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__addsf3) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_mul_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__mulsf3) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_div_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__divsf3) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_eq_sf.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/rl78-elf/lib\libc.a(lib_a-svfprintf.o) (__eqsf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_ne_sf.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/rl78-elf/lib\libc.a(lib_a-svfprintf.o) (__nesf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_gt_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__gtsf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_ge_sf.o) ./arduino/cores/avr/avrlib.o (__gesf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_lt_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__ltsf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_le_sf.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/rl78-elf/lib\libc.a(lib_a-dtoa.o) (__lesf2) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_si_to_sf.o) ./arduino/cores/Print.o (__floatsisf) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_sf_to_si.o) ./arduino/cores/Print.o (__fixsfsi) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_thenan_sf.o) C:\PROGRA~2\KPIT\GNURL7~1.03-\rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03\libgcc.a(_addsub_sf.o) (__thenan_sf)
リンクしているライブラリが明らかに KPIT の GNURL78v14.03 のものですが、使用されているツールチェーンが現在の web コンパイラのそれと違うのでは?
> 14.03から最新へのアップデートで-fno-cprop-registersと-fcprop-registersで差がなくなったということですかね? 以前 GR-KURUMI の SD ライブラリか何かの動作不良で明らかになった RL78版 GCC の最適化の不具合は最新よりずっと以前の 15.01 辺りで修正された筈です。 `-fno-cprop-registers' はその不具合対策として付加され、それ以降そのまゝとなっています。
> 14.03から15.01の以下の改善ですかね。
以前 `-fno-cprop-registers' を付加する原因となった不具合は 13.02 で修正されたようです。
http://japan.renesasrulz.com/gr_rl78_p/f/c69c33cc-3af4-4c51-b31e-1a42582adcb5/460/sd-class-file-class/9970#9970
現在 https://gcc-renesas.com/ からダウンロードできる GNURL78 Toolchain は 13.01 の次が 13.02 の修正版の 13.02(MP1) となっており肝心の 13.02 がなく、リリースノートに記載があるかは確認できません。
13.01 と 13.02(MP) と 14.03 でこの不具合を再度検証してみましたが 13.02(MP) と 14.03 で修正されていることを確認しました。
$ cat -n test.cpp 1 signed char func(long var0, signed char var1) 2 { 3 return (var0 >> 1) & (var1 - 1); 4 } $ /c/Renesas/e2studio/GNURL78v13.01-ELF/rl78-elf/bin/rl78-elf-g++ -Os test.cpp -S -o - r8 = 0xffef0 r16 = 0xffee8 r24 = 0xffee0 r9 = 0xffef1 r17 = 0xffee9 r25 = 0xffee1 r10 = 0xffef2 r18 = 0xffeea r26 = 0xffee2 r11 = 0xffef3 r19 = 0xffeeb r27 = 0xffee3 r12 = 0xffef4 r20 = 0xffeec r28 = 0xffee4 r13 = 0xffef5 r21 = 0xffeed r29 = 0xffee5 r14 = 0xffef6 r22 = 0xffeee r30 = 0xffee6 r15 = 0xffef7 r23 = 0xffeef r31 = 0xffee7 .text .global __Z4funcla .type __Z4funcla, @function __Z4funcla: mov a, [sp+8] dec a movw ax,[sp+6] @ sarw ax,1 @ movw r10,ax @ mov a,[sp+5] @ rorc a,1 @ mov r9,a @ mov a,[sp+4] @ rorc a,1 @ mov r8,a and a, r8 mov r8, a ret .size __Z4funcla, .-__Z4funcla .ident "GCC: (GNU) 4.8-GNURL78_v13.01 20121219 (experimental) (Red Hat/devo) [trunk revision 194496]" $ /c/Renesas/e2studio/GNURL78v13.02-ELF/rl78-elf/bin/rl78-elf-g++ -Os test.cpp -S -o - r8 = 0xffef0 r16 = 0xffee8 r24 = 0xffee0 r9 = 0xffef1 r17 = 0xffee9 r25 = 0xffee1 r10 = 0xffef2 r18 = 0xffeea r26 = 0xffee2 r11 = 0xffef3 r19 = 0xffeeb r27 = 0xffee3 r12 = 0xffef4 r20 = 0xffeec r28 = 0xffee4 r13 = 0xffef5 r21 = 0xffeed r29 = 0xffee5 r14 = 0xffef6 r22 = 0xffeee r30 = 0xffee6 r15 = 0xffef7 r23 = 0xffeef r31 = 0xffee7 .text .global __Z4funcla .type __Z4funcla, @function __Z4funcla: mov a, [sp+8] dec a mov r12, a movw ax,[sp+6] @ sarw ax,1 @ movw r10,ax @ mov a,[sp+5] @ rorc a,1 @ mov r9,a @ mov a,[sp+4] @ rorc a,1 @ mov r8,a mov a, r12 and a, r8 mov r8, a ret .size __Z4funcla, .-__Z4funcla .ident "GCC: (GNU) 4.8-GNURL78_v13.02 20131003 (MP1) (Red Hat/devo) [trunk revision 194496]" $ /c/Renesas/e2studio/GNURL78v14.03-ELF/rl78-elf/bin/rl78-elf-g++ -Os test.cpp -S -o - r8 = 0xffef0 r16 = 0xffee8 r24 = 0xffee0 r9 = 0xffef1 r17 = 0xffee9 r25 = 0xffee1 r10 = 0xffef2 r18 = 0xffeea r26 = 0xffee2 r11 = 0xffef3 r19 = 0xffeeb r27 = 0xffee3 r12 = 0xffef4 r20 = 0xffeec r28 = 0xffee4 r13 = 0xffef5 r21 = 0xffeed r29 = 0xffee5 r14 = 0xffef6 r22 = 0xffeee r30 = 0xffee6 r15 = 0xffef7 r23 = 0xffeef r31 = 0xffee7 .text .global __Z4funcla .type __Z4funcla, @function __Z4funcla: mov a, [sp+8] dec a mov r12, a movw ax,[sp+6] @ sarw ax,1 @ movw r10,ax @ mov a,[sp+5] @ rorc a,1 @ mov r9,a @ mov a,[sp+4] @ rorc a,1 @ mov r8,a mov a, r12 and a, r8 mov r8, a ret .size __Z4funcla, .-__Z4funcla .ident "GCC: (GCC_Build_1.08) 4.8-GNURL78_v14.03 20140402 (prerelease (renesas-13r1-16)) (GNUPro 12r1) (Based on: GCC 4.8.1 GDB 7.7.1 Binutils 2.23 Newlib 2.0)" $
14.03 を使用して Wavp(SD) ライブラリに不具合が出たということであれば上とは別の不具合である可能性が考えられるので確認の必要があります。
> SDを私のものにしたら現象が再現し、Fujitaさんのものにしたら不再現ということで、バグはSDに依存性があり、SPIのアクセスタイミングに起因しているのではないかというところまできましたね。
microSD の違いによる現象の可能性の確認は https://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/f/gr-kurumi/4005/rl78-g13/22583#22583 でしておりますね。
未だ状況がよくわかっていないのですが、問題の microSD カードを使用して、
ということで合っているでしょうか?
> その後6/26にGNURL78サポートへv14.03と最新版で-fno-cprop-registerでの変更点を聞いているのですが、まだ返信がないです。
以上のどちらかが原因と思いますが、microSD カードに拠っては現象がでないようなので前者の可能性が高い気がします。`-fno-cprop-register' での変更を問い合わせても正解にたどり着ける可能性は低いと思われます。
問題の microSDカードとコンパイラの組み合わせで `-fno-cprop-register' の指定あり/なし で現象が確認される箇所を特定し、コード内容を吟味しない限り問題は解決しないと思います。
> ひとまずGNURL78サポートの回答を待とうと考えてます。
私の近々の問い合わせですと、
https://gcc-renesas.com/ja/my-support-requests/tickettrackingsystem/ticketdetail/122 (優先順位: Normal)
2017年5月31日 不具合報告 → 2017年6月5日 次期アップデートで修正すると回答
https://gcc-renesas.com/ja/my-support-requests/tickettrackingsystem/ticketdetail/124 (優先順位: Low)2017年6月2日 要望提出 → 2017年6月20日 次期アップデートで対応すると回答
https://gcc-renesas.com/ja/my-support-requests/tickettrackingsystem/ticketdetail/131 (優先順位: Normal)2017年6月26日 要望提出 → 2017年7月3日 次期リリースでの対応を検討と回答
https://gcc-renesas.com/ja/my-support-requests/tickettrackingsystem/ticketdetail/133 (優先順位: Normal)2017年6月28日 不具合報告 → 2017年7月6日 今後のリリースで修正したいと回答
問題が解決するかは兎も角として、優先順位が Normal であれば 1週間程度で一応の回答は得られる印象なのですが、そちらの相談はその後どうなっているでしょうか?
> 本件は、微妙な実行タイミングの影響と思いますが、調査がどれくらいかかるか分からないことと、改善したとしても今後のGCC変更によって再発する可能性があります。
現在わかっていることが
以上の組わせで WAVP(SD) ライブラリでの音声再生に不具合が確認できるというだけあり、これがツールチェーン 14.03 の不具合によるものかはいまだに不明です。WAVP(SD) ライブラリに microSD アクセスに関する問題があって `-fno-cprop-register' を指定することでコードの実行効率が非効率的になり「たまたま」問題の現象が現れていない可能性も考えられます。
今後の GCC 変更も考慮の内とするならば、なんか問題が出なくなるからという理由で `-fno-cprop-register' を付加する対処療法的な方法を採るのではなく、問題の原因
以上のどちらか、あるいはまた別の原因かを特定し、もし WAVP(SD) ライブラリの不具合であるならばそれを修正する方向で進めないとどうしようもないと思いますね。
> どちらにしてもコンパイラを介在(アセンブル直書きは抜きにして)する場合、実行タイミングに起因する問題の解決は難しいと考えてます。
ソフトウェアでタイミングを取るべき部分であれば必要に応じて NOP() やインラインアセンブラ、タイマーを利用する等での必要クロック数分の待ちを入れることは普通のことでは?
> `-fno-cprop-register' の付加は対処療法ですが、ユーザーが開発する一つの系において、使用要件を満たした評価でOKであればよいと思います。
ツールチェーンの問題なのか、そうでないかを切り分けることはツールの利用に当たっては必要なことと思います。
ルネサスさんは(国内向けには積極的でないとしろ) GNU ツールを自社のマイコン製品の開発用のひとつとして挙げているのだし、
https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/tools/ide/e2studio.html
> ルネサス製ツールの他、 GNUツールやパートナーツールを含めた、複数のコンパイラ、デバッグツールを選択できます。
それらの利用に関することは直接の担当業務ではないとしても一定の責任はあるのではないですか。
4年も前にツールチェーンの不具合に対して行った対症療法的な方法を、別の現象の問題の原因を明らかにせずにいまだに続けてるという状況は異常と思います。
https://japan.renesasrulz.com/gr_rl78_p/f/c69c33cc-3af4-4c51-b31e-1a42582adcb5/460/sd-class-file-class/2509#2509