GR-LYCHEE GR-LYCHEE_mbed-os-client-ZXingSample がKeil Studioもしくは、mbed stuidoでコンパイルがかからない。
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New

 

 GR-SAKURA

 GR-KURUMI

 GR-COTTON

 GR-CITRUS

 GR-PEACH

 GR-KAEDE

 GR-ADZUKI

 GR-LYCHEE

 GR-ROSE

 GR-MANGO(*)

 SNShield

 Web Compiler

 IDE for GR

 TOPPERS関連

 女子美コラボ

 その他

 ※プロデューサミーティング中

 作り方使い方資料

 イベント関連

 作品記事

 体験記事

 その他

 

 ライブラリ

 ツール

 その他・過去ファイル

  • Replies 6 replies
  • Subscribers 436 subscribers
  • Views 1459 views
  • Users 0 members are here
  • GR-LYCHEE
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • 5Vトレラント
  • binファイル
  • BLE
  • DisplayApp
  • e2studio
  • error
  • ESP32
  • GR-LYCHEE
  • GR-PEACH
  • html
  • includeに関しては、C言語のヘッダファイルの意味合いを理解すれば、どういうことなのか?がわかるんじゃないか?と思いますよ。
  • OpenCV
  • pwm
  • SPI
  • WebCamera
  • webコンパイラ
  • カメラ
  • コンパイラー
  • シリアル
  • ダウンロード
  • ツールチェン
  • ファームウェア
  • 基板サイズ
  • 解凍
Related

GR-LYCHEE_mbed-os-client-ZXingSample がKeil Studioもしくは、mbed stuidoでコンパイルがかからない。

やましょう
やましょう over 1 year ago

こんにちは、やましょうです。

GR-LYCHEE_mbed-os-client-ZXingSample がKeil Studioもしくは、mbed studioでコンパイルがかからないです。

mbedサイトではコンパイルはかかりますが、mbedサイトって今年中に閉鎖ですよね?

ということで対応ご検討よろしくお願いいたします。

  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    Okamiya Yuuki over 1 year ago

    すみません、コンパイルがかからないというのはエラーが発生するということでしょうか?

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • やましょう
    やましょう over 1 year ago in reply to Okamiya Yuuki

    mbed studioですとコンパイル前のpythonでエラーって感じですね。

    Traceback (most recent call last):
    File "c:\...\Mbed Programs\GR-LYCHEE_mbed-os-client-ZXingSample/mbed-os/tools/make.py", line 49, in <module>
    from tools.build_api import build_project
    File "c:\...\Mbed Programs\GR-LYCHEE_mbed-os-client-ZXingSample\mbed-os\tools\build_api.py", line 36, in <module>
    from .arm_pack_manager import Cache
    File "c:\...\Yamasho\Mbed Programs\GR-LYCHEE_mbed-os-client-ZXingSample\mbed-os\tools\arm_pack_manager\__init__.py", line 28, in <module>
    from fuzzywuzzy import process
    ModuleNotFoundError: No module named 'fuzzywuzzy'

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • やましょう
    やましょう over 1 year ago in reply to Okamiya Yuuki

    https://studio.keil.arm.com/

    ですと

    Build started
    Using toolchain ARM_STD profile {'ENV': {'ARMLMD_LICENSE_FILE': '8224@10.10.100.161:8224@10.10.111.207'}, 'PATHS': {'ARMC6_PATH': '/opt/ARMCompiler6.15.13/bin/', 'ARM_PATH': '/opt/armcc5_06_u6/'}, 'common': ['-c', '--gnu', '-O3', '-Otime', '--split_sections', '--apcs=interwork'], 'cxx': ['--cpp', '--no_rtti'], 'COMPILE_C_AS_CPP': False, 'NEW_SCAN_RESOURCES': True}
    scan /tmp/chroots/ch-8cf47d53-bbe2-41f6-8e5e-4d9cc9d23a6a/src
    scan /tmp/chroots/ch-8cf47d53-bbe2-41f6-8e5e-4d9cc9d23a6a/extras/mbed-os.lib
    Configuration error: 'static_memory_defines' is not defined.
    compile AsciiFont/ascii.c
    compile mbed-client/mbed-client-c/source/sn_grs.c
    compile mbed-client/mbed-client-classic/source/m2mconnectionhandler.cpp
    compile mbed-client/mbed-client-classic/source/m2mtimer.cpp
    compile mbed-client/source/m2mblockmessage.cpp
    compile mbed-client/mbed-client-c/source/sn_nsdl.c
    compile mbed-client/mbed-client-classic/source/m2mtimerpimpl.cpp
    compile mbed-client/source/m2mcallbackstorage.cpp
    #35: #error directive: "No entropy source was found at build time, so TLS "     "functionality is not available"
    compile mbed-client/mbed-client-mbed-tls/source/m2mconnectionsecurity.cpp
    "/extras/mbed-os.lib/features/mbedtls/inc/mbedtls/config.h", line 2981: Error:  #35: #error directive: "No entropy source was found at build time, so TLS "     "functionality is not available"
      #error "No entropy source was found at build time, so TLS " \
       ^
    /src/mbed-client/mbed-client-mbed-tls/source/m2mconnectionsecurity.cpp: 0 warnings, 1 error
    Internal error.
    Build failed
    Build failed

    な感じですね。

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Yoneya
    Yoneya over 1 year ago in reply to やましょう

    Keil Studioに関しては、Mbed LibrariesタブのFix all probrams. Click for details(ビックリマークのボタン)をクリックしてFix allを行えばビルドできました。
    (LibraryのUpdateは行わない)

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Yoneya
    Yoneya over 1 year ago in reply to やましょう

    同じエラーになることは確認しました。

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • やましょう
    やましょう over 1 year ago in reply to Yoneya

    YONEYAさん
    ありがとうございます。

    こちらでもコンパイルできました。

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
© 2010-2023 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.