GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
こんにちは、やましょうです。
GR-LYCHEE_mbed-os-client-ZXingSample がKeil Studioもしくは、mbed studioでコンパイルがかからないです。
mbedサイトではコンパイルはかかりますが、mbedサイトって今年中に閉鎖ですよね?
ということで対応ご検討よろしくお願いいたします。
すみません、コンパイルがかからないというのはエラーが発生するということでしょうか?
mbed studioですとコンパイル前のpythonでエラーって感じですね。Traceback (most recent call last):File "c:\...\Mbed Programs\GR-LYCHEE_mbed-os-client-ZXingSample/mbed-os/tools/make.py", line 49, in <module>from tools.build_api import build_projectFile "c:\...\Mbed Programs\GR-LYCHEE_mbed-os-client-ZXingSample\mbed-os\tools\build_api.py", line 36, in <module>from .arm_pack_manager import CacheFile "c:\...\Yamasho\Mbed Programs\GR-LYCHEE_mbed-os-client-ZXingSample\mbed-os\tools\arm_pack_manager\__init__.py", line 28, in <module>from fuzzywuzzy import processModuleNotFoundError: No module named 'fuzzywuzzy'
同じエラーになることは確認しました。