GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
超初心者ですが何とかAzureにつなげて9/11のデモまでは出来た状態です。
温湿度センサーの他にはどうなるのか試したいのですが、私の場合MIC3のスケッチをそのままコピーするだけでは動かせませんでした。Webコンパイラでは#include <Arduino.h>が必須なのだなとかよくわからながらもやっており、IDE for GRもそこのサンプルは確認できたのですが、センサーをMIC3に置き換えてみたり他の温湿度センサーのスケッチに置き換えたりするとうまくいきません。おそらく基本的すぎるのでしょうか、ネットで探してもなかなか見つけられないのですが、どういうことに気を付けたらいいでしょうか。またはもっと具体的に質問するべきでしょうか?ヒントだけでも頂けると助かります。
がじぇるね岡宮です。
ちょうど手元にMIC3があったので試してみました。ネット上に落ちているサンプルから、SPIの周波数を1MHzに変更(こちらを参照)、loop内のSerial出力に少しwaitを入れたところ、音を拾ってそうな出力が得られましたので、プログラムとWebコンパイラの記載イメージを貼り付けます。
#include <Arduino.h>#include <SPI.h> // call libraryint MIC3_getSound(void);void setup() { Serial.begin(9600); // initialization of serial communication SPI.begin(); // initialization of SPI port SPI.setDataMode(SPI_MODE0); // configuration of SPI communication in mode 0 SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV60); // configuration of clock at 1MHz pinMode(SS, OUTPUT);}void loop() { Serial.println(MIC3_getSound()); //display the measurements with the help of the serial plotter delay(50);}int MIC3_getSound(void) { digitalWrite(SS, LOW); //activate chip select int sound = SPI.transfer(0) | (SPI.transfer(0) << 8); //reconstruct 12-bit data digitalWrite(SS, HIGH); //deactivate chip select return sound;}
Webコンパイラプログラミングイメージ
結果