GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
10/8(月)にGR-ROSE リアルプロデューサーミーティングを実施いたしました。参加者の皆さま、お疲れさまでした。
議事の細かな点は記録していませんが、仕様決定に関する投票結果等について、記載いたします。これまでのご要望と今回の結果を基に、プロジェクト参画企業で検討を進めます。
■日時:10/8(日) 15:00~18:00
■参加者(敬称略):ジャム、digiponta、kcd、Akagawa、USASHIROU、Aoki、に~の、Takjn、Hero、西村備山、TakSan、シェルティ、Okamiya (13名)
■内容:要望状況/追加案件募集、ROSCon結果シェア、ボード価格推定のシェア(非公開)、ボトルネック案件の話し合いと方向付けのための投票
・Robotisのリファレンスボード(現物を持ち込み)
https://xelnetwork.readthedocs.io/en/latest/
・Akagawaさんによるmicro-RTPSデモ実演
ラズパイAgent/Client(Subscriber)、GR-ROSE Client(Publisher)によるHelloWorld
■投票結果 ※この結果はあくまで指標です。サイズ、コストなどレイアウト次第で仕様を決定いたします。
●RS-485・2.54mmにする :6・近藤科学のサーボが接続できるXHにする :2・KCB-5互換にすべき(RS-485をRS-232C) :4
●USB-C・MicroB:7・Type-C:4
●RJ45→コネクタをケースに出したい時困る→元々のコンセプトであるROSをどうするか→ROSはコンセプトから落とさない
・RJ45外付け、Phyのみ :6・RJ45実装(未実装版は検討):7
●外付けアンテナ→流通しているESP8266では技適で問題ないアンテナ接続は無理。
●加速度/角速度センサー(1人2票)---------------・なし :12・6軸400円 :2・9軸600円 :10
●サイズに関して、基本は現状のサイズを目標にしたいが、4層貫通のためにQFPにする際、下記を基準としてレイアウトを行う。1.近藤科学のKHRのバックパックに収まればよい(ネジ穴が互換)2.Arduino UNOより小さければよい(ネジ穴が互換)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下のスレで要望いただいた件ですが、
「プロデューサーミーティング その2をやってほしい」
https://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/f/gr-rose/5235/thread
下記日程で行います。参加のご表明ありがとうございました。
■日時:
10月8日(月) ※体育の日 15:00~17:30
(この後、有志で懇親会行きたいですね)
■場所:
TKP秋葉原カンファレンスセンター カンファレンスルーム6A
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-akihabara/access/
Skype for Businessでの参加が可能です。下記リンクから入ってください。
Skype 会議への参加
■内容:
GR-ROSEプロデューサー リアルミーティング
・要望状況シェア
・ROSCon簡易報告、ROS 2環境状況シェア
・意見交換
・ハードウェアフィードバック事項の決定(できれば)
本日の開催、お疲れ様でした。
Etherソケットですが、横に出っ張らせて、未実装にしておいて、使わない人は、基板の出っ張りを、Vかっとでなく、小形のノコギリで切り易くする穴をいくつか開けておくのもありかと思いました。ロボットの背中に搭載する人は、まず、ワイヤーのEtherは使わないという想定です。必要に応じて切って使う。4層であれば、穴をかいくぐって、イーサソケットにたどり付ける?