GR-ROSE DDS-XRCE通信がうまくいきません
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New

 

 GR-SAKURA

 GR-KURUMI

 GR-COTTON

 GR-CITRUS

 GR-PEACH

 GR-KAEDE

 GR-ADZUKI

 GR-LYCHEE

 GR-ROSE

 GR-MANGO(*)

 SNShield

 Web Compiler

 IDE for GR

 TOPPERS関連

 女子美コラボ

 その他

 ※プロデューサミーティング中

 作り方使い方資料

 イベント関連

 作品記事

 体験記事

 その他

 

 ライブラリ

 ツール

 その他・過去ファイル

  • State Not Answered
  • Replies 5 replies
  • Subscribers 439 subscribers
  • Views 2030 views
  • Users 0 members are here
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • 3D
  • analog
  • B3M
  • DDS-XRCE
  • endif
  • esp8266
  • FIT
  • GR-ROSE
  • ICS
  • include
  • MG996R
  • MIC3
  • microSD
  • MPL3115A2
  • OLED
  • pin
  • PMOD
  • ROS
  • ROS2
  • rosserial
  • RS-485
  • RX65N
  • SDHI
  • serial
  • SmartConfigurator
Related

DDS-XRCE通信がうまくいきません

chaos
chaos over 2 years ago

2年前のこのスレと同じ状況ですが、状況かなり変わってるので新しいスレを立ち上げました。

https://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/f/gr-rose/5856/dds-xrce

ROS2バージョン:

Foxy Fitzroy

Micro-XRCE-DDS-Agentバージョン:

1.1.6

スケッチ例:

udp_listener_besteffort (スケッチに対する変更があるので、最後に全スースコードを貼り付けます。)

現象:

コマンド「./MicroXRCEAgent udp -p 2018 -d」を実行しても、GR-ROSE側は「Discovery Agent...」のままです。

聞きたいこと:

1.byte mac[] = {
  0x74, 0x90, 0x50, 0x00, 0x79, 0x03 }の部分でそのまま変更しなくてもいいですか?このMACアドレスはどの機器のことを指していますか?

2.IPAddress ipの部分も決め打ちで入力されていますが、どのIPアドレスを指していますか?変更する必要はありますか?(ソースコードではWIFIのIPアドレスを入力しました)

3.ROS側で「./MicroXRCEAgent udp -p 2018 -d」を実行すると、

[1612073847.646286] info     | UDPServerLinux.cpp | init                     | running...             | port: 2018
[1612073847.647045] info     | DiscoveryServerLinux.cpp | init                     | running...             | Port: 7400

の2行が表示されますが、ここのport2018と7400は何を意味していますか?2018をポート番号にする理由を教えてください。

4.どうすればうまく通信できますか?

ソースコード:

#include <Arduino.h>
#include <WiFiEsp.h>
#include <Ethernet.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits.h>

#include <uxr/client/client.h>
#include <ucdr/microcdr.h>

extern "C" {
#include <FreeRTOS.h>
#include <task.h>
}
#include <JointState.h>
#include <ICS.h>

#define KRS_MIN 3500
#define KRS_MAX 11500
#define KRS_ORG 7500
#define KRS_FREE 0
#define SERVO_MIN -135
#define SERVO_MAX 135
IcsController ICS(Serial1);
IcsServo roll;
IcsServo pitch;
IcsServo yaw;

// Micro-XRCE-DDS-Client key identifier of the client.
// If multiple clients connect to the same agent, each client must have a different key.
#define CLIENT_KEY      0xCCCCDDD1

#define BUFFER_SIZE     UXR_CONFIG_UDP_TRANSPORT_MTU

char ssid[] = "SPWN_H37_6B40DA";        // your network SSID (name)
char pass[] = "********";        // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS; // the Wifi radio's status
byte mac[] = {
  0x74, 0x90, 0x50, 0x00, 0x79, 0x03 };
IPAddress ip(192, 168, 99, 1);

uxrSession session;
uxrUDPTransport transport;
uxrUDPPlatform udp_platform;
uxrStreamId output_stream;
uxrStreamId input_stream;
static char agent_ip[32] = { 0 };

uint8_t output_best_effort_stream_buffer[BUFFER_SIZE];
uint8_t input_best_effort_stream_buffer[BUFFER_SIZE];

static bool use_ethernet = false;

void on_topic(uxrSession* session, uxrObjectId object_id, uint16_t request_id, uxrStreamId stream_id, struct ucdrBuffer* mb, void* args);
void on_agent_found(const uxrAgentAddress* address, void* args);
static void prvUXRManagerTask(void * pvParameters);

void setup() {
  // Initialize the LED pin
  pinMode(PIN_LED1, OUTPUT);
 
  // Initialize Servos
  ICS.begin();
  yaw.attach(ICS, 1);
  pitch.attach(ICS, 2);
  roll.attach(ICS, 3);
  yaw.setPosition(KRS_ORG);
  delay(1);
  pitch.setPosition(KRS_ORG);
  delay(1);
  roll.setPosition(KRS_ORG);
  delay(1);

  // Initialize Network
  if(!use_ethernet)
  {
    // initialize serial for debugging
    Serial.begin(115200);
    // initialize serial for ESP module
    Serial6.begin(115200);
    // initialize ESP module
    WiFi.init(&Serial6);
  }
  else
  {
    // Serial output to USB
    Serial.begin(9600);
  }

  if(!use_ethernet)
  {
    // check for the presence of the shield
    if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
      Serial.println("WiFi shield not present");
      // don't continue
      while (true);
    }
    // attempt to connect to WiFi network
    while ( status != WL_CONNECTED) {
      Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
      Serial.println(ssid);
      // Connect to WPA/WPA2 network
      status = WiFi.begin(ssid, pass);
    }
  }
  else
  {
    // Setting IP
    Ethernet.begin(mac, ip);
  }

  // Wait for network configuration
  vTaskDelay(5000);

  // Discovery Agent
  Serial.println("Discovery Agent...");
  uxrAgentAddress chosen;
  chosen.ip = agent_ip;

  // Choose Ethernet or WiFi
  uxr_discovery_choose_ethernet(use_ethernet);

  // Try forever until Agent is found
  uxr_discovery_agents_default(INT_MAX, 1000, on_agent_found, &chosen);

  Serial.print("Chosen agent => ip: ");
  Serial.print(chosen.ip);
  Serial.print(", port: ");
  Serial.println(chosen.port);

  // Transport
  udp_platform.use_ethernet = use_ethernet;
  if (!uxr_init_udp_transport(&transport, &udp_platform, chosen.ip, chosen.port))
  {
    Serial.println("Error at create transport.");
    return;
  }

  // Session
  uxr_init_session(&session, &transport.comm, CLIENT_KEY);
  uxr_set_topic_callback(&session, on_topic, NULL);
  if (!uxr_create_session(&session))
  {
    Serial.println("Error at create session.");
    return;
  }

  // Streams
  output_stream = uxr_create_output_best_effort_stream(&session, output_best_effort_stream_buffer, BUFFER_SIZE);
  input_stream = uxr_create_input_best_effort_stream(&session);

  // Create entities
  uxrObjectId participant_id = uxr_object_id(0x01, UXR_PARTICIPANT_ID);
  const char* participant_xml =
   "<dds>"
    "<participant>"
     "<rtps>"
      "<name>default_xrce_participant</name>"
     "</rtps>"
    "</participant>"
   "</dds>";
  uint16_t participant_req = uxr_buffer_create_participant_xml(&session, output_stream, participant_id, 0, participant_xml, UXR_REPLACE);

  // In order to avoid buffer overflow, uxr_flash_output_streams() has to be
  // called everytime entities message is created.
  (void) uxr_flash_output_streams(&session);

  uxrObjectId topic_id = uxr_object_id(0x01, UXR_TOPIC_ID);
  const char* topic_xml =
   "<dds>"
    "<topic>"
     "<name>rt/joint_states</name>"
     "<dataType>sensor_msgs::msg::dds_::JointState_</dataType>"
    "</topic>"
   "</dds>";
  uint16_t topic_req = uxr_buffer_create_topic_xml(&session, output_stream, topic_id, participant_id, topic_xml, UXR_REPLACE);

  // In order to avoid buffer overflow, uxr_flash_output_streams() has to be
  // called everytime entities message is created.
  (void) uxr_flash_output_streams(&session);

  uxrObjectId subscriber_id = uxr_object_id(0x01, UXR_SUBSCRIBER_ID);
  const char* subscriber_xml = "";
  uint16_t subscriber_req = uxr_buffer_create_subscriber_xml(&session, output_stream, subscriber_id, participant_id, subscriber_xml, UXR_REPLACE);

  // In order to avoid buffer overflow, uxr_flash_output_streams() has to be
  // called everytime entities message is created.
  (void) uxr_flash_output_streams(&session);

  uxrObjectId datareader_id = uxr_object_id(0x01, UXR_DATAREADER_ID);
  const char* datareader_xml =
   "<dds>"
    "<data_reader>"
     "<topic>"
      "<kind>NO_KEY</kind>"
      "<name>rt/joint_states</name>"
      "<dataType>sensor_msgs::msg::dds_::JointState_</dataType>"
     "</topic>"
    "</data_reader>"
   "</dds>";
  uint16_t datareader_req = uxr_buffer_create_datareader_xml(&session, output_stream, datareader_id, subscriber_id, datareader_xml, UXR_REPLACE);

  // In order to avoid buffer overflow, uxr_flash_output_streams() has to be
  // called everytime entities message is created.
  (void) uxr_flash_output_streams(&session);

  // Request topics
  uxrDeliveryControl delivery_control = {
    0  };
  delivery_control.max_samples = UXR_MAX_SAMPLES_UNLIMITED;
  (void) uxr_buffer_request_data(&session, output_stream, datareader_id, input_stream, &delivery_control);

  xTaskCreate(prvUXRManagerTask, "ListenerDemo", configMINIMAL_STACK_SIZE * 5, NULL, 2, NULL);
}

void loop() {
  // Do nothing
  vTaskDelay(10000);
}

void on_topic(uxrSession* session, uxrObjectId object_id, uint16_t request_id, uxrStreamId stream_id, struct ucdrBuffer* mb, void* args) {
  (void) session;
  (void) object_id;
  (void) request_id;
  (void) stream_id;

  JointState topic;
  JointState_deserialize_topic(mb, &topic);

  Serial.println("Received topic: ");
  for(int i = 0; i < topic.position_size; i++){
    Serial.print((char*)topic.name[i]);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(topic.position[i]);
    Serial.println();
  }
  float radian_roll   = topic.position[0];
  float radian_pitch  = topic.position[1];
  float radian_yaw    = topic.position[2];
  int axis_roll       = radian_roll  * 180 / PI;
  int axis_pitch      = radian_pitch * 180 / PI;
  int axis_yaw        = radian_yaw   * 180 / PI;
  int pos_roll        = map(axis_roll,  SERVO_MIN, SERVO_MAX, KRS_MIN, KRS_MAX);
  int pos_pitch       = map(axis_pitch, SERVO_MIN, SERVO_MAX, KRS_MIN, KRS_MAX);
  int pos_yaw         = map(axis_yaw,   SERVO_MIN, SERVO_MAX, KRS_MIN, KRS_MAX);
 
  if(pos_roll > KRS_MIN && pos_roll < KRS_MAX){
    roll.setPosition(pos_roll);
    delay(1);
  }
  if(pos_pitch > KRS_MIN && pos_pitch < KRS_MAX){
    pitch.setPosition(pos_pitch);
    delay(1);
  }
  if(pos_yaw > KRS_MIN && pos_yaw < KRS_MAX){
    yaw.setPosition(pos_yaw);
    delay(1);
  }

  // Toggle the heartbeat LED
  digitalWrite(PIN_LED1, !digitalRead(PIN_LED1));
}

void on_agent_found(const uxrAgentAddress* address, void* args) {
  uxrAgentAddress* agent = (uxrAgentAddress*)args;

  Serial.print("Found agent => ip: ");
  Serial.print(address->ip);
  Serial.print(", port: ");
  Serial.println(address->port);

  memcpy((void*)(agent->ip), address->ip, 32);
  agent->port = address->port;
}

static void prvUXRManagerTask(void * pvParameters) {
  // Cannot confirm whether client is connected to agent or not.
  while (1)
  {
    // Receive topics
    (void) uxr_run_session_time(&session, 1);

    vTaskDelay(1);
  }

  // Delete resources
  (void) uxr_delete_session(&session);
  (void) uxr_close_udp_transport(&transport);

  // Delete this task
  vTaskDelete(NULL);
}

------------------------------------------------------------------------------------------

長くなりましたが、よろしくお願いします。

  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
Parents
  • chaos
    0 chaos over 2 years ago

    早速のご返答ありがとうございます。

    質問1と2が理解できました。

    質問3のポート番号を自由に変更してもいいですか?luteciaさんの記事では2020になっていますが、GR-ROSE側からそれに合わせるための何かの設定が要りますか?

    質問4について、Ubuntuは(window10の)docker desktop上のコンテナー上で動いていて、GR-ROSEは同じWi-Fiに繋がっています。

    これから試すこと:

    luteciaさんの記事と同じくMicro-XRCE-DDS-Agentのv1.1.6を使っています、ROS2とGR-ROSEの通信に集中してソースコードを最小限にしてテストします。それでもだめなら同じ手順でDashingでもう一回試してみます。

    また報告させて頂きます。

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • chaos
    0 chaos over 2 years ago

    早速のご返答ありがとうございます。

    質問1と2が理解できました。

    質問3のポート番号を自由に変更してもいいですか?luteciaさんの記事では2020になっていますが、GR-ROSE側からそれに合わせるための何かの設定が要りますか?

    質問4について、Ubuntuは(window10の)docker desktop上のコンテナー上で動いていて、GR-ROSEは同じWi-Fiに繋がっています。

    これから試すこと:

    luteciaさんの記事と同じくMicro-XRCE-DDS-Agentのv1.1.6を使っています、ROS2とGR-ROSEの通信に集中してソースコードを最小限にしてテストします。それでもだめなら同じ手順でDashingでもう一回試してみます。

    また報告させて頂きます。

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Children
  • Okamiya Yuuki
    0 Okamiya Yuuki over 2 years ago in reply to chaos

    3のポート番号についてですが、GR-ROSE側は設定は不要です。

    uxr_discovery_agents_default(INT_MAX, 1000, on_agent_found, &chosen);

    上記の部分でDisoveryを始めますが、Agentからのブロードキャスト通信を受け取ったとき、chosenにポート番号が自動で入ります。もともと2018とか2020という数字は以下のeProsimaの例文から取ってきただけです(もしかしたら暗黙的に数字が決まっているのかもしれませんが)

    https://micro-xrce-dds.docs.eprosima.com/en/latest/quickstart.html

    4について、Dockerで試したことはないのですが、Agentを起動したときにブロードキャスト通信が実際にされるかがよく分からないところですね。Windowsが間に入ったときに何かしらブロックしているかが気になります。

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • chaos
    0 chaos over 2 years ago in reply to Okamiya Yuuki

    ros2 Dashing + Micro-XRCE-DDS-Agent v1.1.6の組み合わせでも通信はうまくいきませんでした。やっぱり原因は他にあるかもしれないです。AgentをDocker上で動かすには他の設定がいるかどうかをまた調べます。

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
© 2010-2022 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.