You are currently reviewing an older revision of this page.
市販のColor LCD シールドが動作しましたので修正済みコードをライブラリとしてアップします。
使い方
1)ダウンロードしたファイルを解凍して、
2)ColorLCDShield.zip を「zipファイルインポート」してください。
3)gr_sketch.cppをルートにアップロードします。
4)ライブラリボタンを押し、「gr_sakura_spiライブラリ」をインポートします。
5)ビルドします。
※このシールドは値段が張る上に遅くて画面も小さいのですが、工作不要なので手軽かと思います。
Attachment: http://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/m/mediagallery/22.aspx