MCUBoot例程添加构建变量后编译报错

你好,

我在使用官方提供的例程时,遇到了以下几个问题,尝试了各种办法还是没有解决,可以帮忙看下吗?

我的版本信息如下:

Board:   EK-RA2E1
Device:  R7FA2E1A92DFM
Toolchain:   GCC ARM Embedded
Toolchain Version:   9.3.1.20200408
FSP Version:   3.2.0
Project Type:   Flat

1、打开ra_mcuboot_ra2e1的configuration.xml时,提示版本太高,我直接将里面<raConfiguration version="7">的7改成了6,这样是否可以?

2、在构建ra_mcuboot_ra2e1工程时,提示FLASH空间不够,我将MCUboot的FLASH配置更改了一下,如下:

3、基于步骤1和2,ra_mcuboot_ra2e1工程可以构建成功;

4、在构建app的应用blinky和blinky_new时,都提示错误,错误信息如下: ,请问这种情况应该怎样处理?

非常感谢。