你好,
我在使用官方提供的例程时,遇到了以下几个问题,尝试了各种办法还是没有解决,可以帮忙看下吗?
我的版本信息如下:
1、打开ra_mcuboot_ra2e1的configuration.xml时,提示版本太高,我直接将里面<raConfiguration version="7">的7改成了6,这样是否可以?
2、在构建ra_mcuboot_ra2e1工程时,提示FLASH空间不够,我将MCUboot的FLASH配置更改了一下,如下:
3、基于步骤1和2,ra_mcuboot_ra2e1工程可以构建成功;
4、在构建app的应用blinky和blinky_new时,都提示错误,错误信息如下:,请问这种情况应该怎样处理?
非常感谢。
1. 提示版本问题,应该是FSP的版本,可以直接下载对应版本的FSP安装包,然后直接安装即可
2. 修改boot 工程的flash配置,也会影响App工程的地址配置
您可以参考
Secure Bootloader for RA2 MCU Series – Application Project (renesas.com)
Secure Bootloader for RA2 MCU Series – Application Project - Sample Code | Renesas
非常感谢,我按照你发的例程,下载了fsp的4.2.0的版本,可以使用例程编辑和调试成功。
但是,我之前的工程是在3.2.0的版本里的,已经提交给客户了,客户不希望变更版本。因此我仿照例程进行配置,但是最后构建APP的时候,提示错误;
1、Bootloader的MCUBOOT配置如下:
2、APP(新建的blinky project)不加bootloader时,编译的结果如下,预留给IMAGE 1的FLASH应该是够的。
3、增加构建变量后再编译,提示以下错误,这种情况有解决方式吗?
4、附录是APP的memory_regions.ld文件,可供参考
5、我想看下MCUBOOT的log信息,这个是在哪里可以看到呢,视图里好像没有找到。
感激不尽。
R7FA2E1A92DFM是128KB code flash, 为什么image 1 flash area size = 0x4000, 只有8KB 大小,可以试试这么分配 Swap模式以外的模式: app image size = (flash - bootloader)/2, swap 模式: app image size = (flash - bootloader - scratch)/2.
最终在e2 studio的3.2.0版本上编译时,这个DDSC的错误还是没有解决,移植到4.2.0版本上去了,可以编译成功了。