开发环境,e2 studio,我根据数据手册在.xml文件中进行GPT产生触发ADC转换信号的配置,其配置如下
对于ADC模块配置如下:
由于事件由GPT0的A通道产生,我勾选了第一个。
在main函数中初始化了ADC、GPT模块后,ADC不会由GPT触发转换。
请问,如何正确使用GPT触发ADC开始转换?
是否enable了GPT的触发功能
我已经在.xml文件中进行配置,
但是到hal_data.c文件中查看生成的配置文件是,发现并没有配置上?
这个因为我没有正确使用吗?
gpt_adc_trigger_t结构体的内容如下,我应该是在.xml文件中配置了的
这个设置设了吗?