使用FSP配置DMA和ADC如图,基础配置几乎没有变化,参考R5F100系列 ADC+DMA例程 - Forum - RL78 MCU - Renesas Community这个帖子里面回复用到的例程,复制一些源代码,无法直接跑报错如下
d:/renesas/ra/e2studio_v2023-04_fsp_v4.4.0/toolchains/gcc_arm/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.3.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: ./ra_gen/hal_data.o:(.rodata.g_transfer0_extend+0xc): undefined reference to `adc_dma_scan_end'
使用帖子中的例程直接在BSP页面修改芯片可以跑通,现象正常,想要知道如何解决这个问题。
你好,
“adc_dma_scan_end”这个函数可能在你的代码中并没有被定义,所以会报错。
RA4M2,使用DMA的ADC例程 - Forum - RA MCU 和FSP - Renesas Community
我是参考的这个帖子的代码