mcu为RA2E1A93,我低功耗时候时钟为sub-clk,也就是功耗最低那个,使用的sleep模式,在低功耗时候使用agt,每20ms退出一次,退出后需要快速的恢复时钟进行其他操作,然后再进入sleep。请问能提供一下快速恢复时钟和快速设置低功耗时钟的代码吗?
我自己写设置进入低功耗的时钟的如下,但是不对,agt唤醒周期会不对。
恢复到HOCO
lpm_ek_ra2e1_ep.zip
可以使用FSP中的LPM (Low Power Mode)实现,请参考附件中的代码
这个哪个是恢复时钟和设置sub为主时钟?我需要进入LPM时候sub时钟设置为主时钟,退出后恢复为HOCO,恢复和设置要尽可能短时间完成。我自己写的直接操作寄存器恢复的写了16行, 测试执行完大概要5.6ms了。这样太慢了。设置LPM时钟的还没改好。
可以用 R_CGC_SystemClockSet试一下。
以下网页中有API的说明和例程,请参考。
https://renesas.github.io/fsp/group___c_g_c.html
有参考,就是现在sub切换倒HOCO需要五六毫秒,hoco切到sub,需要十二三毫秒
代码可以贴出来看看吗?
在while(1)前面,会先设置低功耗时钟
在while(1)前面,会先设置低功耗时钟,低功耗时候打开agt,每20ms会退出一次低功耗
clk.rar请问我这样写有什么问题吗?目前我测的进入和退出,时间都挺长的