关于快速恢复高速时钟问题

mcu为RA2E1A93,我低功耗时候时钟为sub-clk,也就是功耗最低那个,使用的sleep模式,在低功耗时候使用agt,每20ms退出一次,退出后需要快速的恢复时钟进行其他操作,然后再进入sleep。请问能提供一下快速恢复时钟和快速设置低功耗时钟的代码吗?

我自己写设置进入低功耗的时钟的如下,但是不对,agt唤醒周期会不对。

Parents Reply
  • 这个哪个是恢复时钟和设置sub为主时钟?我需要进入LPM时候sub时钟设置为主时钟,退出后恢复为HOCO,恢复和设置要尽可能短时间完成。我自己写的直接操作寄存器恢复的写了16行, 测试执行完大概要5.6ms了。这样太慢了。设置LPM时钟的还没改好。

Children