您好:
我打算使用2個RX210進行SPI傳輸
設定為Master的RX210可以正常傳值(使用邏輯分析儀測試過傳出的值和設定的相同),資料傳輸長度為14位元,每1/25秒傳輸3筆資料
設定為Slave的RX210收值出現位移,會向左位移2位(0xFFF->0x3FFC,0xFF->0x3FC)
感覺是Slave和Master的時脈沒有對應到,想請問這可能是甚麼原因導致的
以下RSPI初始化的程式碼
SPI的发送/接收模式主/从是否匹配?
主從設備的CPOL、CPHA都相同,請問還有什麼原因可能導致主從時鐘相位不匹配?
试试主从配置相反
我將主從設置相反後結果相同,請問有初始化設置的程式碼範例可供參考嗎 謝謝!
RX Family RSPI Module Using Firmware Integration Technology Rev.3.10 - Sample Code | Renesas
请参考