2個RX210進行SPI傳輸

您好:

我打算使用2個RX210進行SPI傳輸

設定為Master的RX210可以正常傳值(使用邏輯分析儀測試過傳出的值和設定的相同),資料傳輸長度為14位元,每1/25秒傳輸3筆資料

設定為Slave的RX210收值出現位移,會向左位移2位(0xFFF->0x3FFC,0xFF->0x3FC)

感覺是Slave和Master的時脈沒有對應到,想請問這可能是甚麼原因導致的

以下RSPI初始化的程式碼

Parents Reply Children