创建新工程时无法选择Code Generator,已经参考了各种帖子,都未写明解决办法。
使用下面的工具也是无用
有没有大佬能给出解决方案?
E2 Studio 对应的是 smart configurator, code generator 集成在它里面:
RL78 Smart Configurator | Renesas
这个工具目前我也安装了,只能先使用smart configurator 配置,然后使用E2进行开发。但是无法在E2里面进行配置,只能但对使用
我切换和你一样的芯片时,确实时可以使用smart configurator的,但是有部分芯片只能选择code generator
没办法选择smart configurator,比如R5F10这一系列的,由于E2建立工程时无法勾选code generator 目前只能通过CS+去开发然后移植到E2 studio。
你用的是GCC编译器?
也是可以直接选择code generator的:
你用的E2 Studio是那个版本?
当然是官网最新版本
我之前参考过一个帖子,但是最后并没有说明解决办法,虽然我并不是重新安装触发的,而是第一次安装就存在
e2 studio 重新安装无法使用 code generator - Forum - RL78 MCU - Renesas Community
你试试安装E2 Studio 2023-01版试试, 同一台PC可以安装多个版本,改改路径就可以了
E2 Studio 2023-07版可以支持Code Generator
我知道可以支持,但是无法使用,不清楚什么原因导致的,对应的软件可以看我第一个发的图片,我都有安装,重新安装我也尝试了,但是不行
你打开E2 Studio是否弹出了以下的窗口:
点击OK后,
然后根据提示进行重启
打开不会弹出,我是使用CG软件之后会弹出,重启之后依旧无效。
应该是第一次打开E2 Studio时自动弹出的,你的E2 Studio的安装过程中有没有做过一些选项设置?
始终不行的话,删除这个版本的E2 Studio, 安装个低版本的试试,例如 2023-01版