RH850 P1M-C 使用RFPV3配置了 Option Bytes0-Option Bytes7,除了Option Bytes0配置为特殊字节外,其他全为0xFFFFFFFF。后续使用发现无法连接上烧录器了。
从手册中看:
Option Bytes0:是 WDTA相关配置,不影响
Option Bytes1:是时钟相关配置,可能影响
Option Bytes2:是调试口配置,严重怀疑设置为其他模式,如果是该如何恢复?Option Bytes3-Option Bytes7无描述。
将0xFFFFFFFF写入选项字节1将破坏设备,该选项字节包含PLL设置,不允许0xFFFFFFFF作为设置,如被设置,则PLL将不起作用,没有锁相环,就不可能恢复设备,因为调试接口和串行编程接口都不再工作了。
这种情况下的芯片已经锁死了, 只能找到原厂或者你的代理返修。
这种情况芯片已经失效,已经没有办法恢复