RH850 P1M-C 系列,误操作Option Bytes后,无法连接上仿真器!!

RH850 P1M-C 使用RFPV3配置了 Option Bytes0-Option Bytes7,除了Option Bytes0配置为特殊字节外,其他全为0xFFFFFFFF。后续使用发现无法连接上烧录器了。

从手册中看:

Option Bytes0:是 WDTA相关配置,不影响

Option Bytes1:是时钟相关配置,可能影响

Option Bytes2:是调试口配置,严重怀疑设置为其他模式,如果是该如何恢复?
Option Bytes3-Option Bytes7无描述。

Parents Reply Children