我希望自己实现一个烧录器,来配合生产使用,是否有相关的协议文档呢
使用串口板或者E2等设备。
请问需要对那个系列的IC进行烧录,对于瑞萨MCU来说,可以直接使用串口进行编程,使用RFP (Renesas Flash Programmer), 对应的UART接口可以在硬件手册的 Flash Memory 章节中查询.
不可否认RFP软件做的挺好用的,但是对应批量化的烧录并不合适,也不合适工人使用。我的目的是想把烧录这个工序内嵌到自己开发的工具中,隐藏不必要的按钮,防止误操作,同时上传操作记录等等。RFP可以用串口烧录,串口版的设计有公开,但是我并没有找到烧录协议。所以我想询问的是:
1.是否有公开的烧录协议文档,能让我去自己实现。
2.RFP软件能否用命令行操作,有无相关的文档。
在手册的Flash memory programming mode中有相关的介绍。
在RFP的手册中有相关命令行的使用指南
https://www.renesas.cn/cn/zh/document/mat/renesas-flash-programmer-v312-flash-memory-programming-software-users-manual?r=488871
RL78 Flash Programmer (RL78 Protocol A) Rev.1.00 | Renesas
RL78 Flash Programmer (RL78 Protocol B) Rev.1.00 | Renesas
RL78 Flash Programmer (RL78 Protocol C) Rev.1.00 | Renesas
RL78 Family RL78 Microcontroller (RL78 Protocol D) Serial Programming Guide (renesas.cn)
非常感谢,请问有RH850系列的吗,还是通用?我按照相似的名称去查找,没有发现对应的文档
我们现在是打算用PE的Cyclone-FX-UNIV编程器对瑞萨RH850/U2A系列芯片编程,只能使用UART模式,还在研究中
RH850/U2A系列产品是需要签署NDA的,相关数据文件都不会公开发布,请咨询您本地的瑞萨汽车部门的相关人员