自己实现烧录器

我希望自己实现一个烧录器,来配合生产使用,是否有相关的协议文档呢

使用串口板或者E2等设备。

Parents
  • 请问需要对那个系列的IC进行烧录,对于瑞萨MCU来说,可以直接使用串口进行编程,使用RFP (Renesas Flash Programmer), 对应的UART接口可以在硬件手册的 Flash Memory 章节中查询.

  • 不可否认RFP软件做的挺好用的,但是对应批量化的烧录并不合适,也不合适工人使用。我的目的是想把烧录这个工序内嵌到自己开发的工具中,隐藏不必要的按钮,防止误操作,同时上传操作记录等等。RFP可以用串口烧录,串口版的设计有公开,但是我并没有找到烧录协议。所以我想询问的是:

    1.是否有公开的烧录协议文档,能让我去自己实现。

    2.RFP软件能否用命令行操作,有无相关的文档。

Reply
  • 不可否认RFP软件做的挺好用的,但是对应批量化的烧录并不合适,也不合适工人使用。我的目的是想把烧录这个工序内嵌到自己开发的工具中,隐藏不必要的按钮,防止误操作,同时上传操作记录等等。RFP可以用串口烧录,串口版的设计有公开,但是我并没有找到烧录协议。所以我想询问的是:

    1.是否有公开的烧录协议文档,能让我去自己实现。

    2.RFP软件能否用命令行操作,有无相关的文档。

Children