RX24T用E2 lite硬件调试

1.已在另外一台电脑成功调试。

2.在新一台电脑上完全复制了一遍设置,只是从原电脑的USB口移到新电脑的USB口出现问题

Parents Reply
  • 1 .已检查过仿真器供电电压为4.8V;

    不是这个意思, 一般调试电机, 板子上有高压, MCU的电源是由板子提供的, 就不需要仿真器提供了, 需要在debug tool里面把输出关掉. 

    既然能识别USB, 就不应该连不上板子(如果板子和仿真器都是好的), 把仿真器从USB拔下来, 再插上, 再连接试试.

    按照上面 possible causes 的提示, 排除故障.

Children