自己打的板子想验证IIC功能,参考了RX641M和RX231的例子,但是发现还是抓不出数据,连信号线都没有,不知道什么原因。IIC也有上拉电阻,程序也是照着改的。
1405IIC2.zip
设置的是channel 0
程序里面用的是channel 2
如果能测出波形出来, 那真的就是奇迹了
在工程文件夹下有文档, 后面是sample code, 可以参考
谢谢,现在能发送了。现在从机接收有一些问题,每次只能收到一个数据,然后就没应答了。我用RA4M3当主机发送数据给从机的RX140
RA4M3_IIC.zip