RSK for RZ/N2L IAR工程使用板载Jlink无法debug

使用FSP为RSK for RZ/N2L 创建了一个binky IAR工程

RSK+RZN2L(RAM execution without flash memory) SW4配置为SW4.1=ON,SW4.2=OFF,SW4.3=ON,SW4.4=ON

使用板载Jlink无法debug:J9开路,USB连接J10和PC

Debug后收到报错信息“Warning: Vector catch is not supported for this CPU core”

Parents Reply Children
  • 您好,我原来使用的9.30.1  

    EWARM_Patch_for_RZN2L_rev1.1 Readme指示这个patch是针对EWARM 9.30.1的

    我也升级到了9.40.1 EWARM_Patch_for_RZN2L_rev1.1和EWARM_Patch_for_RZT2L_rev1.0都进行了尝试

    现在点击“Download and Debug”重新提示“  Warning: Vector catch is not supported for this CPU core”。但是程序是有下栽进去的,退出debug可以运行,就是不能debug

  • 我又试了下,在RSK-RZN2L(RAM execution without flash memory)模式下,虽然会提示“  Warning: Vector catch is not supported for this CPU core”,但是可以单步执行debug。

    使用在RSK-RZN2L(xSPI0 x1 boot mode)就不能单步debug,程序能正常烧录到flash。

    而且我发现使用e2studio同样生成Blinky工程,FSP里面关于外设和引脚的配置有很大差别

  • 您好,我目前使用9.32.1版本,该版本好像不支持RTZ2L,请问 EWARM_Patch_for_RZT2L_rev1.0 这个压缩包下载路径在哪里。是否可以联系邮箱[email protected]。谢谢