使用FSP为RSK for RZ/N2L 创建了一个binky IAR工程
RSK+RZN2L(RAM execution without flash memory) SW4配置为SW4.1=ON,SW4.2=OFF,SW4.3=ON,SW4.4=ON
使用板载Jlink无法debug:J9开路,USB连接J10和PC
Debug后收到报错信息“Warning: Vector catch is not supported for this CPU core”
从官网下载“r01an6538ej0130-rzn2l-Example-program-package”打了IAR的补丁EWARM_Patch_for_RZN2L_rev1.1后,不会出现上述问题。
但是现在一直卡在如下图所示烧录时flashing
你好,请问你用的IAR是哪个版本的,
IAR EWARM v9.32.2 支持J-Link for RZ/N2L.但是更老的版本不行。
可以查看这个文档获取更多信息:www.renesas.com/.../rzt2rzn2-getting-started-flexible-software-package
您好,我原来使用的9.30.1
EWARM_Patch_for_RZN2L_rev1.1 Readme指示这个patch是针对EWARM 9.30.1的
我也升级到了9.40.1 EWARM_Patch_for_RZN2L_rev1.1和EWARM_Patch_for_RZT2L_rev1.0都进行了尝试
现在点击“Download and Debug”重新提示“ Warning: Vector catch is not supported for this CPU core”。但是程序是有下栽进去的,退出debug可以运行,就是不能debug
我又试了下,在RSK-RZN2L(RAM execution without flash memory)模式下,虽然会提示“ Warning: Vector catch is not supported for this CPU core”,但是可以单步执行debug。
使用在RSK-RZN2L(xSPI0 x1 boot mode)就不能单步debug,程序能正常烧录到flash。
而且我发现使用e2studio同样生成Blinky工程,FSP里面关于外设和引脚的配置有很大差别