使用FSP为RSK for RZ/N2L 测试外部xSPI0 flash 读写、擦除测试
SW4 :ON OFF ON ON
问题点1:往0x60000100写数据,然后擦除从0x60000000第一个4K区域,发现写入的数据未被擦除
问题点2:往0x40000100写数据,发现并未写入成功,该区域数据仍为0xff
更新一个信息,关于问题点2,我发现往0x40000100写的数据实际被写入0x400000FF了
你好,请问其他擦写都正常吗,只有在这两个地址上回擦写错误吗