ISL9237 负载保护

设计一款移动电源, 找到关于ISL9237的一些资料,根据手册的电路图搭了个芯片测试环境,如下图

输入12V,输出有8.4V左右,VBAT也有8.4V左右,看起来一切正常, 但是带不起负载,0.1A以下就自动保护断电了,然后往复

插上电池,看电流表,并没有有效进行充电,但是输出能带负载了, 看输入电流表,依然没有电流产生,即没有充电,也没有供电。

请问是什么原因? 还是说必须要通过smbus配置才行?