想要在RZA2M_DRP_Benchmark例程代码的基础上添加串口功能,但是在我对这个软件有限的了解当中,我想要修改最好的方法就是通过Smart Configurator进行串口的配置,然后生成代码,然后还有一种方法就是自己写代码,进行配置,然后包含,然后调用。
但是问题来了,用第一种方法的话RZA2M_DRP_Benchmark例程中根本就没有xxx.scfg文件,然后我就找不到那个配置界面。然后用第二种方法的话,就是SCIFA相关文档没看懂,搞得有点迷,不知道配置的细节该怎么做。
所以我想问,有没有大佬告诉在RZA2M_DRP_Benchmark例程中,该如何打开Smart Configurator界面或者告诉我单独配置串口该怎么做?
按照上面所说,我修改了下面的地方,然后在simple_main中加了一个printf("ok!\r\n");,但是还是没有串口输出,请问是我配置那里有问题吗?
还有就是我在看副板的硬件手册的时候,发现好像CN17-9,CN-20并没有串口2的功能?这个是为什么?
还是没有输出。然后我在 fh = low_open(name, O_RDWR);设置了一下断点,函数好像没有返回值