怎么外接一个iic通信的设备啊

smart configurator配置了一个IIC接口 scl、sda 定义到PD_0 PD_1了,但在开发板上该怎么连接呢?
就是外接设备的SCL、SDA接口该连到开发板的哪里?

Parents
  • 如果不使用mipi摄像头的话可以选择PD_2,PD_3或者PD_4 PD_5来做IIC接口,如果使用的话,需要PD_2 PD_3和mipi摄像头公用IIC,具体情况参考CPU板的手册
  • 可是如果要使用mipi摄像头,pd_2、pd_3在cpu板上的CN2不是已经被mipi的接口占住了吗? 就算共用,那该把外接设备的接口接到哪里呢(cpu板或者sub板的物理位置)
    另外请问一下,PD_0的这一句说明Connection control for PL_[3:0]是什么意思啊?万分感谢
Reply
  • 可是如果要使用mipi摄像头,pd_2、pd_3在cpu板上的CN2不是已经被mipi的接口占住了吗? 就算共用,那该把外接设备的接口接到哪里呢(cpu板或者sub板的物理位置)
    另外请问一下,PD_0的这一句说明Connection control for PL_[3:0]是什么意思啊?万分感谢
Children