怎么外接一个iic通信的设备啊

smart configurator配置了一个IIC接口 scl、sda 定义到PD_0 PD_1了,但在开发板上该怎么连接呢?
就是外接设备的SCL、SDA接口该连到开发板的哪里?

Parents
  • 如果不使用mipi摄像头的话可以选择PD_2,PD_3或者PD_4 PD_5来做IIC接口,如果使用的话,需要PD_2 PD_3和mipi摄像头公用IIC,具体情况参考CPU板的手册
  • 可是如果要使用mipi摄像头,pd_2、pd_3在cpu板上的CN2不是已经被mipi的接口占住了吗? 就算共用,那该把外接设备的接口接到哪里呢(cpu板或者sub板的物理位置)
    另外请问一下,PD_0的这一句说明Connection control for PL_[3:0]是什么意思啊?万分感谢
  • 如使用摄像头功能的话,就使用PD_4和PD_5连接其他设备,这个iic应该是初始化摄像头用的,可以和你的设备复用IIC。

    PD_0的这一句说明Connection control for PL_[3:0]的意思看下图,是控制这个开关的控制线。

  • 同学你好,请问你们成功用了PD_4和PD_5连接其他设备吗?我想问一下,CPU板上MIPI摄像头接口那里的焊盘直径和间距都很小,应该怎么连接呢?非常感谢。
Reply Children