我们准备使用DA14531在我们的项目中,已经买了开发板正在评估,在我们的项目中是使用DA14531+传感器(低电压工作范围0.9-1.5V),现在对DA14531的几种供电方式,有点不太明白,请多多支持。
一、对于bypass模式:
现在有两个问题:
二、对于Boost模式:
问题如下:
采用boost模式,供电电压1.2V,如果不外挂flash,直接将程序烧录到OTP中,boot程序将OTP中的程序拷贝到RAM中执行,在程序开始执行的初始阶段,可以通过软件将Vbat_high设置为1.2V?如果是这样,那么从上电--à软件将Vbat_high设置为1.2V,这一段时间IO口的状态能确定吗?高电平的电压是多少?
Hi,
如果您的目的想通过软件来动态切换供电模式的话。
我们不支持这种方式。
Br
Martin