您好, 我希望某個characteristic一次可以傳超過20 byte,所以修改了user_gapm_conf內的max_mtu為251 並且定義了我的characteristic如下: [IDX_STREAM_VAL] = {TDKAM_STREAM_PORT_UUID_128, ATT_UUID_128_LEN, PERM(WR, ENABLE) | PERM(WR, SECURE) | PERM(WRITE_REQ, ENABLE) | PERM(WRITE_REQ, SECURE) | PERM(WRITE_COMMAND, ENABLE) | PERM(WRITE_COMMAND, SECURE) | PERM(NTF, ENABLE) | PERM(NTF, SECURE), (250), 0, NULL}, 但我每次還是只能收到20 bytes,請問可能是什麼原因呢? 謝謝!
MTU光在本地修改了还不行,需要去向主机申请更新参数。主设备那边接受以后才会以新的MTU设置来进行连接活动
试试看调用一下gattc_exc_mtu_cmd()
gattc_exc_mtu_cmd()