Hi, Dialog 我在ubuntu 平台安装了SmartSnippets_Studio ,但出现 Keil 要求找到Keil问题,请问这该如何安装。我在windows平台已经正常使用了。 谢谢。
不是很理解“但出现 Keil 要求找到Keil问题”具体是什么问题。
可以的话提供一下详细的信息,包括系统的版本,安装环境,安装步骤,具体问题出现的时机,相关截图等等,我这边可以查一下
Hi, Qinjiny_Dialog 我已经把截图文件放在附件pdf 文件中了,谢谢。
找不到要求Keil版本在你的PC上,你是否已经安装了指定版本的Keil?
我是ubuntu 下怎么安装keil5啊?我只找到了,windows平台上keil5,