dialog 您好! 在数据手册中看到 Deep Sleep mode is not supported in DA14583. 为什么14580可以支持? 两者不就差了一个内置spiflash吗? 盼能回复,谢谢。
那您用580不是更加便宜和实用啊,因为583是580+SPI同时占用了几个口,我没有特别留意。有一种可能SPI的Boot code已经放在OTP中了,如果这样你就无法使用OTP了。就算OTP中没有数据,也有几个口是一直占用。