コンパレータの HA17393A が廃止品となり、特性を比較しながら代替品を探していました。HA17393A の特性を見ていると同相入力電圧範囲が、VCM+が3.5V(Min)、VCM-が0V(Max) となっていますが、これはつまり同相入力電圧は 0~3.5V ということでよいのでしょうか?電源電圧は最大36Vなのに3.5Vは低すぎるのではないか?という疑問と、他のコンパレータのデータシートでは 0(Min)~Vcc-1.5(Max) などという表記のが多いため、表記の違いに戸惑いがあり質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
リカルドさんご返信頂き有難うございます。確かにHA17393Aの電気的特性値表は Vcc=5V が条件となっていました。5Vの場合の同相入力電圧VCM+が3.5Vなので、36Vの特性も同じVCC-1.5Vとして考えてよいものか? という疑問もありますがそれでよいものなのでしょうかね?
多くのトランジスタ回路は、NPNをエミッタ接地で使います。
すると、ベース電圧が有る程度プラスでないと動作しません。
今回のコンパレータでは、1.5Vに成ります。トランジスタ2段分と言う事でしょう。
そこでグランド付近の電圧でも動作するようにPNPを使います。
エミッターがプラス電側になり、ベースがプラス電源から見て負側になります。
するとプラスの電源だけでグランド付近の電圧を入力出来ます。
>5Vの場合の同相入力電圧VCM+が3.5Vなので、36Vの特性も同じVCC-1.5Vとして考えてよいものか? という疑問もありますがそれでよいものなのでしょうかね?
それで、良いと思います。
オペアンプをコンパレータに代用するのは良くない。
正入力と負入力の電圧差の上限が有ったりします。
この差が大きいと、出力が反転したりもします。
リカルドさん有難うございます。今回は余裕を持った入力なので問題にならない見込みですが、だとしても何処までOKなのか? を知っておきたかったところでした。値は5Vでの条件という部分に気付かずいたので助かりました。念の為、使用電圧での評価は行っておきたいと思います。この度は有難うございました。