CC-RXからGCCへの移行後の警告について

いつもお世話になっております。リューキィです。

先日、e2studioでのRXマイコン開発でCC-RXの評価期間が切れた為、GCCに変えて再度同じプロジェクトを作成したのですが、モジュールに対しての警告が出ており、気になったので解消しようとしたところ複数のエラーに繋がってしまいました。

警告は下記画面の様に出ており、bspモジュールのバージョンを上げろとの事だったので、バージョンを上げるとエラーが出る状態です。

出てくるエラーの文面は以下の通りです。

C:\Users\MKCL20\e2_studio\workspace\height_controller\src\smc_gen\r_bsp/mcu/rx65n/mcu_info.h:112:10: error: #error "To use this version of BSP, you need to upgrade Smart configurator. Please upgrade Smart configurator. If you don't use Smart Configurator, please change value of BSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSION and BSP_CFG_CODE_FLASH_BANK_MODE in r_bsp_config.h."

翻訳するとスマートコフィグレータをアップグレードするか、BSP_CFG_CONFIGURATION_VERSIONとBSP_CGF_CODE_FLASH_BANK_MODEの値を変更しろとの事ですが、どうすれば良いのかわかりません。

他のエラーの画像はこちらです。これらもbspのバージョンが7.10の時は出ませんでした。

Parents
  • > \src\smc_gen\r_bsp/mcu/rx65n/mcu_info.h:112:10: error: #error "To use this version of BSP, you need to upgrade Smart configurator. Please upgrade Smart configurator.
    エラー行(112)のちょっと上にコメントが書いてあるので読んでください。
    e² studioのバージョンが旧いのでは?

  • ほやさん こんにちは リューキィです。

    ご指導ありがとうございます。

    確認しましたが上のコメントも書いてあることは同じでした。

    e2studioのバージョンは以下を示していました。

    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    Renesas e² studio

    Version: 2022-04 (22.4.0)
    Build Id: R20220331-2313

    Parts Copyright (C) 2010-2022 Renesas Electronics Corp.
    All rights reserved.

    e² studio IDE is an extension of software developed for
    eclipse.org.

    e² studio IDE is based on Eclipse Platform 4.22 (2021-12)
    and CDT version 10.5.0.

    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    念のためにヘルプの更新の検査をしてみましたが、何も出ませんでした。

Reply
  • ほやさん こんにちは リューキィです。

    ご指導ありがとうございます。

    確認しましたが上のコメントも書いてあることは同じでした。

    e2studioのバージョンは以下を示していました。

    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    Renesas e² studio

    Version: 2022-04 (22.4.0)
    Build Id: R20220331-2313

    Parts Copyright (C) 2010-2022 Renesas Electronics Corp.
    All rights reserved.

    e² studio IDE is an extension of software developed for
    eclipse.org.

    e² studio IDE is based on Eclipse Platform 4.22 (2021-12)
    and CDT version 10.5.0.

    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    念のためにヘルプの更新の検査をしてみましたが、何も出ませんでした。

Children
  • スマートコンフィグレータ アップデートでググったところ、2022-7バージョンのe2studioが見つかったので、今からDLしてみます!

  • 2022-07を入れてみましたが、やはり同じようになりました。

    エラー文にあるr_bsp_config.hのBSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSIONを確認すると

    #define BSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSION (100)

    となっています。最新のバージョンの数字は100でしたでしょうか?どこを見れば良いのかわからずココで止まっています。

  • > #define BSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSION (100)
    (*.scfgをダブルクリックして)コンフィグレータを起動してから「コードの生成」ボタンを押せば値が更新されると思います。

  • bspのバージョンを変更する毎にコード生成はしていたんですが、BSP_CFG_CONFIGURATION_VERSIONの数値は(100)でした。直接2140に書き換えたところ、上記のエラーは解除されましたが、やはり他のモジュールはr_bspのバージョンが合わないと警告を出し続けています。