Synergyをインド人風の巻き舌で発音すると「シメジ」って聞こえるんですけれども^^;
それはともかく、プレス以降、全然情報のアップデートがないので、本当に年末出てくるのか心配になっちゃいました。
Kirin さん
中華風でシナ ジー
ライセンスフリーは無理ですか?
お願いします、最初だけでも
永遠に来ない2015年度末・・・だったら嫌だ。
個人情報を集めるのはそろそろ辞めて欲しい。興味ある人はもともとルネサスにある程度コミットしているだろうからいちいち入力させるフォームが出るとそれだけで「あ、もういいや」ってなってしまう。「出す予定を発表する」より「出してから発表した」ほうが印象がいいと感じるのは私だけでしょうか?
「本格的な開発やSynergyプラットフォームを用いた製品を量産するような場合には、追加情報のサインアップをしていただくことで、SSPの開発/量産ライセンスが取得可能となります。」
なので製品版で量産の場合はなんらかのライセンス契約が必要みたいですね。
ところで量産って何kロット?
>すべてのRenesas Synergy MCUには、SSPのライセンスが含まれます。
SSPのライセンス料は、チップにも薄く広くチャージされているわけですね。
「Renesas Synergy!IoT向けS7G2徹底活用術!」
www.aps-web.jp/.../201512
Renesas Synergy™ プラットフォーム製品紹介(無料)
http://japan.renesas.com/support/seminar/products_seminar/20160121/index.jsp?campaign=m_seminar_news_20151222_1
Renesas Synergy™ プラットフォーム入門ハンズオン(無料)
http://japan.renesas.com/support/seminar/products_seminar/20160210/index.jsp?campaign=m_seminar_news_20151222_2
しめじ
マイコンのピンは全部外部に出てるみたいですが、あの有名なプロトタイピング用の基板のシールドとの同時使用は考慮されてないっぽい感じですね。
多分シールド載せるとタッチパネル付液晶に被って操作しずらくなる。
そもそもdigitalReadとかdigitalWriteとか用意する気、有るんですかね?
動作確認されている筈のギャラリーが、コンパイル掛けると結構な頻度でwarningを出してちょっと気持ち悪い。
protectedなので編集できないよな、、、
アメリカのRulzのSynergy - Forumの方も書き込みのびてますね。
renesasrulz.com/.../206.aspx
Everwhereさん
あっちは実践的な内容が多いですけど、日本では皆あんまり使ってなさそうですね。。。。