こんにちは。NoMaYです。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね。読んでいて、おやおや~?、と思ったのが RL78 next という文字でした。どうも車載向けっぽいですが、どんなのを作るのかな、、、ちなみに、(電話会議の音声ですが)柴田CEOの声は、こういう感じなのですね、、、Strategy update ( ↓ RL78 next ? )https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/strategy-update.pdfAutomotive strategy ( ↓ マーケットシェアは30%前後? )https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/automotive-strategy.pdfInfra industrial and iot strategy ( ↓ RZの新シリーズ? )www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/infra_industrial_and_iot_strategy.pdf説明会 - Renesas Electronics > 投資家の皆様へ(IR情報) > IRイベントwww.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/presentation.html2019年12月期 通期決算説明会(2020年2月12日) 説明会音声時間:55分31秒www.renesas.com/about/ir/event/audio/fy2019/2019-q4-presen-audio-ja.mp3
NAKAです。
>少なくとも2chは載せてほしいですが。
最低2chは欲しい!!
こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんの話ではないですけれど、ESP32にRISC-V版が出ていたのですね。(以下のリンクはスイッチサイエンスさんの商品サイトとEspressif社のGet Startedへのリンクです。) (なお、ルネサスさんのRISC-Vマイコンの最初の製品はモータ制御ASSPになるようです。)M5Stamp C3 (5pcs)www.switch-science.com/catalog/7473/M5Stamp C3U (5pcs)www.switch-science.com/catalog/7893/M5Stamp C3U Matewww.switch-science.com/catalog/7894/Get Starteddocs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/get-started/index.html「
You have a choice to either download and install the following software manually
Toolchain to compile code for ESP32-C3 Build tools - CMake and Ninja to build a full Application for ESP32-C3 ESP-IDF that essentially contains API (software libraries and source code) for ESP32-C3 and scripts to operate the Toolchain
Toolchain to compile code for ESP32-C3
Build tools - CMake and Ninja to build a full Application for ESP32-C3
ESP-IDF that essentially contains API (software libraries and source code) for ESP32-C3 and scripts to operate the Toolchain
or get through the onboarding process using the following official plugins for integrated development environments (IDE) described in separate documents
Eclipse Plugin (installation link) VS Code Extension (setup)
Eclipse Plugin (installation link)
VS Code Extension (setup)
こんにちは。NoMaYです。いつものようにニュースサイト巡りをしていて以下の記事に気付きました。そのうち64bit RISC-V MPUを出すようですね。買収で製品群はさらに豊富に、ルネサスの産業事業は新たな成長段階へドローンなどの新興市場にも攻勢eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2202/21/news143.html「2021年にはRISC-Vベースのソリューションも紹介した。2022年内にも、もう一つソリューションを発表する予定だ。併せて、ゲートウェイ向けに64ビットRISC-VベースのMPUの開発も進めている。」ゲートウェイというとイーサネットのルータとかに関するもの(RZ/Nの分野?)なのかなぁ、、、
こんにちは。NoMaYです。> ゲートウェイというとイーサネットのルータとかに関するもの(RZ/Nの分野?)なのかなぁ、、、また、大ハズレでした、、、RZ/G2ULというラインナップの方でした。意外なのは、SiFive社のコアでは無くて、Andes社のコアでした。(Intel社がSiFive社を買収するかも?、といった話があったから??、とか???、、、)ところで、ふと思ったのですが、Andes社へ何がしかのライセンス料を支払って?ますよね??違うのかな???、、、世界に先駆けて、64ビットRISC-V CPUコア搭載の汎用MPU「RZ/Five」を発表~RZファミリに、Arm CPUコアに加えてRISC-V CPUコアのラインアップを拡充~www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-pioneers-risc-v-technology-rzfive-general-purpose-mpus-based-***-bit-risc-v-cpu-core↑Rulzの投稿システムのバグで正しいURLを書けません。***と伏字になってしまっている部分は半角の 64 です。「ルネサスのIoT・インフラ事業本部 SoCビジネス担当の執行役員である新田 啓人は次のように述べています。…ルネサスがRISC-Vコアの普及を促進するためにエコシステムの拡充をリードしていくことにより、お客様が早期にRISC-Vを活用できるようになると確信しています。」「Andes TechnologiesのChairman and CEO であるFrankwell Lin氏は次のように述べています。…アンデスは、32ビットのRISC-Vコアに続いて64ビットコアでもルネサスと協業することにより、アンデスの先進的なRISC-Vプロセッサコアが世界中のお客様に早期に広がることを期待します。」「RZ/G2ULと周辺機能およびパッケージ互換のため、相互移行が容易RZ/FiveはArmコア搭載RZ/G2ULと周辺機能およびパッケージに互換性があるため、相互移行が容易です。同じ基板設計を利用して置き換えることもできます。評価環境として、従来RZ/Gシリーズ用に提供中のSMARC 2.1準拠モジュールRZ SMARC Evaluation Board Kitを、RZ/Five 用にも提供予定です。本キットのRZ/Five搭載CPUモジュールをRZ/G2UL搭載CPUモジュールと差し替えることができるため、評価も容易となり、ユーザの製品開発の期間を短縮できます。」AndesCoreTM AX45MP Multicore ← 今回のルネサスさんの製品はシングルコア品です。↓ここも64が***と伏字です。***-bit Multiprocessors with Level-2 Cache-Coherencewww.andestech.com/en/products-solutions/andescore-processors/riscv-ax45mp/「CPU CoreKey Features5.50 Coremark/MHz, 3.14 DMIPS/MHz** BSP v5.1.0, DMIPS/MHZ follow Dhrystone's no-inline ground rules, best performances 」
こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんの64ビットRISC-VコアMPUのRZ/Fiveですけれ、バツグンに注目されているような雰囲気でしょうかね、、、Google検索: Renesas "RZ/Five"www.google.com/search?q=Renesas+%22RZ/Five%22&num=50
こんにちは。NoMaYです。少し前のニュース記事ですけれども、ルネサスさんが距離を取った(のかな?)SiFive社ですが、RISC-VコアCPUを既に10億個売ったようですね。他方、Andes社は100億個×1%=1億個?売ったっぽいですかね。“Arm阻止”戦略を加速するSiFive1億7500万ドルを調達2022年03月18日 14時30分 公開 [Nitin Dahad,EE Times]eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2203/18/news074.html「当社の製品は10億個のチップに搭載されており、スマートフォン用SoC(System on Chip)でもある程度の成功を収めている。次の3~4年での目標は、その数を100億個にすることだ」Andes Technology Announces Over 10 Billion Cumulative Shipments Of Andes-Embedded SoCs And Records All-Time High Annual And Monthly Revenue In 2021Press Release March 8, 2022www.andestech.com/en/2022/03/08/andes-technology-announces-over-10-billion-cumulative-shipments-of-andes-embedded-socs-and-records-all-time-high-annual-and-monthly-revenue-in-2021/「What’s more remarkable is that while 1% of Andes-embedded SoCs shipped are based on RISC-V, 99% are contributed by Andes processors of the third-generation architecture (V3) over the years.」
こんにちは。NoMaYです。MIPS社はMIPSコアをやめちゃったんですね、、、ルネサスさんから続々とRISC-Vコア搭載の新製品が発表されるのは来年あたりなのでしょうかね?(自前開発RISC-Vコアが来年らしい?)RISC-Vに舵を切ったMIPS、新型コア2製品を発表高性能プロセッシングを狙う2022年05月17日 16時50分 公開 [Nitin Dahad,EE Times]eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2205/17/news131.html
こんにちは。NoMaYです。今日、ルネサスさんの決算発表の資料がアップロードされていて、ウェブページを覗いてみたら以下の春先の資料に気付きました。RISC-V MCU(MPUで無い方)は今までモータコントロール向けの製品しかアナウンスが無かったように記憶していますが、音声UI向けの製品もあったのですね。あと、車載向けにおいてもRISC-V製品のニーズがある、というようなことも書いてありますね。(自社でも作る、とは書いてないですけれども。)Industrial, Infrastructure and IoT strategy - Analyst Day (2022年3月3日)www.renesas.com/jp/en/document/ppt/industrial-infrastructure-and-iot-strategy-0#page=11画面コピーAutomotive strategy - Analyst Day (2022年3月3日)www.renesas.com/jp/en/document/ppt/automotive-strategy-2#page=5画面コピー[追記]RZ/Five向けのLinuxパッケージが公開されていました。(上記資料の話とは別口のものですけれども。)RZ/Five Board Support Package V1.0 [5.10-CIP] ソフトウェアツールページwww2.renesas.cn/jp/ja/software-tool/rzfive-board-support-package-v10-510-cipRZ/Five-RISC-V 製品ページwww2.renesas.cn/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rz-mpus/rzfive-risc-v-general-purpose-microprocessors-risc-v-cpu-core-andes-ax45mp-single-10-ghz-2ch-gigabit-ethernet
こんにちは。NoMaYです。RISC-VのIPを手掛けるSiFiveの日本法人設立の説明会の記事が立て続けに出ていますね。SiFiveが日本法人を開設、代表取締役社長にSam Rogan氏が就任 - 著者:大原雄介 news.mynavi.jp/techplus/article/20220729-2410723/「今こそRISC-V浸透のベストタイミング」、SiFiveが日本法人を設立 - 著者:朴尚洙,MONOistmonoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2207/29/news089.htmlSiFiveが日本支社設立へ、いずれは開発も視野に - 著者:村尾麻悠子,EE Times Japaneetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2208/02/news127.html[追記]説明会の下記資料にて世界地図の中国の位置と会員数の急上昇を並べてあるのはやっぱり意図的でしょうかね、、、(ところで中国会員は米国企業SiFiveからIPを買うのかなぁ、、、)画面コピー
こんにちは。NoMaYです。私が良く見るニュースサイトに、ルネサスさんの偉い人のインタビュー記事が載っていました。ただ、自動車関連のインタビューを何故この人が受けているのかなぁ?とか思ったりしましたが、、、独占インタビューTataとタッグを組むルネサス、インド市場での狙いとは2022年08月26日 11時30分 公開 [Nitin Dahad,EE Times]eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2208/26/news073.html