24Vステッピングモーターの駆動について

こんにちは。

GPAKで24Vのステッピングモーターを駆動する事は可能でしょうか?

デザイン例などあれば示していただけると助かります。

Parents Reply Children
  • NAKAさん

    返信ありがとうございます!

    こちらは12Vの場合のアプリケーションノートかと思います。

    今回は気になっているのは24Vなので実際のところSLG47115を2個つかって駆動する形と予想しています。

  • すみません!『HVPAKTm プログラマブル混合信号マトリクス、最大 26.4 V の動作電圧、出力あたり最大 3 A の電流』とあったので使えるのかなあと思いました。

  • いえいえ。
    こちらはSLG47115の耐圧で、紹介いただいたANで使われているのはSL47105(耐圧13.2V)ですね。