こにちは、NAKAといいます。
表題の件、同じクロック源のカウンターとプログラムジェネレータで動作確認してるんですがシミュレーションとエミュレーション(実回路?)で動作(タイミング)が違います。なぜなんでしょう?期待している動作はシミュレーションの波形です。
P.S. シミュレーションは毎回同じですが、エミュレーションは実行毎にタイミングが変わります。
①カウンター設定
(2)PGEN設定
③シミュレータ波形
④エミュレーション波形
gugofr3-ilさま&ひでさまアドバイスありがとうございます。
下記のように、PGENのnRESETとCNTのRESET INを同じところからとったら、シミュレーションと実波形はほぼ同じになりました!
RESETのタイミングだったようです。
気にかけていただいて、本当にありがとうございます。(^_-)-☆
こんにちは! @Nakaさんルネサスフォーラム事務局です。ご投稿を頂きありがとうございます。本件ですが、技術チームと会話したところ、個別なサポートが必要になりそうとのことでした。最寄りのルネサス代理店にお問合せを頂けると嬉しいです。 宜しくお願い致します。Sales Locations | ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)